全 202 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...ードにユーザが任意のニーモニックを定義できます。 例えば、「G00」(位置決め)を MOV と定義しておくと、プログラムで 「G00 X0 Y0 Z-52」→「MOV X0 Y0 Z-52」と記載することができます。 各 G コードには、初期値として以下のニーモニックが設定されています。...

  • マニュアル

    ...る ■1層当りの回転軸の巻数(回転量)で指定する場合 G32 X36000 Y40 ↑ 360度*100回転 ■ピッチで指定で指定する場合 G32 X0.4 Y40 ↑ ピッチが0.4なら、|40|÷0.4×360=36000 (10/43) ■始端指定移動量(A1991/A1993)の詳細始端指定移動量を指定します。 規定外の値を設定された場合は...

  • マニュアル

    ...G90 G17 F100 G28 // レファレンス点復帰 M06 VA1 // M06(工具交換) Tool ID #1 G41 X10 Y10 // 工具径補正有効 G04 P5000 X20 Y20 G04 P5000 G40 X0 Y0 G04 P5000 G43 X10 Z10 // 工具長補正有効 G04 P5000 G49 X0 Z0 M30 6-4 NJ/NY シリーズ NC 統合コントローラ ユーザーズマニュアル (SBCE-428) 6 CNC 装置の実現  シーケ...

  • マニュアル

    ...ンモーダルの命令です。 00 ノンモーダルローカル座標系を設定する G52 X- Y- Z- A- B- Cローカル座標系を解除する G52 X0 Y0 Z0 A0 B0 C0 G50, G51, G50.1, G51.1, G68, G69, G54 ∼ G59 パラメータパラメータ X Y Z A B C 名称 X 軸オフセット値 Y 軸オフセット値 Z ...

  • マニュアル

    ...APR 命令の説明は 4 ページを参照ください。 参考:APR 命令の説明スケーリング後のデータ Y1 D 変換結果 Y0 X0 S 入力データ X1 スケーリング前のデータ C:コントロールデータ先頭チャネル 「符号付き整数データ(BIN)指定時」の設定を行います。...

  • マニュアル

    ...CH番号 011 出力データ出力CH番号 命令 データ LD APR(69) 00000 − Y4 DM 0000 Y3 Y1 010 011 Y2 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm X 15 14 C00B DM0000 1 ・Yn=f(Xn) Yo=f(Xo) DM0001 05F0 X12 ・Xn−1<Xnとしてください。 DM0002 0000 Y0 DM0003 0005 X1 DM0004 0F00 Y1 DM0005 001A X2 DM0006 0402 Y2 ・Xn、YnはすべてBINデータで入力してください。 15 14 13 ∼...

  • マニュアル

    .../MC221のプログラムを移植しやすいように用意しています。 プログラム例 : N010 G90 ...........................................アブソリュート指定 N011 G17 N012 G03 X0 Y150 I0 J50 F300 5.24 5-6 G言語の詳細 G26 基準原点へ移動する基準原点へ移動します。 書式 G26_<軸名・・・>_ [M<Mコード>] G言語 5 引数軸名 X...

  • マニュアル

    ...ジックは MODBUS 方式です。 例えば、文字列データに対し、データは次のように扱われます。 ^1 2 3 4^=31 32 33 34 xn+xn-1¥¥¥x1+x0 例: > 10 B$ = ^RD89^ > 20 PRINT FCS(B$,1) > RUN 17 QÆF 7-54 FIX 構文: FIX(<数値式>) 機能: 関数。 入力(引数)として指定する数値式の整数部のみをそのまま返し...

  • マニュアル

    ...命令 LD APR(069) データテーブル先頭CH番号 データ 00000 ― Y4 DM DM DM Y3 Y1 0000 010 011 Y2 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm 15 14 X DM0000 C00B ・Yn=f(Xn) Yo=f(Xo) DM0001 05F0 X12 ・Xn−1<Xnとしてください。 DM0002 0000 Y0 DM0003 0005 X1 DM0004 0F00 Y1 DM0005 001A X2 DM0006 0402 Y2 ∼ ∼ ・Xn、YnはすべてBINデータで入力してください。 15 14 13 C (...

  • マニュアル

    ...する情報を設定します。 CJ シリーズ ID センサユニット ユーザーズマニュアル NJ シリーズ接続編(SDGR-703) 16#0000 ∼ 16#9999(x0.1s) 0 の場合は打ち切り無し 0:交信時間 1:ノイズレベル 3-7 3 CPU ユニットとのデータ交換 アンテナ 2 変数名 *_Ch2_SysSet 型 WORD R/...

  • マニュアル

    ...-232C イ ン タフ ェ ースに出力 し ます。 照合方式は、 AND照合(連続一致方式)です。 (変更不可) メ ニ ュ ーシー ト コマン ド X0 読取 り 回数1回 照合0回 _X0_ 読取 り 回数2回 照合1回(工場出荷時の設定) X1 _X1_ 第 X2 読取 り 回数3回 照合2回 4章メ ニ ュ ーシ...

  • マニュアル

    ... し ます。 照合方式は、 AND照合(連続一致方式)です。 (変更不可) メ ニ ュ ーシー ト読取 り 回数1回 照合0回 コマン ド X0 _X0_ 読取 り 回数2回 照合1回(工場出荷時の設定) X1 _X1_ 第 X2 読取 り 回数3回 照合2回 4章メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 _X2_ 読取 ...

  • マニュアル

    ...判定 DX 位置修正X X座標の位置修正量 -99999.9999~99999.9999 DY 位置修正Y Y座標の位置修正量 -99999.9999~99999.9999 X0 エッジ0位置X 計測したエッジ位置0のX座標 -99999.9999~99999.9999 Y0 エッジ0位置Y 計測したエッジ位置0のY座標 -99999.9999~99999.9999 X1 エッジ1位置X...

  • マニュアル

    ...ーマット:LPR(開始番号,個数,データ1,データ2,,,データ5) データ2~データ5は省略可能出力例:LPR(0,3,I0.X,I0.Y,I0.Z) X0,Y0,Z0,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2 ・ LPC関数(検出点順) 検出された計測点ごとに出力します。 フォーマット:LPC(開始番号,個数,データ1,データ...

  • マニュアル

    ...( Execute, IPAddress, TimeOut, Done, Busy, Error, ErrorID, ErrorIDEx, ProductCode, RespServiceDat ); 詳細起動(実行信号) 接続先 IP アドレス CIP コマンドタイムアウト (x0.1 秒 ) 正常終了信号実行中信号異常終了 8 - 37 8 8-4-2 サンプルプログラムの処理の流れとファンクションブロックの仕様 命令 K6CM_Read 8-4 形 NJ/...

  • マニュアル

    ...ト指令などでパワーオンリセット処理を実行させることが必要となります。 設定パラメータ (不揮発性メモリ) X0 X1 リセット指令 警報判定するときのしきい値 X0 X1 したがって、設定パラメータ変更は、自動計測中かどうかなどの状態を...

  • マニュアル

    ...終了 形K7TM 通信コマンド設定パラメータ変更警報極性=1:ノーマルクローズ設定パラメータ (不揮発性メモリ) X0 X1 リセット指令実際の動作 X0 X1 ヒータ状態監視機器ユーザーズマニュアル (SGTE-724) 6 リモート監視 6-8 Modbus RTU 通信フォーマッ...

  • マニュアル

    ...ス 正常終了 形K7DD 通信コマンド設定パラメータ変更特徴量算出周期=X1 設定パラメータ (不揮発性メモリ) X0 X1 リセット指令特徴量算出周期X1の反映タイミング X0 X1 パワーラインデータジェネレータ ユーザーズマニュアル (SGTE-726) 7 通信...

  • マニュアル

    ...Special Math Instructions Enter the coordinates of the m+1 end-points, which define the m line segments, as shown in the following table. Enter all coordinates in BIN form. Always enter the coordinates from the lowest X value (X1) to the highest (Xm). ...

  • マニュアル

    ...Binary 2 ASCII 4 The calculation logic for CRC-CCITT is XMODEM. The calculation logic for CRC-16 is MODBUS. For example, character string data is handled as follows: “1 2 3 4” = 31 32 33 34 xn + xn-1…x1 = ...