全 202 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- マニュアル
...-2 Function Mode Reduced Torque Characteristics 1 •Multiplied by the time limit characteristics set in b012/212 for each frequency. (Example) 3G3MX-A2007 (Rated current: 5.0 A), b012 = 5.00 (A), Output frequency = 20 Hz Trip time (s) Torque X1.0 ...
- マニュアル
...Reduced Torque Characteristics Multiplied by the time limit characteristics set in b012/b212/b312 for each frequency. (Example) 3G3RX-A2150 (Rated current: 64 A), b012 = 64 (A), Base frequency = 60 Hz, Output frequency = 20 Hz Torque Trip time (s) x1.0 ...
- マニュアル
... high-speed buffer (0) High-speed buffer linear extrapolation calculation (1) 308 Section 3-13 Special Math Instructions Unsigned integer data 32-bit signed binary data 16-bit signed binary data T+1 Xm (Max. X value) T+1 ...
- マニュアル
... high-speed buffer (0) High-speed buffer linear extrapolation calculation (1) 370 Section 3-13 Special Math Instructions Unsigned integer data 32-bit signed binary data 16-bit signed binary data T+1 Xm (Max. X value) T+1 ...
- マニュアル
...M06 VA1 // M06 (tool change) Tool ID #1 G41 X10 Y10 // Enables tool radius compensation G04 P5000 X20 Y20 G04 P5000 6-4 NJ/NY-series NC Integrated Controller User's Manual (O030) 6 Realization of CNC Machines G40 ...
- マニュアル
... the Work Coordinate System. Modal/Non-modal Modal group Instruction format Local Coordinate System Setting Relevant G codes Non-modal 00 Non-modal Set a Local Coordinate Sys- G52 X- Y- Z- A- B- Ctem. Release a Local Coordinate G52 ...
- マニュアル
...Y Corner coordinate XY.Y Angle TH Angle Count CT Number of detections Ref.Position SX The X coordinate of the reference position. Ref.Position SY The Y coordinate of the reference position. Corner0X X0...
- マニュアル
... for scaling settings Unscaled value (original data D300) Analog output word (CIO 102) *: Refer to page 4 for the detail of the APR instruction. Reference: Detail of APR instruction Scaled data Y1 D Scaled result Y0 ...
- マニュアル
...令 ■機能詳細 ●折れ線近似計算について Y Ym 各命令語の説明 3 計算結果 Y 4 (例) Y 3 Y1 Y2 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm X 入力データ(例) C チャネルから始まる折れ線テーブルは、次のように構成します。 15 14 13 12 ∼ 8 7 ∼ 0 C C+1 C+2 C+3 C+4 C+5 C+6 1...
- マニュアル
...計算】 折線データ(C CH以降のデータ)をグラフ表示すると以下のようになります。 Y Ym Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm X この折線データは、次のフォーマットで設定します。 規定外のフォーマットで設定した場合はエラーとなり、フラグ25503がON...
- マニュアル
...計算】 折線データ(C CH以降のデータ)をグラフ表示すると以下のようになります。 Y Ym Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm X この折線データは、次のフォーマットで設定します。 規定外のフォーマットで設定した場合はエラーとなり、フラグ25503がON...
- マニュアル
...場合、ON。 ・上記以外の場合、OFF。 ●折れ線近似計算について Y Ym 計算結果 Y 4 (例) Y 3 4 章 Y2 Y1 Y0 X0 X1 X2 X3 X4 Xm X 命令語 入力データ(例) Cチャネルから始まる折れ線テーブルは、次のように構成します。 15 14 13 12 ∼ 8 7 ∼ 0 C C+1 C+2 C+3 C+4 C+5...
- マニュアル
...されていない場合、円弧補間実行時にエラーとなります。 プログラム例 : N010 G90 ...........................................アブソリュート指定 N011 G17 N012 G03 X0 Y150 I0 J50 F300 (G03 X0 Y150 R50 F300) : Z N011でG19(Y−Z平面) を指定するとこの点線上の軸動作を行います。 Z−X平面 Y ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0,50,0) X−Y平面 (0,150,0) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y−Z...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S Xn+1 X 8 各機能の説明 入力データ Y0 ・ 折れ線データ先頭チャネル番号(T)の内容 15 14 13 12 11 10 9 T 0 0 0 1 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S 入力データ Y0 3-174 Xn+1 X 特殊演算命令数値変換(APR) FUN. −(拡張応用命令) ・ SIN/COS 計算 -V1 ロット No. 0209__以降のカスタマイザブルユニットでは、CS1-H ...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S Xn+1 X 入力データ Y0 4-33 形CS1W︲HCA12︲V1とその他︲V1付ユニット共通の機能 APR 4−6 機能強化された命令(-V1 付ユニット共通) 4−6−2 APR 命...
- マニュアル
...令スケール 300 (r/min) /V Pn302 Pn51 指令速度回転方向切り替え 0 Pn303 Pn52 速度指令オフセット調整 0 x0.3mV Pn422 Pn53 第 1 内部設定速度 Pn54 第 2 内部設定速度 Pn55 第 3 内部設定速度 Pn56 第 4 内部設定速度 Pn74 第 5 内部設定速度 Pn75 第 6 内部設定速度 Pn76 第 7 内部...
- マニュアル
...ードにユーザが任意のニーモニックを定義できます。 例えば、「G00」(位置決め)を MOV と定義しておくと、プログラムで 「G00 X0 Y0 Z-52」→「MOV X0 Y0 Z-52」と記載することができます。 各 G コードには、初期値として以下のニーモニックが設定されています。...
- マニュアル
...る ■1層当りの回転軸の巻数(回転量)で指定する場合 G32 X36000 Y40 ↑ 360度*100回転 ■ピッチで指定で指定する場合 G32 X0.4 Y40 ↑ ピッチが0.4なら、|40|÷0.4×360=36000 (10/43) ■始端指定移動量(A1991/A1993)の詳細始端指定移動量を指定します。 規定外の値を設定された場合は...
- マニュアル
...性に積算されます。 (例)3G3MX-A2007(定格電流:5.0A)、 b012=5.00(A)、 出力周波数=20Hzの場合トリップ時間 (秒) 低減倍率 X1.0 X0.8 60 X0.6 0 4-23 5 20 60 インバータ出力周波数(Hz) 4 0 モータ電流(A) 4.64 6.0 8.0 (インバータ定格電流に対する比率) (92.8%) (120%) (160%) 4-2 ...