全 202 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
... energy (kWh) R 0137 026E Integrated T3 effective energy (kWh) R 0138 0270 Integrated T4 effective energy (kWh) R 0180 0300 Converted value (x1000 value of calculated value) R 0181 0302 Converted value (...
- マニュアル
..., using the CIPUCMMSend command by rising of the Execute. 8 Monitoring and Setting Using the EtherNet/IP Devices Input/outData type Description put IPAddress IN STRING[256] Connection destination IP Address TimeOut IN UINT CIP command timeout (...
- マニュアル
... the setting parameters, a power ON reset must be performed with a Software Reset Command, etc. to enable alarm judgment with the new threshold value. Communications commands to change setting parameters Alarm value 1=X1 Setting parameter (non-volatile memory ) ...
- マニュアル
...with a communications command for changing setting parameters, a power ON reset process must be executed with the Software Reset Command etc. 6 - 20 Host system Write command Response Normal end K7TM Setting parameter (non-volatile memory) ...
- マニュアル
... Feature Calculation Cycle parameter is changed with a communications command (for changing setting parameters) after transition to the operation stop status, the power ON reset process must be executed by the Software Reset Command or other ways. Setting parameter (non-volatile memory) ...
- マニュアル
...M06 VA1 // M06 (tool change) Tool ID #1 G41 X10 Y10 // Enables tool radius compensation G04 P5000 X20 Y20 G04 P5000 6-4 NJ/NY-series NC Integrated Controller User's Manual (O030) 6 Realization of CNC Machines G40 ...
- マニュアル
... the Work Coordinate System. Modal/Non-modal Modal group Instruction format Local Coordinate System Setting Relevant G codes Non-modal 00 Non-modal Set a Local Coordinate Sys- G52 X- Y- Z- A- B- Ctem. Release a Local Coordinate G52 ...
- マニュアル
... example of the statement to calculate the distance between two points using Pythagoras' theorem is shown below. Just apply the formula. ■ Formula 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 = �(𝐗𝟏 − 𝐗𝟎)𝟐 + (𝐘𝟏 − 𝐘𝟎)𝟐 ■ ST program Length := SQRT((X1-...
- マニュアル
... for scaling settings Unscaled value (original data D300) Analog output word (CIO 102) *: Refer to page 4 for the detail of the APR instruction. Reference: Detail of APR instruction Scaled data Y1 D Scaled result Y0 ...
- マニュアル
...&) * 2 ^ I& Next RESPONSECODE& = -1 RESPONSEVALUE&(0) = ERROR& Return EndIf If ANGLE# > 180 Then RADIAN# = (ANGLE# - 360) / 180 * PI# Elseif ANGLE# <= -180 Then ANGLE# = RADIAN# = (ANGLE# + 360) / 180 * PI# Else RADIAN# = ANGLE# / 180 * PI# EndIf RBT_...
- マニュアル
...値を指定した指数に基づき、べき乗します。 Y ■サンプルプログラムの概要 B䋨X1 , Y1䋩 25.4 13.9 2点間A-B((X0,Y0)と(X1,Y1))の距離を求めます。 2点間の距離を求める公式は三平方の定理より以下のようになります。 距離= √(X1-...
- マニュアル
...後のデータ C:コントロールデータ S:数値変換入力データ D:数値変換出力CH番号 Y1 D 変換結果 Y0 X0 S X1 入力データスケーリング前のデータ C:コントロールデータ先頭チャネル 「符号付き整数データ(BIN)指定時」の設定を行います。 コン...
- マニュアル
...)ᜰቯᤨ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 C m−1(16進#00∼FF) m:折線テーブルのデータ数(1≦m≦256) X0(*1) C+2 Y0 C+3 X1 C+4 Y1 C+5 X2 C+6 Y2 X0( 上位 16 ビット ) C+2 X0( 上位 16 ビット ) C+3 Y0(下位 16 ビット ) C+3 Y0(下位 16 ビット ) C+4 Y0( 上...
- マニュアル
...台形下部の半径(単位 : mm) Cartesian3DWorkspace 直交 3 軸のワークスペースは、直方体です。 Workspace dz Zm Ym dy dx Origin of the workspace (X0, Y0, Z0) 機械座標系(MCS) Xm 次のパラメータを設定します。 パラメータ ...
- マニュアル
...んだデータのスケール変換を行います。 FB/FUN 名 ScaleTr ans_HA D FB/ FUN 名称 FUN ST 表現 ScaleTrans_HAD( SclIn, SclOut, X0, Y0, X1, Y1, ScaleOfs, InputSize ); \\OmronLib\NX_HAD\ScaleTrans_HAD ENO EN SclIn SclIn SclOut SclOut ...
- マニュアル
... : トータル移動量 (Y) Xone : 1 回の移動量 (X) Xone = Movement_X/ 4 Yone : 1 回の移動量 (Y) Yone = Movement_Y/ 4 (X2,Y2) Movement_Y (X1,Y1) 起動位置 (X0,Y0) (X-1,Y-1) Movement_Y Xone (X-4,Y-4) Movement_X 最終位置 (X4,Y-4) Movement_X X軸 起動時の位置を基準にした相対量 軸座標 X軸 備考 Y軸 (...
- マニュアル
...後のデータ C:コントロールデータ S:数値変換入力データ D:数値変換出力CH番号 Y1 D 変換結果 Y0 X0 S X1 入力データスケーリング前のデータ C:コントロールデータ先頭チャネル 「符号付き整数データ(BIN)指定時」の設定を行います。 コン...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S Xn+1 X 8 各機能の説明 入力データ Y0 ・ 折れ線データ先頭チャネル番号(T)の内容 15 14 13 12 11 10 9 T 0 0 0 1 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S 入力データ Y0 3-174 Xn+1 X 特殊演算命令数値変換(APR) FUN. −(拡張応用命令) ・ SIN/COS 計算 -V1 ロット No. 0209__以降のカスタマイザブルユニットでは、CS1-H ...
- マニュアル
...{入力データ S−Xn} Y 変換式: Yn+1-Yn f(Y)= Yn+ Xn+1-Xn ・(S-Xn) Yn+1 D 変換結果 Yn+1-Yn Yn Xn+1-Xn S-Xn X0 Xn S Xn+1 X 入力データ Y0 4-33 形CS1W︲HCA12︲V1とその他︲V1付ユニット共通の機能 APR 4−6 機能強化された命令(-V1 付ユニット共通) 4−6−2 APR 命...