全 202 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- マニュアル
...CT 検出数 基準座標 SX 基準位置の X 座標です。 基準座標 SY 基準位置の Y 座標です。 コーナー 0 X X0 コーナー座標 XY データ群[0].X コーナー 0 Y Y0 コーナー座標 XY データ群[0].Y 角度 0 TH0 コーナー角度データ群[0] 直線 0 角度 0 DIRL0 コーナー...
- マニュアル
...基準幅 取得のみ 0∼99999.9999 0 SW ― 7 幅差 取得のみ 0∼99999.9999 0 DF ロギング対象 8 エッジ位置X0 取得のみ −99999.9999∼ 99999.9999 0 ― ― 9 エッジ位置Y0 取得のみ −99999.9999∼ 99999.9999 0 ― ― 10 エッジ位置X1 取得のみ −99999.9999∼ 99999.9999 0 ― ― 11 エッジ位置Y1 取得のみ −99999.9999∼ 99999.9999 0 ― ― 12 基準位置...
- マニュアル
...ット:LPR(開始番号,個数,データ1,データ2,,,データ5) データ2∼データ5は省略可能 [出力例] LPR(0,3,I0.X,I0.Y,I0.Z) X0,Y0,Z0,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2 ・ 検出点順:LPC関数検出された計測点ごとに出力します。 フォーマット:LPC(開始番号,個数,データ1,データ2,,,デ...
- マニュアル
...準角度 検出点座標 X RX 検出座標 X 検出点座標 Y RY 検出座標 Y 相関値0 CR00 相関値0 計測座標 X0 X00 計測座標 X0 計測座標 Y0 Y00 計測座標 Y0 計測角度0 TH00 計測角度0 計測倍率 MX0 MX00 計測倍率 MX0 計測倍率 MY0 MY00 計測倍率 MY0 相関値1 CR01 相関値1...
- マニュアル
...示されます。 DTE SPEED & CHARACTER FORMAT : 9600 bps 8bit Non-Parity 1Stop-bit ACTIVE- : PROFILE B0 E1 M1 N1 Q0 V1 W0 X4 &C0 &D0 &G0 &L0 &M0 &P1 &S0 &T4 &U0 &Y0 %C1 %E1 ¥A3 ¥C0 ¥G0 ¥J0 ¥K5 ¥N3 ¥Q2 ¥X0 -N1 -K0 *H0 )M0 S00 = 000 S01 = 000 S02 = 043 S03 = 013 S04 = 010 S05 = 008 S06 = 004 S07 = 050 S08 = 002 S09 = 006 S10 = 014 S12 = 050 S14 = 170 S18 = 000 S21 = 004 S22 = 244 S23 = 059 S25 = 005 S26 = 001 S27 = 000 S36 = 007 S37 = 000 S38 = 020 S39 = 064 S40 = 055 ...
- マニュアル
...力 Q0 Q1 Q2 Q3 タイプ) □ □ □ □ □ □ □ □ (20点入出力 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 タイプ) 拡張I/Oユニット入力リレー(X)の状態 (○:OFF/●:ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 ○ ○ ※接続されている拡張I/Oユニットの入力点数に応じて表示されます。 Xa Xb 拡張I/Oユニット出力リレー(Y)の...
- マニュアル
... : 拡張 0 Y0 ~ Y3 4 ~ 7bit : 拡張 1 Y4 ~ Y7 8 ~ 11bit : 拡張 2 Y8 ~ YB - 0016 拡張 I/O 入力リレー入力状態 H'00000000 ~ H'00000FFF(-) 0 ~ 3bit : 拡張 0 X0 ~ X3 4 ~ 7bit : 拡張 1 X4 ~ X7 8 ~ 11bit : 拡張 2 X8 ~ XB - 0017 8 桁コンパレータ/接点状態 H'00000000 ~ H'0000000F アドレス上位 2 桁でコンパレータ番号指定 0bit : G0 1bit : G1 2bit : ...
- マニュアル
...Registers (D) Auxiliary Relays (M) Timers (T) Counters (C) State Relays (S) Input Relays (X) Output Relays (Y) FX0 Bit ------ M0 to M511 ------ ------ S0 to S63 X0 to X177 X0 to X177 FX0N Word D0 to D31 M0 to M496 T0 to T55 C0 to C254 S0 to S48 ...
- マニュアル
...1B 37 * * * * * * * * * * * * * * * * xn1 xn2 xn3 yn1 yn2 yn3 * * * * * * * * * * * * m 1, m 2: Number of lines to draw (2-digit hexadecimal) 01 to 28H (1 to 40) x0 1x0 2x0 3 to xn 1xn 2xn 3: X coordinates of line end points (3-digit BCD) 000 to 255 y0 1y0 2y0 3 to yn 1yn 2yn 3: Y coordinates of line end points (3-digit BCD) 000 to 127 Description Draws the specified number of lines between the specified points. Draw Circle Format [ESC] 8 x1 x2 x3 y1 y2 y3 r1 r2 r3 1B 38 * * * * * * * * * * * * * * * * * * x 1x 2x 3: X ...
- マニュアル
... be suffixed by 'W', which means word access. For example, addresses such as X0W, Y10W, S16W and M224W can be specified for Numeral Display & Inputs object. Make sure that device numbers of X, Y, and B are noted by hexadecimal. Therefore, addresses such as ...
- マニュアル
...No STX 1 No connection FPΣ Series 2-2-1 Section 2-2 Connecting to an FPΣ-series Tool Port Connection Configuration between PLC and PT You can connect directly to the tool port on an FPΣ-series PLC. X0-7 X8-F X 0 RUN 1 Power supply 2 PROG. 3 4 5 ERROR 6 ALARM 8 RUN C 7 9 A B D E F PROG. Y0-7 Y8-F Y 0 1 2 3 4 COM.1 S R COM.2 S R 5 6 7 8 9 A B C D E F V0 min. V1...
- マニュアル
...C+1 Xm (max. X value) C+2 Y0 C+3 X1 C+4 Y1 C+5 X2 C+6 Y2 ↓ Y2 Y0 Coordinate ↓ C+(2m+1) Xm X X0 X1 X2 X3 X4 Xm C+(2m+2) Ym The following example demonstrates the construction of a linear approximation with 12 line segments. The block of data is continuous, as it must be, from DM 0000 to DM 0026 (C to C + (2 × 12 + 2)). The input data is taken from IR 010, and the result is output to IR 011. Address 00000 VCAL(69) DM 0000 00000 00001...
- マニュアル
... (i.e., X coordinates must be in ascending order). These points will form connected lines segments and are held in the data area following channel C shown below. Note that the last X coordinate, Xm is listed both first and next to last, and that ...
- マニュアル
...Word Y4 Coordinate C+1 Xm (max. X value) Y3 C+2 Y0 Y1 C+3 X1 C+4 Y1 C+5 X2 C+6 Y2 Y2 Y0 X X0 X1 X2 X3 X4 Xm ↓ ↓ C+(2m+1) Xm C+(2m+2) Ym The following example demonstrates the construction of a linear approximation with 12 line segments. The block of data is continuous, as it must be, from DM 0000 to DM 0026 (C to C + (2 × 12 + 2)). The input data is taken from IR 010, and the result is output to IR 011. Address 00000 VCAL(69)...
- マニュアル
...Output form Input form Enter the coordinates of the m+1 end-points, which define the m line segments, as shown in the following table. Enter all coordinates in BIN form. Always enter the coordinates from the lowest X value (X1) to the highest (Xm). ...
- マニュアル
...Special Math Instructions Enter the coordinates of the m+1 end-points, which define the m line segments, as shown in the following table. Enter all coordinates in BIN form. Always enter the coordinates from the lowest X value (X1) to the highest (Xm). ...
- マニュアル
...Binary 2 ASCII 4 The calculation logic for CRC-CCITT is XMODEM. The calculation logic for CRC-16 is MODBUS. For example, character string data is handled as follows: “1 2 3 4” = 31 32 33 34 xn + xn-1…x1 = ...
- マニュアル
... treated as X-Y plane. This function makes it possible to transplant programs used with the CV500-MC421 or CV500-MC221. The following program performs circular interpolation in the X-Y plane. : : N010 G90 ABSOLUTE SPECIFICATION N011 G17 N012 G03 ...
- マニュアル
... (m–1) Output form Input form Enter the coordinates of the m+1 end points, which define the m line segments, as shown in the following table. Enter all coordinates in binary form. Y Ym Word Coordinate C+1 ...
- マニュアル
... pulses by the pulse weight (0.1000 to 3.2000) is used. Stepdown When the accumulated value is used, this function prevents accumulated value overflow by reducing the number of input pulses. The actual number of input pulses is multiplied by one of four factors (x1, ...