全 281 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • マニュアル

    ... rotation off, on setting Transition time 1 to 99 Measurement parameter off, on display selection Display lighting time Incorrect voltage wiring detection Simple Temperature unit temperature Temperature setting correction value 0 to 99 off, on ...

  • マニュアル

    ...: K 6: K 7: J 8: J 9: T 10: T 11: E 12: L 13: U 14: U 15: N 16: R 17: S 18: B in-t Temperature unit d-u c/f c Thermocouple Input type Initial setting Unit 5 OUT1 type out1.t hi/lo/hi-lo hi Move to advanced-function setting level amov :999-9999 0 Parameter initialization init off/on off No. of measurements for averaging avg off/2/4/8 off OUT1 hysteresis hys1 0-9999 1 Display color change color grn-r/grn/red-g/ red grn-r Display auto-...

  • マニュアル

    ... PV display to “du.” C Press the S [SHIFT] Key to make the SV display flash. • The setting can be changed when the SV starts to flash. Functions and Operations D Press the U [UP] Key to select °C or °F. • “c”: °...

  • マニュアル

    ...0 --- --- x x x 000D Decimal point position ,,,,,, ,,,,.,, ,,,.,,, ,,.,,,, ,.,,,, X (VD): ,,,.,, X (AD): ,,,.,, X (VA): ,,,,., X (AA): ,,.,,, V: ,,,., S: ,,.,,, --- --- 000F Temperature units c, f c --- --- 000E Comparative output pattern --- --- dp H’00000000 to H’00000004: 0 to 4 d-u H’00000000 °C(0), H’00000001: F(1) out-p H’00000000: standard output(0), H’00000001: zone output(1), H’00000002: zone output(2) nomal, nomal zone, level x x x x Note The values beginning with H’ in the Monitor/Setting range column are used when setting or monitoring data via communications. 2-5 List of Settings 0005 List ...

  • マニュアル

    ....01 mm/s Sampling Period 0.5 s A Allowable range (Motor surface) -10 to +85°C Measurement range (Motor surface) 0 to 80°C (32 to 176°F) Ambient temperature range -10 to +55°C Display numerical unit °C, °F...

  • マニュアル

    ... the following values: Setting parameter 2 - 16 11-seg Setting Setting value Temperature Set Point t-sv Set the reference for temperature stabilization range that the K7TM judged to be stabilized. 60 [°...

  • マニュアル

    .... System Configuration and Configuration Devices. For the parameters that are not listed in the table below, leave them at the default settings. Item Ch1 Enable/Disable Ch2 Enable/Disable Ch1 Input Type Ch1 Decimal Point Position Ch1 Temperature Unit (°...

  • マニュアル

    ... adjustment (set value x 0.0001%) Zero adjustment value (Set as a process value scaling value.) ● Sensor type 0: Pt100, 1: JPt100, 2: Pt50, 3: Ni508.4 ● Process value input range settings Maximum input signal value (set value x 0.1º...

  • マニュアル

    ... to ON to use factory default setting as it is. Switch function and factory settings ON at right SW No. Function ON OFF 1 Operation when CPU unit is in PROGRAM mode Continue Stop 2 Temperature units (°...

  • マニュアル

    ...知機能 ........................................................................................................................ 6-23 オーバーレンジ/アンダーレンジ検知機能.................................................................................. 6-24 冷接点補償有効/無効設定機能 ..................................................................................................... 6-25 温度単位(°...

  • マニュアル

    ...-4、4-2、4-3、4-4、4-5、4-8、4-23、4-24 6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 目次 第1章 1-1 1-2 H - PCFの概要 H - P C Fの構造 ……………………………………………………………………………………………………… 1−1 H - P C Fの諸特性 …………………………………………………………………………………………………… 1−2 第2章 H - PCFコード、ケーブルの仕様 2-1 品種ならびにご注文形式 …………………………………………………………………………………………… 2−1 2-2 仕様および構造 ……………………………………………………………………………………………………… ...

  • マニュアル

    ...範囲内での実際の測定データに対して以下の①から③の処理を順にした値を、16 進 4 桁(BIN 値)で割付エリアに格納する。 ①°C、°F 変換→②ゼロ・スパン調整→③出力制限 (温度については、常に 10 倍の値として格納されます) 精度(25℃) 白金測温抵抗体入力: (セン...

  • マニュアル

    ...入力レンジ範囲内での実際の測定データに対して以下の①から③の処理を順にした値を、16 ビット整数型(INT)で出力 ①°C、°F 変換→②ゼロ・スパン調整→③出力制限 (温度については、常に 10 倍の値として格納されます) 白金測温抵抗体入力: (指示値の±0.3%、...

  • マニュアル

    ...Ch2 有効/無効 Ch1 入力種別 Ch1 小数点位置 初期値 True True K -200 ~ 1300°C 0.1°C または 0.1°F 単位 Ch1 温度単位(°C/°F) °C 20 設定値 True False K -200 ~ 1300°C 0.1°C または 0.1°F 単位 °C 3.3.2. 設定手順 下記手順に従って、温度入力ユニットの動作設定を行います。 1...

  • マニュアル

    ...お願い 小数点以下 2 桁表現モードでは、温度データは小数点以下 2 桁まで変換されますが、実際の分解能は 0.01°C(°F)ではありませんのでご注意ください。 そのため、0.1°C(°F)や 0.01°C(°F)の桁では、揺れや飛びが発生することがあります。...

  • マニュアル

    ...の表示モード 参考 1/100 表示モードでは、温度データは小数点以下 2 桁まで変換されますが、実際の分解能は 0.01°C(°F)ではありませんのでご注意ください。 そのため、0.1°C(°F) や 0.01°C(°F)の桁では、揺れや飛びが発生することがあります。...

  • マニュアル

    ...定して転送します。 Windows搭載パソコン NCF71 MLK RUN ERC ERH ERM 789A 01 EF 2 BCD 3456 CX︲M o t i o n ︲ N C F の 概 要 1 MLK UNIT No. NCユニットの動作状況のモニタリング例えば、現在位置、入出力の状態、エラー表示など ■ 使用できる NC ユニット CX-Motion-NCF は、以下に...

  • マニュアル

    ...RA M メモリカード プログラム、 設定内容の転送、実行 ファイルとして読み書きできる種類 以下の方法で、C Fカードと C P Uユニットのデータの交換が出来ます。 ・周辺ツールから・FINSコマンドで・ラダープログラムから・特殊補助リレーの...

  • マニュアル

    ...このコマンドは、USBケーブルで接続しているときのみ使用できます。 外部機器との通信 <コマンドフォーマット> C F L OGG E T CR フォルダ番号 (最大 3 桁) 例:フォルダ番号1に格納されている計測値を取得する場合 ...

  • マニュアル

    ...-CCL デバイス No. 信号名称 RY(n+13)A エラーリセット要求フラグ RX(n+13)B リモート READY RY(n+13)B RX(n+13)C ~ F 使用不可 RY(n+13)C ~ F 使用不可 n: 局番設定によりマスタ局に割り付けられたアドレス ・ 形 E3NX-FA10/40、形 E2NC-EA10/40、形 E9NC-AA10/40、形 E9NC-VA10/40、形 E9NC-...