全 281 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- カタログ
.../OFF 0.0 Protect Level SP Upper Limit -200 M c-o MV Monitor (Cooling) Note: The time taken to move to the protect level can be adjusted by changing the "Move to protect level time" setting. Temperature Unit °...
- カタログ
...SPST-NO, 250 VAC, 1A (resistive load) Setting method Digital setting using front panel keys Indication method 7-segment digital display (character height: 13.5 mm) and deviation indicators Other functions • Setting change prohibit (key protection) • Input shift • Temperature unit change (°...
- カタログ
...H7AN-4D H7AN-4DM 2 stages H7AN-W4D H7AN-W4DM Reversible Counters Operating method Reversible (selectable with rotary DIP switch) between 0 and the set value Incrementing/decrementing A/D (command inputs) Incrementing/decrementing B/E (individual inputs) Incrementing/decrementing ...
- カタログ
...号幅の1/2以上必要です。 これ以下ですと±1カウントの誤差が発生することがあります。 ○ 注1. ○ 注2. UP/DOWN C、Fの場合に限り、最高計数速度はCP1とCP2同一に選定してください。 UP/DOWN A 指令入力 CP1 UP/DOWN D 指令入力 H CP1 L A CP2 H L A A H CP2 L...
- カタログ
...レー/ MOS FETリレー 65.5 175 M10(主端子) コンタクタ 98 96 (NO) (NC) 2.5kg ブレーカ ■サーマルの設定形J7TL-A、B、C、F 形J7TL-D、E ソリッドステート・リレー/ 電力調整器 ① ③、④ ① ③ テクニカルガイド ② ② ①動作電流調整ダイヤル動作調整を “+” または “−” ドライバを使用して 3 段階...
- カタログ
...。 平均化処理機能を使用することで安定した表示にすることができます。 用途をご考慮の上、ご使用ください。 ) C-F 出力L ヒステリシス 出力LL (比較出力機能付きタイプのみ) 比較出力のチャタリング防止に有効です。 (例)比較出力パター...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は 、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- マニュアル
...Alarm 3 hysteresis Input shift upper limit Input shift lower limit M + U 1 second min. M + U 1 second min. 1 second min. Input type Scaling upper limit Scaling lower limit Decimal point °C/°F selection Parameter initialize Control output 1 assignment Control output 2 assignment Auxiliary output 1 assignment Auxiliary output 2 assignment Alarm 1 type Alarm 1 open in alarm Alarm 2 type Alarm 2 open in alarm Alarm 3 type Alarm 3 open in alarm Direct/Reverse operation M 1 second min. sl-h sl-l cntl p-on eset t-u t-pr pru pvst...
- マニュアル
... second min. M 1 second min. sl-h sl-l cntl st st-b alfa at-g rest ret at-h lbab Input type Scaling upper limit Scaling lower limit Decimal point °C/°F selection Parameter initialize Control output 1 assignment Control output 2 assignment Auxiliary output 1 assignment Auxiliary output 2 assignment Alarm 1 type 1 second min. M 1 second min. Set point upper limit Set point lower limit PID / ON/OFF ST ST stable range α AT calculated gain Standby sequence reset method Automatic return of display mode AT hysteresis LBA detection width Alarm 1 open ...
- マニュアル
... must not be grounded. (If both terminals are grounded, measurements will be unreliable due to sneak current.) • The last character of the lot number “R” indicates that reinforced insulation is provided between input power supply, relay outputs, and between other terminals. Conformance to EN/IEC Standards • °...
- マニュアル
...100 in-l 0 dp 0 d-u c sl-h 1300 sl-l -200 onof s-hc stnd *6 25 No alarm function Decimal point (only when setting analog input) °C/°F selection °C= c °F= f (C stands for Celsius, F for Fahrenheit) Hold down for at least 3 seconds (No.1display flushes, then the control stops.) *6 *6 *6 Hold down for at least 1 second Set point lower limit In ON/OFF control = onof In 2-PID control = pid *6 *6 Standard control = stnd Heating and cooling control = h-c (Select standard control or heating and ...
- マニュアル
... The last character of the lot number “R” indicates that reinforced insulation is provided between input power supply, relay outputs, and between other terminals. • Consult your OMRON sales representative about using the ES1B Infrared Thermosensor's external power supply for other purposes. Conformance to EN/IEC Standards • °...
- マニュアル
...比例タイプ:全閉/保持/全開 -1/0/1 PF2.2: PF2モニタ/設定項目2 0∼19 PF2.5: PF2モニタ/設定項目5 0 0∼19 ○ c ℃/ F CH CH CH CH CH inp.1 INP.1: スケーリング入力値1 DSP.1: スケーリング表示値1 0 -19999∼スケーリング M 表示値2-1 CH M fi01.1 0.000 8.ol-l CH FIO1.1:...
- マニュアル
...Alarm 1 hysteresis Alarm 2 hysteresis Alarm 3 hysteresis Input shift upper limit Input shift lower limit Control period (cool) Option mode ext 1 second min. Input type Scaling upper limit Scaling lower limit Decimal point °...
- マニュアル
... the program is being reset. in-h sl-h One of the following ranges is used depending on scaling. : −19999 to 32400 −1999.9 to 3240.0 −199.99 to 324.00 −19.999 to 32.400 ON OFF • °C / °F : Temperature unit *5 in-t *The default is“5”. *s.err will be displayed when a platinum resistance thermometer is mistakenly connected while input type is not set for it. To clear the s.err display, correct the wiring and cycle the power supply. *1 Operation indicators • OUT1: Control output 1 indicator • SUB1: Auxiliary output 1 indicator Lit ...
- マニュアル
... value lower limit standby sequence ON ON OFF SP X SP ON OFF Hold down for at least 3 seconds (No.1display flushes, then the control stops.) Decimal point (only when setting analog input) °C/°F selection *6 sp-m 0 prst Hold down for at least 1 second cntl *6 sktr 0 Set point upper limit r-s *6 Set point lower limit *6 In ON/OFF control = al-1 *6 al1h 0 s-hc *6 Standard control = stnd Heating and cooling control = h-c (Select standard control or heating and cooling control as required) st Self-tuning ...
- マニュアル
...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Input type • °C / °F : temperature unit The temperature unit is displayed when the displayed value is a temperature. When this parameter is set to “°C”, “C” is displayed, and when set to “°F”, “F” is displayed. This flashes while ST (Self-Tuning) is activated. • : Protection indicator Lit when Setting Change Protect is ON (disables the Up and Down Keys). • MANU: Manual output indicator Lit when the Auto/Manual Mode is set to Manual Mode. Operation indicators Use ...
- マニュアル
... value lower limit Absolute value upper limit standby sequence ON Absolute value lower limit standby sequence ON SP 0 d-u c Scaling lower limit (only when setting analog input) Decimal point (only when setting analog input) °...
- マニュアル
... due to sneak currents.) • The last character of the lot number “R” indicates that reinforced insulation is provided between input power supply, relay outputs, and between other terminals. • Consult your OMRON sales representative about using the ES1B Infrared Thermosensor's external power supply for other purposes. • °...