全 281 件が検索されました。(201 - 220件を表示)
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Selecting _C/_F ......................................... Temperature unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć4 3Ć5 3Ć5 3.4 Selecting PID Control or ON/OFF Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć6 3.5 Setting Output Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć7 Control period 3.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć7 Direct/reverse operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć7 Setting the SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć9 Changing the SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Executing ON/OFF Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ON/OFF Control II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions Used in This Manual CHAPTER 1 INTRODUCTION I 3Ć9 3Ć10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć10 Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć11 V 3.8 3.9 Determining PID Constants (AT, ST, manual setup) . . . . . . . . . . . 3Ć12 AT.(autoĆtuning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć12 ST (selfĆtuning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć13 ST start conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć14 ST stable range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć14 Manual setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć15 Alarm Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ć17...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 3.3 Selecting _C/_F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Temperature unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 3.4 Selecting PID Control or ON/OFF Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Setting Output Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 3-7 Control period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct/reverse operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 3-7 E5AN 3.6 Setting the SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Changing the SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 3.7 Executing ON/OFF Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10 ON/OFF Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10 3-11 3.8 Determining PID Constants (AT, ST, manual setup) . . . . . . . . . . . 3-12 AT.(auto-tuning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST (self-tuning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST start conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST stable range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manual setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 3-13 3-...
- マニュアル
...) Scaling Lower Limit (in-l) Decimal Point (dp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-3 °C/°F Selection (d-u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-4 SP Upper Limit (sl-h) SP Lower Limit (sl-l) . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-5 PID/OnOff (cntl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-6 Heating Control Period (cp) Cooling Control Period (c-cp). . . . . . 7-5-7 Direct/Reverse Operation (oreU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-8 Alarm 1 Type (alt1) Alarm 2 Type (alt2) Alarm 3 Type (alt3) . 7-5-9 Control Output 1 Allocation (out1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-10 Control Output 2 Allocation (out2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-11 Auxiliary Output 1 Allocation (sub1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5-12 Auxiliary Output 2 ...
- マニュアル
... is expressed as 16-bit signed binary data (two’s complement for negative values) in the corresponding word allocated in the Master Unit mounted to the PC. The unit used depends on the position of the decimal point in the E5ZE. The default values are 1°...
- マニュアル
...Lower-limit alarm ON ON OFF OFF Alarm value Alarm hysteresis Alarm value • Alarm hysteresis is set independently for each alarm in the “alarm hysteresis 1" to “alarm hysteresis 3” parameters (advanced function setting level). • The default is 0.2 (°...
- マニュアル
...Lower-limit alarm ON ON OFF OFF Alarm value Alarm hysteresis Alarm value • Alarm hysteresis is set independently for each alarm in the “alarm hysteresis 1" to “alarm hysteresis 3” parameters (advanced function setting level). • The default is 0.2 (°...
- マニュアル
...X SP X X SP X SP X SP Y 0 * Alarm values 1 to 7: Set the deviation from the SP (set point) in the alarm value (X). Alarm 8: Set the absolute value from 0°C/°F in the alarm value (Y). * The default is 2 (upper-limit alarm). 1-12 Section 2 Preparations 2.1 Installation .............................................................................. 2-2 ■ External Dimensions (Unit: mm) ................................ 2-2 ● E5CSV ................................................................ 2-2 ● E5CS-U............................................................... 2-2 ■ Panel Cutout Dimensions (Unit: mm)......................... 2-2 ● E5CSV and E5CS-U ........................................... 2-2 ■ Mounting.................................................................... 2-3 ● E5CSV ................................................................ 2-3 ● E5CS-U............................................................... 2-3 ● Mounting to the ...
- マニュアル
... hysteresis ON Lower-limit alarm Alarm hysteresis ON OFF OFF Alarm value Alarm value • Alarm hysteresis is set independently for each alarm in the Alarm Hysteresis 1 to Alarm Hysteresis 3 parameters (initial setting level). • The default is 0.2 (°...
- マニュアル
...Alarm hysteresis Lower-limit alarm ON ON OFF OFF Alarm value Alarm hysteresis Alarm value • Alarm hysteresis is set independently for each alarm in the Alarm 1 to 3 Hysteresis parameters (initial setting level). • The default is 0.2 (°...
- マニュアル
... s Control in progress Control stopped ● Parameter Changes within Input Initial Setting Level Input Initial Setting Level l.0 CH i1-t I1-T: Input 1 Type 2 0 - 19 M I1DU: Input 1 Temperature Units c °C/°F...
- マニュアル
...CTD8E ⑥PMU2A の電圧入力 2 (系統 2) ⑦PMU2A の CT3、CT4 入力 (設備 a、b の電流) ⑧CTD8E の CT5~CT8 入力 ⑧ 設備 b 設備 c 設備 d (設備 c ~f の電流) 設備 e 50A CT 5A CT 設備 f 負 電源 L 側 N (K ) 系統 2 (単相 2 線) 荷 側 (L ) ■通信プロトコルとスレーブIDの設定通信プロトコルとスレー...
- マニュアル
...: K 6: K 7: J 8: J 9: T 10: T 11: E 12: L 13: U 14: U 15: N 16: R 17: S 18: B in-t Temperature unit d-u c/f c Thermocouple Input type Initial setting Unit 5 OUT1 type out1.t hi/lo/hi-lo hi Move to advanced-function setting level amov :999-9999 0 Parameter initialization init off/on off No. of measurements for averaging avg off/2/4/8 off OUT1 hysteresis hys1 0-9999 1 Display color change color grn-r/grn/red-g/ red grn-r Display auto-...
- マニュアル
... data for the 3F88L-160 (16-point model) Cam Positioner is shown in parentheses. Note 2. The data for 720 resolution (divisions/revolution) is shown in parentheses. The angles will be set and displayed as “1” for 0.5°. Note 3. Functions A, b, ...
- マニュアル
...オペランドの順に入力します。 [=] (または[3] [1] [ 5] ) 、 [スペース] 、 [D] [ 1] [0] [0] 、 [スペース] 、 [ #] [< ] [2][C][F][0]と入力します。 3. [Enter]を押すと命令語が書き込まれます。 6 4. 比較命令に続けて比較結果出力コイルを書き込みます。 6-2 ラダープログラムの作成 [O]を押...
- マニュアル
...-4、4-2、4-3、4-4、4-5、4-8、4-23、4-24 6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 目次 第1章 1-1 1-2 H - PCFの概要 H - P C Fの構造 ……………………………………………………………………………………………………… 1−1 H - P C Fの諸特性 …………………………………………………………………………………………………… 1−2 第2章 H - PCFコード、ケーブルの仕様 2-1 品種ならびにご注文形式 …………………………………………………………………………………………… 2−1 2-2 仕様および構造 ……………………………………………………………………………………………………… ...
- マニュアル
...:FD+RAM A:Fドライブ(1メガバイト) B:Gドライブ(500キロバイト) 表示 メモリカードとRAMディスク B:メモリカード+ C:Fドライブ(500キロバイト) または RAM 固定ディスクとRAMディスク C:HD+RAM 固定ディスク D:HD Gドライブ(500キロバイト) 4.13...
- マニュアル
...お願い 小数点以下 2 桁表現モードでは、温度データは小数点以下 2 桁まで変換されますが、実際の分解能は 0.01°C(°F)ではありませんのでご注意ください。 そのため、0.1°C(°F)や 0.01°C(°F)の桁では、揺れや飛びが発生することがあります。...
- マニュアル
...の表示モード 参考 1/100 表示モードでは、温度データは小数点以下 2 桁まで変換されますが、実際の分解能は 0.01°C(°F)ではありませんのでご注意ください。 そのため、0.1°C(°F) や 0.01°C(°F)の桁では、揺れや飛びが発生することがあります。...
- マニュアル
...720(分割/回転) の場合の数値を、 ( )内に示しています。 。 この場合、角度は、0.5 を "1" として設定/表示します。 ※3. A,b,C,F,H,U のファンクションは、いったん電源を OFFした後、再度 ONすることで有効になります。 ※4. P および t のファンクションは、特別...
- マニュアル
...定して転送します。 Windows搭載パソコン NCF71 MLK RUN ERC ERH ERM 789A 01 EF 2 BCD 3456 CX︲M o t i o n ︲ N C F の 概 要 1 MLK UNIT No. NCユニットの動作状況のモニタリング例えば、現在位置、入出力の状態、エラー表示など ■ 使用できる NC ユニット CX-Motion-NCF は、以下に...