全 281 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- マニュアル
...パラメータ「dsp.1」に切り替えます。 s 1ds p.1 s 12idp a 123$5 • 設定値が登録され「dsp.1」が表示されます。 G. C.~F.を繰り返し、「dsp.1」「inp.2」「dsp.2」 を設定します。 • 「dsp.2」の設定が終わると次のパラメータ「dp」 が表示されます。 H. Lキーを 1 秒以上押して、運転レ...
- マニュアル
...じめます。 D. U[UP]キーを押し、「℃」/「゜F」を選択します。 初期設定 c • 25.0 0.0 備 ます。 • d-u L 準 「c」:「℃」 / 「f」:「゜F」 E. L[LEVEL]キーを 1 秒以上押して運転レベルに戻ります。 1 秒以上 機能と操作 ユーザ校正シュトーラテブィルング 付録 5-19 第5章 概 5.5 機能...
- マニュアル
... (2) d-u H '00000000:℃ (0)、H '00000001:F (1) - - 基本的な使 い 方 nomal、zone、level 使用手順 nomal c 概 - - 0 k H 'FFFFB 1E1~ H '0001869F(-19999~ 99999) c、f 20000 :9999~99999 :9999~99999 dsp.b2 H 'FFFFB 1E1~ H '0001869F(-19999~ 99999) — EU 要 - - × × × × × 付録 (通信編) ××× ×× — EU - ×× — EU × ×× 力種別入 力 種 別 に 従 う入 × に従う - - 20.000 :9999~99999 inp.b2 H 'FFFFB 1E1~ H '0001869F(-19999~ 99999)...
- マニュアル
...表示計測値により単位が変化積算電力量表示設定 ON 時のみ表示摂氏と華氏のどちらか選択可能専用キャラクタで C、F 表示 注 1.「e-s1」は電圧定格の 110%上回るとき、「e-s2」は電流定格の 120%上回るとき、「e-s3」は周波数が 45Hz を下回るまたは 65Hz ...
- マニュアル
...表示計測値により単位が変化積算電力量表示設定 ON 時のみ表示摂氏と華氏のどちらか選択可能専用キャラクタで C、F 表示 ソフトバージョ ― ン 注 1.「e-s1」は電圧定格の 110%上回るとき、「e-s2」は電流定格の 120%上回るとき、「e-s3」は周波数が 45Hz ...
- マニュアル
... outputs 1, 2, and 3. 4 HB Display Displays the heater burnout output status. 5 Input Error Display Displays the input error status. Current Value 6 Display Displays the status of a current value exceeded error. Exceeds 7 (°...
- マニュアル
... or ±10°C, whichever is larger, ±1 digit max. Other Thermocouples ±1% of set (designated) value or ±4°C, whichever is larger, ± 1 digit max. CT Input ±0.25 A ±1 digit max. Hysteresis Proportional band 0.0° to 999.9°...
- マニュアル
... as binary data. Bit Beginning word Input 0: Temperature conversion data Beginning word + 1 Input 1: Temperature conversion data Beginning word + 2 Input 2: Temperature conversion data Beginning word + 3 Input 3: Temperature conversion data Input classification Unit: 1°...
- マニュアル
...: R, 6: S, 7: T, 8: mV m + 35 m + 50 m + 65 m + 80 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex 4000 (0FA0 hex) Maximum input signal value (set value x 0.1°C/°F or mV) m + 36 m + 51 m + 66 m + 81 –32000 to 32000 8300 to FFFF hex, 0000 to 7D00 hex 0 (0000 hex) Minimum input signal value (set value x 0.1°...
- マニュアル
... 2-3 Part Names and Functions 2-3-4 DIP Switch Setting Functions MODE 1 2 34 5 67 8 ON is to the right. Pin 1 ON Operation when CPU Unit is in PROGRAM mode Temperature units (°C/°F) 2 Operation in PROGRAM mode (Pin 1) Function OFF Continue Stop °F Factory setting OFF °C 3 4 Data format 16-bit binary Control operation (loops 1 and 3) Forward (cooling) 4-digit BCD Reverse (heating) 5 Control operation (loops 2 and 4) Forward (cooling) Reverse (heating) 6 7 Control method Initialize settings in EEPROM ON/OFF control PID ...
- マニュアル
... (software) setting. Inputs can be set individually. (All inputs are set to the same input type if the DIP switch (hardware) setting is used. In addition, the following settings cannot be set individually: Off-wire (disconnection) display setting, Number of display digits setting, and °...
- マニュアル
... the device. 5. Finally, click the OK Button to finish. Note In 1/100 Display Mode, the temperature data will be converted to two places below the decimal even though the actual resolution is not 0.01°C (or °F). Consequently, the 0.1°...
- マニュアル
... from the CX-Integrator, the temperature data will change to 0. 2. In 1/100 Display Mode, the temperature data will be converted to two decimal places even though the actual resolution is not 0.01°C (or °F). Consequently, the display for temperatures in 0.1 °...
- マニュアル
...Methods for handling this data are described in this section. Additional Information When set to store values to two decimal places, temperature data as far as two digits after the decimal point is converted to 6-digit binary data, but the actual resolution is not 0.01°...
- マニュアル
... the DIP switch on the front panel of the Temperature Control Unit. Set the function of the Temperature Control Unit. • Set the DIP switch on the front panel of the Temperature Control Unit. Forward/reverse operation switching Control method: ON/OFF control or PID control °...
- マニュアル
...Temperature Input Units ............................................................................................................6-18 Function Block Diagram ............................................................................................................6-19 Selecting Channel To Use .........................................................................................................6-20 Moving Average ........................................................................................................................6-23 Sensor Disconnection Detection ...............................................................................................6-26 Over Range/Under Range Detection ........................................................................................6-27 Cold Junction Compensation Enable/Disable Setting ...............................................................6-28 Temperature Unit (°...
- マニュアル
...Methods for handling this data are described in this section. Additional Information When set to store values to two decimal places, temperature data as far as two digits after the decimal point is converted to 6-digit binary data, but the actual resolution is not 0.01°...
- マニュアル
...nce CFFORMAT Initializes the Memory Card. p.70 Measurement Value Acquisition/Profile Acquisition Commands Acquire Logged Measurement Value
This command can be used only when the Data Storage Unit is connected with the USB cable. CR ... - マニュアル
... to Bottom Expected Output: (Decoder Separator = “,”) C,B,A,F,NR1,D,J,I,H,NR2,K Case 5: Sort = By Column Row Direction = Left to Right Column Direction = Top to Bottom Expected Output: (Decoder Separator = “,”) A,D,NR2,B,NR1,H,K,...
- カタログ
....5 +0.5 0 M12 φ12.5 +0.5 0 M18 φ18.5 +0.5 0 M30 φ30.5 +0.5 0 F アンプユニット部形E2CA-A□C/F 形E2CA-A□D/E 94.7 □48 (8) 72.5 14.2 □44.8 3.5 6 CADデータ お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニ...