全 281 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は 、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... * 2 . 同 一 シリーズで 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商品( 2 016 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント ) は、当 社により国 際 規 格 I S O14 0 6 7 に 基づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき 、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
...Default value: -32,768 Input Type: TC/Pt Only physical quantities can be set Index Sub-Index Name Range 68 0 Process Data Alarm Value Upper limit -32,768 to 32,767 (-3,276.8 to 3,276.7 [Unit: °C/°F]) Default value: 32,767 (3,276.7) 69 0 Process Data Alarm Value Lower limit -32,768 to 32,767 (-3,276.8 to 3,276.7 [Unit: °...
- カタログ
...-ta 5秒間操作なし プロテクトレベル L p fre LEVEL LEVEL 1秒以上押す 50 60 5秒間操作なし d-u c f c 5秒間操作なし 比較出力パターン + MODE 50 温度単位 プロテクトレベルの詳細は、 16ページを参照ください。 + ※計測範囲表を ご参照ください。 2-...
- カタログ
... displayed This is a voltage value applied to the heater. Monitored value just displayed This is a current value applied to the heater. 0.0 to 429.0 (kVA) Monitored value just displayed t -1,999 to 9,999 (°...
- カタログ
... OMRON website. Ordering Information K8AK-TH (Temperature Input Models) Power supply voltage Type Output relays 100 to 240 VAC Temperature 1 relay input Input types Model Thermocouple or platinum Setting unit: 1°C or 1°F (0 to 999°...
- カタログ
.... Ordering Information Temperature Input Models Power supply voltage 24 V AC/DC 100-240 V AC Input types Thermocouple or platinum resistance thermometer Setting units (setting range) Setting unit: 1°C or 1°F (0 to 999°...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき 、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... channels. The conversion time for its own Unit will not be All models shortened even if errors are disabled. Input Type Setting This function sets the input type of the sensor connected to the temperature input. All models Temperature Unit Setting (°...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は 、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき 、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき 、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... . 同 一 シリーズ で 密 着 取 付 可 能 * 3 .従 来 商 品( 2 0 16 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント) は 、当 社 により国 際 規 格 I S O 14 0 67 に 基 づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
... * 2 . 同 一 シリーズで 密 着取 付 可 能 * 3 .従 来 商品( 2 016 年 度)と比 較して、環 境 配 慮 設 計 が できていること * 4 . 制 御 盤 C F P ( カーボンフットプリント ) は、当 社により国 際 規 格 I S O14 0 6 7 に 基づき、 ライフサイクルアセスメント手 法 による制 ...
- カタログ
...対象粒子径/ZN-TH11-S 接続時は、温度(t) ・湿度(rh) ・簡易露点(dP)切替 7セグ表示灯(赤) :各計測値(パーティクル計測値は、c f・L・カウント値を切替可能) リアルタイム計測モード、 サイクル計測モード、外部トリガ計測モード 1秒∼600秒(1秒刻みで設定...
- カタログ
... to provide fast responses and stable measurements of low-reflective objects. The ZW-8000 Series incorporates a newly-designed white laser for stable measurement of thin transparent sheets and minute shapes. * Conceptual illustration Ultra-high photoconductivity P.C ...
- カタログ
...測定、微細形状測定を安定して行うための白色レーザを新規設計しました。 ※イメージです。 超繊細光伝導 P.C C.F F Precise Core Fiber 白色光を高効率にセンサヘッドまで伝え、かつ、多層面からの複数の反射光を超繊細にコントローラに伝導。 精度...