全 281 件が検索されました。(241 - 260件を表示)
- マニュアル
... ド 品質 (Checker Data) 12 読取 り デー タ の コ ー ド 品質を返 し ます。 コ ー ド 品質の出力フ ォ ーマ ッ ト は次の と お り です。 C□□□F□□□E□□□ 3つの数値の前に、 それぞれ、 “C” (Contrast)、 “F” (Focus)、 “E” (cEll) の文字が付き、 各デー タ が4桁 と な り ます。 設定モー ド の[Checker Data]で[OFF]に し た場合、 ...
- マニュアル
...選んだ場合 (警報モードスイッチの設定が8,9の場合) 警報値を0℃/eFからの絶対値で設定します。 誓約直 110。 C/・F − 0℃/'F 8 ---------------------[End of Page 1117]--------------------- 第2章通電前の仕様設定待機シーケンス付について電源投入時など、測定値が初めから警報範囲内にある...
- マニュアル
...ング上限値−1 *4 なし 0 アナログ入力 0∼21 小数点位置 0∼3 なし 0 アナログ入力 温度単位 C/F なし C 温度入力 YES/NO なし NO HEAT/COOL/AL-1/AL-2/AL-3/LBA なし HEAT HEAT/COOL/AL-1/AL-2/AL-3/LBA なし AL-1 AL-1/AL-2/AL3/LBA/S.ERR/E333 なし AL-2 1∼11 なし 2 出力割付要...
- マニュアル
...となった場合は、"--" が出力されます。 「コード品質出力する」を指定した場合のみ出力されます。 出力フォーマットは "C □□□ F □□□ E □□□ " です。 C はコントラスト、F はフォーカス、E コード品質はセル認識率を表します。 □□□はその数値(0~100)で、3桁未満のときは...
- マニュアル
...ット> C R I M A G E C A P T U R E F O L D E R 画面キャプチャフォルダ名 (最大128文字) または I C F C R 画面キャプチャフォルダ名(最大128文字) <レスポンスフォーマット> 正常に処理された場合 3 付録 正常に処理されなかった場...
- マニュアル
...の、通信 CH 設定例です。 <3 システムの場合> 例 1) 0,5,F 例 2) 1,6,E 例 3) 2,7,E <4 システムの場合> 例 1) 0,3,C,F 例 2) 1,3,B,E 例 3) 1,5,A,E 3-3 第3章 3.2 スイッチ設定 3.2 スイッチ設定ワイヤレスモデムの通信 CH と無線 ID を設定しま...
- マニュアル
...抵抗体のとき使用できます。 ・温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚F)のどちらかに設定します。 機 能 設定範囲 c:℃ /f:゚F 初期値 c 設定内容 関 連 ●関連記事 3.2 入力仕様の設定(3-4ページ) ●関連パラメータ 「入力種別」(セットアップモード) 5-25...
- マニュアル
...とき ・温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚F)のどちらかに設定します。 参考 sl-h sl-l 設定範囲 初期値 c:℃/ f:゚F c ●関連設定データ 「入力種別」(初期設定レベル) (5-19 ページ) 目標値リミット上限値目標値リミット下限値・目標値設定時の上・下...
- マニュアル
...とき ・温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚F)のどちらかに設定します。 参考 sl-h sl-l 設定範囲 初期値 c:℃/ f:゚F c ●関連設定データ 「入力種別」 (初期設定レベル)(5-18 ページ) 目標値リミット上限値目標値リミット下限値・目標値設定時の上・下...
- マニュアル
...とき ・温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚F)のどちらかに設定します。 参考 sl-h sl-l 設定範囲 初期値 c:℃/ f:゚F c ●関連設定データ 「入力種別」 (初期設定レベル)(5-20 ページ) 目標値リミット上限値目標値リミット下限値・目標値設定時の上・下...
- マニュアル
...とき ・温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚F)のどちらかに設定します。 参考 sl-h sl-l 設定範囲 初期値 c:℃/ f:゚F c ●関連設定データ 「入力種別」 (初期設定レベル)(5-20 ページ) 目標値リミット上限値目標値リミット下限値・目標値設定時の上・下...
- マニュアル
...l.0 i1du c l.0 25.0 2. M キーを押し、「i1du:入力 1 温度単位」を選択します。 UD キーで「℃」/「 ° F」を選択します。 c:℃ f:° F 3. L キーを 1 秒以上押すと「運転レベル」に戻ります。 0.0 0.0 4-11 第 4 章 基本制御に必要な設定 4.6 制御モードを選択するには 「制御...
- マニュアル
...力種別が温度入力のとき ・ 温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚ F)のどちらかに設定します。 設定範囲 初期値 c:℃/ f:゚ F c ●関連設定データ 「入力種別」(初期設定レベル)(5-34 ページ) sl-h sl-l 目標値リミット上限値目標値リミット下限値・ 目標...
- マニュアル
...止 ● 入力初期設定レベル内の遷移図 l. 0 i1-t I1-T :入力1種別 2 0~19 M i1du I1DU: 入力1温度単位 c °C/°F M i2-t I2-T :入力2種別 2 0~19 M i2du I2DU: 入力2温度単位 c °C/°F M i3-t I3-T :入力3種別 2 0~19 M i3du I3DU: 入力3温度単位 c °...
- マニュアル
...ンサ(形 ES1B)の供給電源はサポートしていません。 ● 伝送出力形 E5AN/EN-□□F では 4-20mA の伝送出力を使用できます。 また、E5□N-C□□(F 付ではない)は電流出力を簡易伝送出力として、使用できます。 1-13 概 要 ・警報種別と警報値または警報上限・下限値を設...
- マニュアル
...入力種別が温度入力のとき ・ 温度入力の単位を、摂氏(℃)または華氏(゚ F)のどちらかに設定します。 機能設定範囲 c:℃/ f:゚ F 初期値 c 設定 参考 ● 関連設定データ 「入力種別」(初期設定レベル)(5-60 ページ) 5-61 第5章 設定データ sl-h sl-l 機能 目標値...
- マニュアル
...パラメータ「dsp.1」に切り替えます。 s 1ds p.1 s 12idp a 123$5 • 設定値が登録され「dsp.1」が表示されます。 G. C.~F.を繰り返し、「dsp.1」「inp.2」「dsp.2」 を設定します。 • 「dsp.2」の設定が終わると次のパラメータ「dp」 が表示されます。 H. Lキーを 1 秒以上押して、運転レ...
- マニュアル
...電力計など) 機能 :測定開始からサンプル間隔ごとのパルス数を積算表示するモードスパン:50、500、5000、50k、500k、5M、50M、 500M C/F.S. 瞬時モード 機能 :サンプル間隔ごとのパルス数を表示するモードサンプル間隔ごとの積算値はリセットスパン:50、500、...
- マニュアル
...電力計など) 機能 :測定開始からサンプル間隔ごとのパルス数を積算表示するモードスパン:50、500、5000、50k、500k、5M、50M、 500M C/F.S. 瞬時モード 機能 :サンプル間隔ごとのパルス数を表示するモードサンプル間隔ごとの積算値はリセットスパン:50、500、...
- マニュアル
.... Therefore, you should take extra care to write a subroutine that is fast and efficient. INT(89), with a CC of 000, is used to change the scheduled interrupt time interval, the new time interval is not effective until after the next scheduled interrupt. (...