全 279 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- マニュアル
...です。 日本国外では使用することはできません。 日本国内規格構内無線局 (920MHz 帯移動体識別用無線設備 )( 標準規格 ARIB STD-T106) 認証番号 001-P00881 QR コード 人体防護について本製品は電波法施行規則 21 条の 3 に従い、アンテナから 72cm 以内の場所に...
- マニュアル
...す。 シリアル
コマンド: オプション: XMODE_FLM=DIS(もしくは何かほかの文字列): 高速線形モード無効 XMODE_FLM=HORIZ=STD: 標準水平高速線形モード XMODE_FLM=VERT=STD: 標準垂直高速線形モード注:XMODE_FLM_HORIZ = ... - マニュアル
...ル体系 サポートしている規格 Aztec ISO 24778 Codabar AIM BC3 Code 39 ISO 16388 Code 93 AIM BC5 Code-128 ISO 15417 ISO 16022; ISO 29158, ISO 21471, MIL-STD-130N, Data Matrix MIL-STD-130N + UII Data Matrix Rectangular Extensions ISO 21741 Direct Part Mark ISO 29158 EAN-13 ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 2 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 5 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with CC-A ISO 15420, ISO 24723 & GS1 General Specifications EAN-13 ...
- マニュアル
...ンボル体系 サポートしている規格 Aztec ISO 24778 Codabar AIM BC3 Code 39 ISO 16388 Code 93 AIM BC5 Code-128 ISO 15417 ISO 16022; ISO 21471, MIL-STD-130N, Data Matrix MIL-STD-130N + UII Data Matrix Rectangular Extensions ISO 21741 EAN-13 ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 2 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 5 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with CC-A ISO 15420, ISO 24723 & GS1 General Specifications EAN-13 with CC-B ISO 15420, ...
- マニュアル
...ル体系 検証対応規格 Aztec ISO 24778 Codabar AIM BC3 Code 39 ISO 16388 Code 93 AIM BC5 Code-128 ISO 15417 Data Matrix ISO 16022; ISO 29158, ISO 21471, MIL-STD-130N1, MIL-STD-130N1 + UII Data Matrix Rectangular Extensions ISO 21741 Direct Part Marking / AIM DPM ISO 29158 EAN-13 ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 2 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with 5 Digit supplemental ISO 15420 & GS1 General Specifications EAN-13 with CC-A ISO 15420, ISO 24723 & GS1 General Specifications EAN-13 with CC-...
- マニュアル
...ン規格を定めています。 以下はその例です。 業界 アプリケーション規格 EAN/UCC共通仕様書 GenSpecs 軍用規格 MIL-STD-130L UDIガイドライン Part of Mil-Spec-130L 航空輸送協会 ATA SPEC 2000 EAN/UPC薬品コード NDC 2001 梱包業界 ISO 15394:2000(E) 特定アプリケーション規格の指定がな...
- マニュアル
...キー アプリケーション規格 SHIFT+F FPMAJ SHIFT+G GS1 General Specifications SHIFT+I ISO/IEC 15415/15416 SHIFT+P Postal (Intelligent Mail, PostNet, Japan Post) SHIFT+D DPM + UII + MIL-STD-130N SHIFT+U USPS Code 128 以下の各項を参照してください。 • アプリケーション規格用定義済みショートカットキーの表示 • アプリケーション規格用ショ...
- マニュアル
...の装置停止t1 とES表示 (補助出力X1) がONする t2のタイミングをテストする 裏面の動作設定スイッチを “STD” に合わせる タイミングはt2が早い 「標準設定」 で使用する YES 電源を投入する 標準設定で起動 NO 「標準設定」で使用するためには、ユニ...
- マニュアル
...化およびその普及を促進する公益法人。 ARIBの前身は電波システム開発センターで、RCRと呼ばれており、標準規格に「RCR STD」と 「ARIB STD」が混在しているのはこの名称変更の名残です。 JATE Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipmentの略 (財)電気通信端末機器審査協会。 電気通信事...
- マニュアル
...) ]規格 (5.2GHz/5.3GHz帯)無線LANを使用することは禁じられています。 ●取得規格について無線認証規格 国内無線規格ARIB STD-T66,T71 米国無線規格FCC part15.247,401-407* 中国国内無線規格信部無[2002]353 号,[2002]277 号無線適合規格欧州無線整合規格EN 300 328,EN 301 893 カ...
- マニュアル
...DeviceNetスレーブとは仮想的に DeviceNet マスタとしての動作をします。 本ユニットは次の電波規格に適合しています。 日本:ARIB STD-T66 米国:FCC part 15.247 カナダ:IC RSS 210 この電波規格では、 アンテナの分離設置が可能です。 本ユニットでは、 ペンシル型アンテナ (...
- マニュアル
...ケーブル:フッ素樹脂 (FEP) 約270g 質量 M4ねじ2点止め取付方法ケーブル長 10m 日本 誘導式読み書き通信設備 ARIB-STD-T82 適応規格 米国 FCC Part15 Subpart C 欧州 R&TTE指令外形寸法材質 当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従...
- マニュアル
...トアップガイド (1枚) Instruction Sheet (1), IP address label (1), and Startup Guide (1) 適合規格 Regulations 構内無線局 (920MHz 帯移動体識別用無線設備 )、 ARIB-STD-T106 項目 Item 対応国 Applicable countries 形V780-HMD68-EIP-JP 日本 Japan 7-動作表示LED/ Seven operation indicators 15 15 47.5 4-φ6.6取付穴/ Four, 6.6-dia. mounting holes 4-M6深さ8取付穴/ Four, M6 mounting holes, depth: 8...
- マニュアル
...トアップガイド (1枚) Instruction Sheet (1), IP address label (1), and Startup Guide (1) 適合規格 Regulations 構内無線局 (920MHz 帯移動体識別用無線設備 )、 ARIB-STD-T106 *1. マスタリーダライタ( 形V780-HMD68-ETN-JP/-EIP-JP )を経由してのみ通信します。 PLCなどの上位機器からの制御は行えませんが、 WEBサーバ機能...
- マニュアル
...トアップガイド (1枚) Instruction Sheet (1), IP address label (1), and Startup Guide (1) 適合規格 Regulations 構内無線局 (920MHz 帯移動体識別用無線設備 )、 ARIB-STD-T106 (単位:mm) (Unit: mm) • 交信仕様 / Tag Communications Specifications 項目 Item 対応国 Applicable countries 形V780-HMD68-ETN-JP 日本 Japan 7-動作表示LED/ Seven operation indicators 15 15 47.5 4-φ6.6取付穴/ Four, 6.6-dia. mounting holes 4-M6...
- マニュアル
...PRINT A 140 END Assembly language program: 2000 PSHA 2001 PSHX 64 ←X Section 4-2 BASIC Language 2002 2004 2007 2009 2010 2011 LDD 2,X ADD #10 STD 2,X PULX PULA RTS Program Remarks: When program execution branches to the assembly language routine, the TYPE of
is stored in the accumulator A, and the memory address where the argument is stored is input to the index register X. The value of the argument is stored in the accumulator D, to whose contents &H10 will be added. The result of the addition is written to the address ... - マニュアル
... Parameter Areas (e.g., PLC Setup), all data is saved as files. CPU Unit Memory area UM Area File memory CIO xxxxxxxx.OBJ Memory Card HR WR I/O memory xxxxxxxx.IOM AR DM xxxxxxxx.STD EM File Memory EM Parameter Areas (PLC Setup, I/O tables, etc.) 7-2 Memory Card Format RUN OK MONITOR PROGRAM OK OK This operation is used to format Memory Cards or EM File Memory. Key Sequence Initial display FUN SHIFT CONT # ↓ 2 Password WRITE Fixed: 9713 (Memory Card) 8426 (EM File Memory) Operation Example 1,2,3... 1. From the initial display, ...
- マニュアル
... the following table can be read or written by the CPU Unit. Contents Description Data file ******** File name .IOM Specified ranges of I/ O Memory Program file ******** .OBJ Complete user program Parameter area file ******** ....
- マニュアル
... Programming Devices (CX-Programmer or Programming Console), FINS commands, instructions, or Auxiliary Area control bit operations. The file names can be defined by the user. Type Extension Description Name1 ******** .OBJ User program Parameter Area File ******** ....
- マニュアル
.... Multiple extensions can be selected. OBJ If this option is selected, an OBJ file (which can Checked be created using the CX-Programmer) containing all cyclic task and interrupt task programs in the CPU Unit will be received. If this option is selected, an ...