全 279 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ...」メニュー選択時には、引き続き応答時間の設定ができます。 ( 標準・高機能タイプのみ搭載 ) 1: 250μs, 2: 500μs, 3: 1ms, 4: 10ms, 5: 100ms std 通常検出モード UP/DOWN area エリア検出モード ※1 微分検出モード ※2,※3,※8 MODE 10. 出力 2 モード 出力 2 の出力モードを変更した...

  • マニュアル

    ...ト値は BANK 毎に保存可能です。 3秒以上両押し 設定内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。 rst 0 dflt std しきい値 / 受光量 func 解除 2000 設定を初期化したい場合 基本設定 実行によりしきい値も連動します。 しきい値の下限は -1999 です。 実行 ス...

  • マニュアル

    ...(-99% ∼ 99%、1%刻み、初期値 -6%) パーセントチューニング ON MODE 9. 出力 1 モード 出力 1 の出力モードを変更したい場合 std 通常検出モード UP/DOWN MODE 10. 出力 2 モード 出力 2 の出力モードを変更したい場合 インダストリアルオートメーションビジ...

  • マニュアル

    ...定できる機能を変更したい場合 2. 検出機能 検出モード時のデジタル表示を用途に応じて変更したい場合 std A 設定初期化を行ってください。 「③ 便利な設定編」 ー 8. デジタル表示 機能の説明 1. 機能選択 キーロックが有効に キーロックを...

  • マニュアル

    ...。 「⑤ 詳細設定編」 微分機能が有効になっています。 検出モード時のデジタル表示を用途に応じて変更したい場合 std A エコ機能が ON になっています。 エラー名 / 表示 しきい値 機能の設定 デジタル表示に何も表示されない 表示になる 設定モ...

  • マニュアル

    ...出モードにて ボタンと ボタンを3秒以上同時長押しすることで、投光レベルのみを設定することができます。 d sp std しきい値/ 受光量 ファイバユニットの検出面などを拭き取り、 受光量を復帰させ、 再度スマートチューニングしてくだ...

  • マニュアル

    ...to %-f1 %-f3 700 μs 1.6 ms Set E3X-MZV to [ %-f2 ] and E3X-ZV to [ %-f1 ]. (3 Units) In the case of one E3X-MZV and two E3X-ZV Set E3X-MZV to [ %-f3 ], E3X-ZV to [ %-f1 ] [ %-f2 ]. %ut std Saving / Reading Settings n% rst % lights up when CH1 is selected, and In CH common setting , both CH indicator lights Variation in received light intensity when multiple Fiber Heads are installed next to each other is reduced by setting emission cycles for each amplifier. It is not necessary to install fiber amplifiers in close contact with each ...

  • マニュアル

    ...調整をON/OFFしたい場合 通常検出モード 2000150p 15. 反転表示 アンプを反対に設置したい場合 ボタン押下後、 %ut std d sppea 受光量比率 しきい値 (a) f-f19999 dely%ffd fre (b) 微小検出体もしくは (c) アナログで直感で移動が速い検出体でわかりやすい表示にし...

  • マニュアル

    ... distance between emitter and receiver. Points 1 and 2 is (Through-beam model) extremely small. · Move the Fiber Head closer to the sensing object. (Reflection model) Incident light level is too low. Incident light level is too high. d sp ...

  • マニュアル

    ... the beam (e) mutual interference prevention function When 11.Output Mode is Differential output modes, (a), (b), (c) and (d) cannot be used. On/Off-delay Timer Power tuning adjustment ON button. (L100 to 1. Initial value: L100) d sp ...

  • マニュアル

    ...。 *2 解除すると、 [ 0rst ] %ff を表示します。 実行によりしきい値も連動します。 しきい値の下限は-1999です。 d sp std d sp per d sp p-b d sp bar (e) 相互干渉防止機能の (d) 光軸調整したい場合投光周期設定設定状態を知りたい場合 (e) 11. 出力モードで微...

  • マニュアル

    ... with the unit number that is specified by the index. Setting Data 000Y0000 hex 000Y0001 hex 000Y0002 hex 000Y0003 hex 000Y0004 hex 000Y0005 hex 000Y0007 hex 000Y0008 hex Y=0 Y=1 Threshold level/detection level [...

  • マニュアル

    ...’s Manual Section 5 Command Descriptions and Data Formats ● Display Switch This command sets the display on the Sensor Amplifier Unit that corresponds to the specified unit number. Bit 00 Description Data Display Switch 0: Threshold value/detection level [...

  • マニュアル

    ...Eco Mode 0×54 Key Lock Setting 0×60 Hysteresis Width Setting 0×61 Hysteresis Width 1 0×62 Hysteresis Width 2 Read values RWrm+2: Received Data 1 Area RWrm+3: Received Data 2 Area Applicable Sensor Amplifier Units 0: ...

  • マニュアル

    ...ん合状態で測定する 耐衝撃 490m/s2 11ms X・Y・Z、3軸6方向に各3回(計18回) コネクタかん合状態で測定する (MIL-STD-202F 試験法213B 条件A) ① ② ③ ④ ⑤ CN1 リセット入力/ 外部リレーモニタ入力配線 CN0 ミューティングコネクタボックスケーブルコネクタ 3 * イン...

  • マニュアル

    ... antenna or transmitter. 2. EU/欧州 RE Directive: 2014/53/EU RoHS Directive: 2011/65/EU EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN 62311 EN 62368-1 3. Japan/日本 ARIB STD-T66 本製品は工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵しています。 本製品の電波の種類と干渉距離について 2.4 FH1 2.4 FH 1 4. Canada/カナダ IC ...

  • マニュアル

    ...タ嵌合状態で測定する 2 11ms 490m/s X・Y・Z、 3軸6方向に各3回 (計18回) コネクタ嵌合状態で測定する (MIL-STD-202F 試験213B 条件A) −25∼+70℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 25∼85%RH (ただし、氷結・結露のないこと) IP67 短絡コネクタ (ミューティングセンサ出力対...

  • マニュアル

    ...容は、電源ON時に反映されます。 (注2) 名称 機能 設定 動作設定スイッチ 動作(標準/ユーザ) を設定します。 STD(標準設定:工場出荷値) /USR(ユーザ設定) モード設定スイッチ ユーザ設定でのモード (調整/監視) を設定します。 (注3) MON(監視モード:工場出荷値)/...

  • マニュアル

    ... the power supply. The states of the preset switches come into effect when the power supply to G9SX-SM turns on. (*2) Name Configuration Preset Switch Function Selects either Standard configuration or User configuration State/Value (position of switch) ...

  • マニュアル

    ...00: No input 01: P-1A 02: P-2A 03: P-1b 04: P-2b 05: P-1C 06: P-2C 07: STO 3027 91 2742 Terminal block option mounted state dA-50 R 00:STD-TM1 (fixed value) – Possible (TxPDO) 3027 92 2743 Input terminal monitor dA-51 R 0 to 7FF hex – Possible (TxPDO) – Possible (TxPDO) – Possible (TxPDO) (Terminal B) (Terminal A) (Terminal 9) to (Terminal 1) 3027 95 2746 Output terminal monitor dA-54 R 0 to 7F hex (Terminal AL) (Terminal 16C) (Terminal 15) to (Terminal 11) 3027 9B 274C Analog I/O selection monitor dA-...