全 279 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
...OK OK (from lot number 030201) OK OK OK OK (for up to 8 group) OK (for up to 64 group) OK (for up to 64 group) OK Automatic Transfers at Power ON without a Parameter File (.STD) --- OK OK OK Automatic Detection of I/O Allocation Method for Automatic Transfer at Power ON --- --- --- OK Connecting Online to PLCs via NS-series PTs Setting First Slot Words Operation Start/End Times Support of new instructions --- OK OK OK MILH, MILR, MILC --- OK OK OK = DT, <>DT,
- DT, > = DT --- OK OK OK BCMP2 --- OK OK OK GRY OK (from ...
- カタログ
... and back side of the unit. Operation can be normal only if both switch values are the same.If the values are different, an error occurs. Name Function Selects either Configuration Standard Preset Switch configuration or User configuration Configuration ...
- カタログ
...-ETN-RU-S V780-HMD68-ETN-US V780-HMD68-EIP-US V780-HMD68-ETN-US-S V780-HMD68-ETN-MX V780-HMD68-EIP-MX V780-HMD68-ETN-MX-S Regulations Premises Radio Station (920-MHz-band Moving Object Differentiation Wireless Facilities), ARIB ...
- カタログ
...Applicable Amplifier ZN-PDA11/ZN-PDA12 Measurement method 90° sideways light-scattering method Light source Semiconductor laser 0.3, 0.5, or 1.0 µm min. Applicable particle size Applicable cleanliness class Equivalent to Class 100 to 100,000 (FED-...
- カタログ
...Operating humidity range Subject to calibration Sensor head Anchored type DC cable (ZN9-ED01-S comes with ZN-THX11-SA) Model ZN9-EM01-S Straight type ZN9-ED01-S Right angle type ZN9-ED02-S PSE, CE, UL ...
- マニュアル
... Software Specifications Symbology Supported Standard(s) Aztec ISO 24778 Codabar AIM BC3 Code 39 ISO 16388 Code 93 AIM BC5 Code-128 ISO 15417 Data Matrix ISO 16022; DPM TR29158, ISO 21471:2000, MIL-STD130N, MIL-...
- マニュアル
... Application Standards, such as military, medical, trucking, retail, etc. Examples of these include the following: Industry EAN/UCC General Specifications Military Standards UID Guidelines Air Transport Association EAN/UPC National Drug Code Packaging Industry Application Standard GenSpecs MIL-...
- マニュアル
... or screen excluding the Welcome Screen. Shortcut Key Application Standard SHIFT+F FPMAJ SHIFT+G GS1 General Specifications SHIFT+I ISO/IEC 15415/15416 SHIFT+P Postal (Intelligent Mail, PostNet, Japan Post) SHIFT+D DPM + UII + MIL-...
- マニュアル
... public interest corporation that promotes the practical application and the spread of radio wave use system in the field of communications and broadcasting. The predecessor of ARIB is the radio system development center, called "RCR", and it is the remnant of this name change that "RCR ...
- マニュアル
...る通信傍受などに対するデータの秘匿性は確保されています。 2-8 2. 概要 無線チャネル無線ユニットは、ARIB STD-T108 に準拠した 920MHz 帯域の無線周波数を採用しています。 送信出力を 20mW または 1mW のどちらかに選択することができます。 20mW 時は、...
- マニュアル
...モードを変更したい場合 「 」メニュー選択時には、引き続き応答時間の設定ができます。 1: 250μs, 2: 500μs, 3: 1ms, 4: 10ms, 5: 100ms std UP/DOWN 1 area エリア検出モード 1 微分検出モード ご承諾事項 ※ ※検出量変化を検出したい場合設定した応答時間の検出量変化の...
- マニュアル
...*1, *2, *3 %ff Tuning 1. Function Selection Enabling 6 to 16 The threshold also changes accordingly. The lower threshold limit is -1999. func dflt Enable/Cancel (The same procedure) Hold both for 3 sec. or longer ...
- マニュアル
...タン 3 秒以上押しで設定モードを抜けます。 rst しきい値 / 受光量 1. 機能選択 6 ∼ 14 を有効にしたい場合 func std 詳細設定 1. [設定モード]→[ 出力 1 モード ]→[ エリア検出モード ] を選択します。 [S.TUNE]ボタンを押して、スマートチューニングを行います。 パ...
- マニュアル
...0m 800 STND 標準モード 6400 GIGA ギガモード shs SHS 最速モード STND 1ms 8倍 GIGA 16ms 64 倍 SHS 80μs 1倍 std しきい値 / 受光量 100 トラブル 原因 表示部に何も表示しない デジタル表示に何も表示しない 電源が入っていないか、断 配線及びコネクタ接続の見直し、電...
- マニュアル
...E3NC-SA0 2 E3NC-SH100: 35 to 100 mm (Display value: 350 to1000) E3NC-SH250: 35 to 250 mm (Display value: 350 to 2500) Unit: Approx. 0.1 mm 5. Output 1 Mode Output mode for the output 1 is changed. std...
- マニュアル
...時 消費電流135mA以下) *4. 2出力タイプは2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10∼100mA:2V以下) std 通常検出モード ホールド機能設定時はボタン押下後、ピークホールド / MODE ボトムホールドを選択しセルフトリガレベルを...
- マニュアル
...モードを変更したい場合 「 」メニュー選択時には、引き続き応答時間の設定ができます。 1: 250μs, 2: 500μs, 3: 1ms, 4: 10ms, 5: 100ms std 通常検出モード UP/DOWN area エリア検出モード ※1 微分検出モード(形 E3NX-FA0 のみ)※2 ※3 当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として...
- マニュアル
...モードを変更したい場合 「 」メニュー選択時には、引き続き応答時間の設定ができます。 1: 250μs, 2: 500μs, 3: 1ms, 4: 10ms, 5: 100ms std 通常検出モード UP/DOWN area エリア検出モード *1 微分検出モード *2,*3 当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造さ...
- マニュアル
...(-99% ∼ 99%、1%刻み、初期値 -6%) パーセントチューニング ON MODE 9. 出力 1 モード 出力 1 の出力モードを変更したい場合 std 通常検出モード 「 」メニュー選択時には、引き続き応答時間の設定ができます。 1: 250μs, 2: 500μs, 3: 1ms, 4: 10ms, 5: 100ms UP/DOWN area エリア検出モー...
- マニュアル
...い / 読み出したい場合ユーザーセーブ ( 設定保存 ) dflt func [MODE] ボタン 3 秒以上押しで設定モードを抜けます。 rst std しきい値 / 受光量 1. 機能選択 6 ∼ 14 を有効にしたい場合 Hi 2. [検出モード]にて [MODE] ボタンを短押しし、OUT1 HIGH と OUT1 LOW を表示させます。 緑デ...