全 279 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- カタログ
...クランブル オリジナル方式 中継段数 最大5段 誤り制御 CRCエラー検出+リトライ(3回) 適合規格 DTE RCR STD-44 (小エリア無線 アナログ方式) 本体側/HR22-12WTRA-20PC: ヒロセ電機製ケーブル側/HR22-12WTPA-20SC: ヒロセ電機製 (電源コネクタと共通) 調歩同期式 通信速度...
- マニュアル
... Interval (0) 5-48 HS-360X Handheld DPM Scanner User Manual User Preferences and Miscellaneous Options UID Parsing Parameter # 740 UID parsing is only supported by DP configurations of the scanner. UID constructs are compliant with the US Department of Defense MIL - ...
- マニュアル
...出範囲度 精度使用温度範囲使用湿度範囲耐振動耐衝撃 圧力損失 電源定格消費電力測定周期 ー0.4∼0.4 L/min(std) 0∼0.99MPa ±2%F.S. ー10∼60℃ ±1.5%(絶対温度) ー10∼60℃(結露なきこと) 35∼85%RH(結露なきこと) 10∼55Hz 複振幅 0.7mm 加速度 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min...
- マニュアル
...) 取扱説明書 *1) ダスト、オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。 *2) 以下の条件にて換算した値です。 std( 工場出荷時設定):20℃・大気圧 (101.3kPa)、 nor:0℃・大気圧 (101.3kPa) > < _ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L O P Q R S T U W X Y...
- マニュアル
...定できる機能を変更したい場合 2. 検出機能 検出モード時のデジタル表示を用途に応じて変更したい場合 std A 設定初期化を行ってください。 「③ 便利な設定編」 ー 8. デジタル表示 機能の説明 1. 機能選択 キーロックが有効に キーロックを...
- マニュアル
...per UP/DOWN 設定可能です。 (-99% ∼ 99%、1%刻み、初期値 -6%) MODE 7. 出力 1 モード 出力 1 の出力モードを変更したい場合 1 std 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接続保護、出力短絡保護 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続...
- マニュアル
... antenna or transmitter. 2. EU/欧州 RE Directive 2014/53/EU RoHS Directive: 2011/65/EU EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN 62311 EN 62368-1 3. Japan/日本 ARIB STD-T66 本製品は工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵しています。 本製品の電波の種類と干渉距離について 2.4 FH1 2.4 FH 1 : 2.4GHz 帯を使用...
- マニュアル
...タ嵌合状態で測定する 2 11ms 490m/s X・Y・Z、 3軸6方向に各3回 (計18回) コネクタ嵌合状態で測定する (MIL-STD-202F 試験213B 条件A) −25∼+70℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 25∼85%RH (ただし、氷結・結露のないこと) IP67 短絡コネクタ (ミューティングセンサ出力対...
- マニュアル
...for the DeviceNet master unit. The wireless slave station acts as either a wireless network slave station or a virtual DeviceNet master with the DeviceNet slave unit. This unit conforms to the following radio wave standards. WD30-ME/-SE WD30-ME01/-SE01 Japan: ARIB ...
- マニュアル
... product. Please notify us before copying or reproducing this document in any manner, for any other purpose. If copying or transmitting this document to another, please copy or transmit it in its entirety. iii Approved Standards Conforming Wireless Standards: Japan: ARIB ...
- マニュアル
... to take to prevent cross talk (e.g. installation of a partition) (3) If any other problem occurred due to this product, such as radio interference with an RFID specified low power radio station, contact OMRON representative. Approved Standards Conforming Wireless Standards: Japan: ARIB ...
- マニュアル
...ている銘板 ラ ベルに記載 さ れています。 日本国内規格(電波法) 構内無線局(950MHz帯移動体識別用無線設備)(標準規格ARIB STD-T89) 認証番号 : 001PVAB1003 (出力19段階切替 タ イ プ)、 001AHB1004 (出力19段階切替 タ イ プ)、 001AHB1001(出力3段階切替 タ イ プ) ᯏེ㌏᧼䊤䊔䊦䈪⸽⇟ภ䉕䈗⏕䈒䈣䈘䈇䇯 ᯏ...
- マニュアル
...本国外では使用する こ と はで き ません。 日本国内規格(電波法) 構内無線局(950MHz帯移動体識別用無線設備)(標準規格ARIB STD-T89) 認証番号 : 001AIB1001(ゼロ ゼロ イ チ エー ア イ ビー イ チ ゼロ ゼロ イ チ) 認証番号 : 001AIB1005(ゼロ ゼロ イ チ エー ア イ ビー イ チ ゼロ ゼロ ゴ) ᯏེ㌏᧼...
- マニュアル
...䉕⺑䈚䈩䈇䉁䈜䇯 䉝䊮䊒䊡䊆䉾䊃䈱ฬ⒓䈫䉨䊷⸥ OUTPUT ᶧ᥏䊝䊆䉺 䊜䊆䊠䊷 ಾᦧ䈋䉴䉟䉾䉼 RUN ESC TEACH/ VIEW ADJ STD EXP MENU RUN SET 䊝䊷䊄 ಾᦧ䈋䉴䉟䉾䉼 ⟎ ᢙ 䉦䊜䊤䈱⺞ᢛ 䈱⺞ᢛ 㪈 䉎䈘 ᢥ 䉦䊜䊤䉕⺞ᢛ䈜䉎⺞ᢛ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸䉦䊜䊤䈱⺞ᢛ䋨㫇㪅㪉䋩䇹䉕ෳᾖ䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯 ᬌᩏᣇᴺ䈱⸳ቯ 㪉 㪫...
- マニュアル
... ポケベル送信機の無線機としての主な性能は次のとおりです。 • 特定小電力無線局 無線呼出用無線設備 標準規格 RCR STD-19 に準拠しています。 また、技術基準適合証明を受けているので無線局の免許は不要です。 • FA ポケベル送信機と FA ポ...
- マニュアル
...ユニットバージョン機能 NS シリーズ PT 経由で PLC へオンライン接続可能スロット先頭 CH 設定パラメータファイル(.STD)なしでの電源 ON 時自動転送 新規追加応用命令の使用 BCMP2 − ○ GRY △(Lot No.030201 以降) ○ TPO − ○ DSW、TKY、HKY、MTR、 7SEG − ○ EXPLT、EGATR、ESATR、 ECHRD、ECHWR − ○ △(Lot No. 030418 以降) ○ − − IORD/IOWR によ...
- マニュアル
...と拡張は以下のように設定されています。 ファイル種別 ファイル名 PC・高機能システム設定ファイル(注3) ******** .STD 各種リレー、データメモリ情報ファイル ******** .IOM ラダープログラム(部分セーブ)ファイル ******** .LDP 全ユーザプログラムファイル ******** .OBJ 電源ON時...
- マニュアル
...までのネットワーク越え NS シリーズ PT 経由で PLC へオンライン接続可能スロット先頭 CH 設定パラメータファイル(.STD)なしでの電源 ON 時自動転送電源 ON 時自動転送時の I/O 割付方式の自動認識運転開始/停止時刻記憶機能新規追 MILH、MILR、...
- マニュアル
...最大 64 グ △(最大 8 グル ○(最大 64 グル ○(最大 8 グル ○(最大 64 グルーループ) ープ) ープ) ープ) プ) パラメータファイル(.STD)なし ○ − ○ − ○ での電源 ON 時自動転送運転開始/停止時刻記憶機能 ○ − ○ − ○ 電源 ON 時自動転送時の I/O 割付 ○ − ○ − ○ 方式の自動認識新規追加 MILH、MILR、MILC ○ − ○ − ○ 応用命...
- マニュアル
...までのネットワーク越え NS シリーズ PT 経由で PLC へオンライン接続可能スロット先頭 CH 設定パラメータファイル(.STD)なしでの電源 ON 時自動転送電源 ON 時自動転送時の I/O 割付方式の自動認識運転開始/停止時刻記憶機能新規追 MILH、MILR、...