全 279 件が検索されました。(221 - 240件を表示)
- マニュアル
...ナ部より 22cm 以内に近づかないこと。 3-3 法規・規格 1.日本国内特定省電力無線局 移動体識別用無線設備 (ARIB RCR STD-29 3.2版) お客様での無線局免許は不要です。 2.アメリカ FCC (米国連邦通信委員会) Part15 Subpart C。 お客様での無線局免許は不要です。 FCC ...
- マニュアル
...です。 日本国外では使用する こ と はで き ません。 日本国内規格構内無線局(920MHz帯移動体識別用無線設備)(標準規格ARIB STD-T106) 認証番号 : 001BSBB1001 認証番号 : 001-P00396 ᵓෆ↓⥺ᒁ䛾Ⓩ㘓ᡭ⥆䛝䛻 ᚲせ䛸䛺䜛䛯䜑䚸 ᶵჾ㖭ᯈ 䝷䝧䝹䛷ㄆド␒ྕ䜢䛤☜ㄆ 䛟䛰䛥䛔䚹 ᵓෆ↓⥺ᒁ䛾Ⓩ㘓ᡭ⥆䛝䛻 ᚲせ䛸...
- マニュアル
...です。 日本国外では使用する こ と はで き ません。 日本国内規格構内無線局(920MHz帯移動体識別用無線設備)(標準規格ARIB STD-T106) 認証番号 : 001ASJB1003(ゼロ ゼロ イ チ エー エ ス ジ ェ イ ビー イ チ ゼロ ゼロ サン) 認証番号 : 001-P00337(ゼロ ゼロ イ チ - ピー ゼロ ゼロ サン サン ...
- マニュアル
...ニュアル(SDNC-730) 5 ユーザ設定およびその他のオプション UID 解析パラメータ番号 740 UID 構成は、米国国防総省 MIL-STD-130N に準拠しています。 $5,000.00 以上の商品を含むすべての輸入商品について、米国国防総省が指定したデータ(製造元、流通、 製品...
- マニュアル
...部仕様適用規格通信方式使用周波数中継段数空中線電力期待通信距離通信速度誤り制御データスクランブル ARIB-STD-T67 単信方式 429.25MHz∼429.7375MHz (25.0kHz 間隔以上 16ch) 10 段 10mW 約 100∼300m(屋外で見通し) 4800bps CRC による誤り検出+リトライ(3 回) オリジナル ●有線...
- マニュアル
... WM30-S とは 1.1 形 WM30-S とは ■おもな機能このモデムは次の電波規格に適合した 2.4GHzSS 無線データ通信装置です。 • RCR STD-33(小電力データ通信システム) • ARIB STD-T66(第 2 世代小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システム) 制御装置、端末装置と ...
- マニュアル
...の電波環境により短くなる場合があります。 ) オリジナル方式最大 10 段 CRC エラー検出+リトライ(3 回) JATE 認定 ARIB STD-T67 ●有線仕様上位接続端末インターフェース通信方式通信速度フロー制御入出力バッファオートポーリング時ユーザデー...
- マニュアル
...つ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 ●取得規格について無線認証規格 国内無線規格 ARIB STD-T66 米国無線規格 FCC part15.247 カナダ無線規格 IC RSS 210 中国国内無線規格 信部無[2002]353号 無線適合規格 欧州無線整合規格 EN 300 440-1、...
- マニュアル
...した外部機器の監視や管理ができます。 主な特徴は次のとおりです。 ■免許不要無線局の免許は不要です。 また、 ARIB STD-T67 に準拠しています。 ■通信距離見通しのよい屋内で 100m 以上、見通しのよい屋外で 300m 以上通信できます。 だだし、設置環境によ...
- マニュアル
...ず、高いセキュリティを確保します。 ●認定規格 JATE(電気通信端末機器審査協会)認定品です。 また、技術基準適合品(ARIB STD-T67) の証明も受けています。 そのため、面倒な免許申請等不要です。 -6- 形WM21 導入の手引き 5. システム構成 WM21 を利用した基本的...
- マニュアル
...、万全のセキュリティを確保します。 ● 認定規格 JATE(電気通信端末機器審査協会)認定品です。 また、技術基準適合品(ARIB STD-T67) の証明も受けていますので、面倒な免許申請等不要です。 DoPa,Mobile Ark は株式会社NTTドコモの登録商標です。 8 1.2. 各部の名...
- マニュアル
... km 以上オリジナル方式最大 5 段最大 3 システム(設置環境によって異なります。 ) CRC エラー検出+リトライ(3 回) RCR STD-44(小エリア無線 アナログ方式) ●有線仕様親機・子機(形 WM51-SLP) 上位接続端末インターフェース A-2 通信方式通信速度フロー...
- マニュアル
...格中国国内無線規格無線適合規格欧州無線整合規格認証規格適合規格 安全規格安全規格 EMC 規格 EMF 規格 ARIB STD-T66 FCC part15.247 信部無[2002]353 号 EN 300 440-1 EN 300 440-2 UL508(Listing) EN 60950-1 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 50371 ●ご使用できる国について本製品は、 次にあげる...
- マニュアル
...) ]規格 (5.2GHz/5.3GHz帯)無線LANを使用することは禁じられています。 ●取得規格について無線認証規格 国内無線規格ARIB STD-T66,T71 米国無線規格FCC part15.247,401-407* 中国国内無線規格信部無[2002]353 号,[2002]277 号無線適合規格欧州無線整合規格EN 300 328,EN 301 893 カ...
- マニュアル
...DeviceNetスレーブとは仮想的に DeviceNet マスタとしての動作をします。 本ユニットは次の電波規格に適合しています。 日本:ARIB STD-T66 米国:FCC part 15.247 カナダ:IC RSS 210 この電波規格では、 アンテナの分離設置が可能です。 本ユニットでは、 ペンシル型アンテナ (...
- マニュアル
...ーを示します。 ゆっくりした緑点滅 意味エア流量がしきい値の上限値を超えています。 工場出荷時設定 1,000L/min(std)を超えた時エア流量は正常です。 上下限しきい値の範囲内にあります。 工場出荷時設定:0~1,000L/min(...
- マニュアル
...4-M5 © OMRON Corporation 2003 All Rights Reserved. 使用上の注意 法規・規格 1. 日本国内 特定小電力無線局 移動体識別用無線設備 (ARIB RCR STD-29 3.2版) お客様での無線局免許は不要です。 2. アメリカ FCC (米国連邦通信委員会)Part15 Subpart C。 お客様での無線局免許は不要です。 FCC ID: E4E6CYCIDV6900101 米...
- マニュアル
...回印加し、異常なし。 IEC60529 standards : IP50 アルミニウム EPC Class 1 Genaration2 (ISO/IEC 18000-6 TYPE C) 構内無線局(920MHz帯移動体識別用無線設備) ARIB-STD-T106 項目周波数範囲 43.5 1. 設置や保守について 3. 外形寸法 1. 仕様 152.4±0.3 安全上の要点本製品を安全に使用するため、 以下の...
- マニュアル
...回印加し、異常なし。 IEC60529 standards : IP50 アルミニウム EPC Class 1 Genaration2 (ISO/IEC 18000-6 TYPE C) 構内無線局(920MHz帯移動体識別用無線設備) ARIB-STD-T106 152.4±0.3 215 形 ・本製品の動作を不安定にしないため、 端子台や接続ケーブルなどのロック機構のあるコネクタは、 ご使用前に...
- マニュアル
...PRINT A 140 END Assembly language program: 2000 PSHA 2001 PSHX 64 ←X Section 4-2 BASIC Language 2002 2004 2007 2009 2010 2011 LDD 2,X ADD #10 STD 2,X PULX PULA RTS Program Remarks: When program execution branches to the assembly language routine, the TYPE of
is stored in the accumulator A, and the memory address where the argument is stored is input to the index register X. The value of the argument is stored in the accumulator D, to whose contents &H10 will be added. The result of the addition is written to the address ...