全 44873 件が検索されました。(6481 - 6500件を表示)
- マニュアル
...Vielen Dank, daß Sie sich für einen OMRON Sensor entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Vorsichtmaßnahmen vor der Installation bzw. vor dem Gebrauch des Sensors sorgältig durch. Bitte bewahren Sie die Betriebsanleitung zur weiteren Verwendung gut auf. ●Merci d’...
- マニュアル
...け時は必ず歯付き座金を使用し, 下表の締めつけ強度以下としてください。 シールドタイプ (シールドタイプ) A部寸法 E2E-X1R5D□ E2E-X2R5D□ E2E-X5D□ ー B部強度 (トルク) 強度 (トルク) 9 負 X2 荷 X1 Vs Vs + + + X1 ー ー ー X2 ■近接センサのOR配線 B ...
- マニュアル
... used with Class2 power supply in the United States.The ampare rating of the current protection shall be 1A for 26AWG、2A for 24AWG,3A for 22AWG,5A for 20AWG. The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: This is ...
- マニュアル
... attention les instructions et précautions suivantes, avant d’installer et d’utiliser le capteur. Garder ces instructions en tant que référence. ● Muchas gracias por la compra de este producto OMRON. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente hasta comprender esta hoja de instrucciones, ...
- マニュアル
...Manufacturer: Omron Europe B.V. Omron Corporation, Wegalaan 67-69 Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, 2132 JD Hoofddorp, Kyoto 600-8530 JAPAN The Netherlands Ayabe Factory 3-2 Narutani, Nakayama-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN Notice: In ...
- マニュアル
...Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands Manufacturer: Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN Ayabe Factory 3-2 Narutani, Nakayama-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN Notice: In ...
- マニュアル
...は, 下表に示した値以上でご使用下さい。 45 フッ素樹脂シールドコード φ4 標準0.5M 31.5 (単位mm) 項目 A B E2EC-MC2B1 40 30 E2EC-MC2D1 40 30 E2EC-QC2D1-M1GJ-T 40 30 形式 破裂の恐れがあります。 AC電源では絶対に使用しないでください。 ●E2EC-QC2D1-M1GJ-T 耐スパッタ用コー...
- マニュアル
...。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管してください。 The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: This is a class A product. In residential areas it may cause radio interference,in which case the user may be required to take adequate measures to reduce interference. Thank you for selecting OMRON product. This sheet primarily describes precautions required in installing and operating the product. Before operating the product, read the sheet thoroughly ...
- マニュアル
...Manufacturer: Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN Ayabe Factory 3-2 Narutani, Nakayama-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN IEC60529 規格 IP67(社内規格耐油) 本製品はクラス...
- マニュアル
... attention les instructions et précautions suivantes, avant d’installer et d’utiliser le capteur. Garder ces instructions en tant que référence. ● Muchas gracias por la compra de este producto OMRON. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente hasta comprender esta hoja de instrucciones, ...
- マニュアル
...E2ER -X10D□ 100 70 鉄12×12×1mm 200Hz 鉄54×54×1mm 30Hz E2ERZ -X2D□ 30 20 E2ERZ -X4D□ 40 50 E2ERZ -X8D□ 60 100 M8 M12 M18 M30 A部寸法 9mm 鉄30×30×1mm 100Hz 動作時、保存時:0∼+50℃ (ただし氷結、結露しないこと) 鉄 亜鉛メッキ G (mm) φ8.5 +0.5 φ12.5 +0.5 φ18.5 +0.5 0 0 0 φ30.5 +0.5 13 17 24 36 ■取り付けナットは過大な力で締め...
- マニュアル
...。 15 4 26.8 13 7 M8×1 歯つき座金 M12×1 2-締め付けナット サイズ D M8 6 ■コネクタピン配置 A B (Q)X1R5□8 35 30 (Q)X2□8 35 35 X1 X1 X2 Vs Vs + + + X1 ー ー ー X2 当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従いまして、次に掲げる用途...
- マニュアル
...M18 M30 L 0 0 0 0 0 0 形式 (Q)X2□12 (Q)X5□18 (Q)X10□30 (Q)X3□12 (Q)X7□18 (Q)X12□30 取付方法A d D m n 12 0 8 40 18 0 20 60 30 0 40 100 12 0 12 40 18 0 28 60 30 0 48 100 取付方法B d D m n 12 0 8 40 18 0 20 60 30 0 40 100 12 0 12 40 18 0 28 60 30 0 48 100 I 0 0 0 0...
- マニュアル
...[4606998-0H] E2EW-(Q)XB/XC 近接センサ 取扱説明書(日/英語) 4606998-0H 形式 A B C D E M12X1 54.8 28.4 6 17 21 4 M12X1 E2EW-X5□18-M1 M18X1 54.8 28.4 9 24 29 4 M12X1 E2EW-X10□30-M1 M30X1.5 54.7 28.3 9 36 42 5 M12X1 E2EW-(Q)X6□12-M1 E2EW-(Q)X7□12-M1 M12X1 54.4 28 8 17 21 4 M12X1 E2EW-(Q)X10□18-M1 E2EW-(Q)X12□18-M1 M18X1 54.4...
- マニュアル
...負荷短絡や、EEPROM の情報など回復可能な要因で動作続行できない状態である場合の診断出力 Diagnostic output when the sensor cannot continue operation due to a recoverable factor such as a load short-circuit or ...
- マニュアル
...後も、いつもお手元に置いてご利用ください。 エンドユーザー様に必要な情報をお伝えください。 本製品はクラスA (工業環境) 用途であり、住居環境では本製品は電磁障害を起こす恐れがあります。 その場合は適切なメンテナンスが必要...
- マニュアル
...す。 また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 形式 X3□12 X7□18 X12□30 L 0 0 0 取付方法A d D m n 12 0 12 40 18 0 28 60 30 0 48 100 サイズ 形式 M12 X3□12 M18 X7□18 L 取付方法A d D m n 12 12 70 80 70 80 M30 X12□30 16 120 16 12 12 12 28 取付方法B d...
- マニュアル
...負荷短絡や、EEPROM の情報など回復可能な要因で動作続行できない状態である場合の診断出力 Diagnostic output when the sensor cannot continue operation due to a recoverable factor such as a load short-circuit or ...
- マニュアル
...The sensor may malfunction if installed with set screw. Please use the nut of the attachment. *If the thickness (t) of the mounting bracket is less than 10 mm, set l ≥ 2, d dia. ≥ 30, D ≥ 2. Material of mounting plate : Aluminum Mount ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...