全 44873 件が検索されました。(6421 - 6440件を表示)

  • マニュアル

    ...额定性能留有一定余裕度的使用方法或者采取即使出现故障也能使危险度降低到最小的安全电路的对策。 Suitability for Use a)屋外使用、用于有潜在的化学污染或者有电气妨害时,或者是产品手册、使用说明书等没有记载的条件或环境中使用时 b)用...

  • マニュアル

    ...が正しいことを確認した上で行ってください。 ●本製品を分解して修理や改造はしないでください。 ●この商品は「class A」 (工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対す...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、 鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ᥋ᆅ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ㑅ᐃ࣭ࡑࡢ ௚ࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヱᙜࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ‫ࡢࡇە‬ၟရࡣࠕclass Aࠖ㸦ᕤᴗ⎔ቃၟရ㸧࡛ࡍࠋఫᏯ⎔ቃ࡛฼⏝ࡉࢀࡿ ࡜ࠊ㟁Ἴጉᐖࡢཎᅉ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢሙྜ࡟ࡣ㟁Ἴጉᐖ ࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡜...

  • マニュアル

    ... provided in this document along with all of the user manuals for the Programmable Controller. Please be sure you are using the most recent versions of the user manuals. Contact your nearest OMRON representative to obtain manuals. Keep these safety precautions and all user manuals in ...

  • マニュアル

    ... in this document along with all of the user manuals for the Programmable Controller. Please be sure you are using the most recent versions of the user manuals. Contact your nearest OMRON representative to obtain manuals. Keep these safety precautions and all user manuals in ...

  • マニュアル

    ...を含む)または ②下表の定格を持つ回路保護器(ヒューズ等)で制限されている場合無負荷電圧(Vピーク) 最大電流定格(A) 0∼20 5.0 100 20を超え30までピーク電圧値 1. 信号の断線、 瞬時停電による異常信号などに備えて、 ご使用者側でフェー...

  • マニュアル

    ...たは ②下表の定格を持つ回路保護器(ヒューズ等)で制限されている場合無負荷電圧(Vピーク) 0∼20 最大電流定格(A) 5.0 100 20を超え30までピーク電圧値 (2)UL1310に従うクラス2電源ユニットまたはUL1585に従うクラス2トランスを電源とする...

  • マニュアル

    ...ࣈ࣮ࢣە‬᭤ࡆࡓࡾᘬࡗᙇࡾࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ‫ࢆࡢࡶ࡟ࢻ࣮ࢥࡸࣝࣈ࣮ࢣە‬㍕ࡏ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ SBCD-300 SBCA-337 PLC a CJ CPU CPU I/O I/O b c d 24 CPU e CJ * a d SBCA-338 SBCA-331 SBCA-307 SBCA-303 CPU ‫ە‬㐠㌿ࢆ㛤ጞࡍࡿ๓࡟ࠊࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳࡸࢹ࣮ࢱ࣓ࣔࣜ㸦DM㸧 ࡀṇ...

  • マニュアル

    ...ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐃ᱁࣭ᛶ⬟࡟ᑐࡋవ⿱ࢆᣢࡗࡓ ౑࠸᪉ࡸࠊ୓୍ᨾ㞀ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ༴㝤ࢆ᭱ᑠ࡟ࡍࡿᏳ඲ᅇ㊰࡞࡝ࡢᏳ඲ ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ a㸧ᒇእࡢ⏝㏵ࠊ₯ᅾⓗ࡞໬Ꮫⓗởᰁ࠶ࡿ࠸ࡣ㟁Ẽⓗጉᐖࢆ⿕ࡿ⏝㏵ࡲ ࡓࡣ࢝ࢱࣟࢢ࣭ྲྀᢅㄝ᫂᭩࡞࡝࡟グ㍕ࡢ࡞࠸᮲௳ࡸ⎔ቃ࡛ࡢ౑⏝ b㸧ཎᏊຊไᚚタഛࠊ↝༷タഛࠊ㕲...

  • マニュアル

    ... of the Adapter, read and understand this document, the manual for the PLC unit, and the manual for this unit. Contact your OMRON representative to make sure that you are using the most recent version of each manual. Keep this document and the manuals in ...

  • マニュアル

    ...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ・取扱説明書などに記載のない条件...

  • マニュアル

    ... F PLC PLC / / CS1W-CRM21 CJ1W-CRM21 Man. No. CS CJ SBCD-338 I/O C S 1G/H/D-C P U BK UP LED AC LS I IC H/S a b c d 24 a d SYSMAC CS-series Programmable Controllers Safety Precautions OMRON Corporation © OMRON Corporation 2006-2018 All Rights Reserved 0675523-7D Thank you for purchasing an OMRON Programmable Controller (PLC). To ensure safe operation, please be sure to read the safety precautions provided in this document along with all of the user manuals for the Programmable Controller. Please be sure you are using ...

  • マニュアル

    ...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ・取扱説明書などに記載のない条件...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...に適合するための、接地・ケーブル選定・その他の条件については、該当するマニュアルを参照ください。 ●この商品は「class A」(工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対...

  • マニュアル

    ... using the CX-One.) (Japanese/English) • Installation Disc (DVD-ROM) .................................................................................. 1 set (Contain the CX-One Applications, the Operation Manuals and other setup data.) (DVD: 1disc) Licenses are not included in the setup disc model (CXONE-AL00D-V4). If you do not have ...

  • マニュアル

    ...[3644254-3C] D40A-2 非接触式セーフティドアスイッチ 取扱説明書(日/英) WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or may result in serious injury or death. Additionally there may be significant property damage. Alert Statements WARNING Use only appropriate components or devices complying with relevant safety standards corresponding to the required performance level and category. Conformity to requirements of the performance level category must be determined as an entire system. It is recommended to...

  • マニュアル

    ...上の曲げ半径をお奨めします。 2. ケーブルに50N以上の引っ張り力を加えないでください。 (17) この製品はクラスAです。 家庭用環境においてこの製品は電波障害を起こす事があります。 この場合は使用者が十分な対策を講じてください。 (...

  • マニュアル

    ...(3) Keep the product away from oil or solvent. Oil or solvent make Safety Precautions WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or may result in serious injury or death. Additionally there may be significant property damage. Alert Statements WARNING Use only appropriate components or devices complying with relevant safety standards corresponding to the required performance level and safety category. Failure to do so may result in serious injury or death. Conformity to requirements of the performance level and safety category must be determined as an entire system. It ...