全 44873 件が検索されました。(6541 - 6560件を表示)
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
... level becomes higher. button to adjust Brown 2-5 Channel switching (2-output type:E3C-LDA21N, E3C-LDA51N, E3C-LDA6N, E3C-LDA8N) Mode/OUT Switch [MODE] Button Output Switch [L/D] Button Switches between SET mode and RUN mode by ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
...と (目盛数値小→大) 感 度 が 上 がり、より少 ない 入 光 量 で動作します。 ・検出物体がない時に、LIGHT 表示が点灯する位置を A とします。 (反射形の時は、最大位置となる場合があります) ・検出物体を所定の検出位置に設定し、LIGHT 表示が点灯する位置を B...
- マニュアル
...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、 取扱説明書等に記載のない条件や...
- マニュアル
... in EU: Manufacturer: Omron Europe B.V. Omron Corporation, Wegalaan 67-69 Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, 2132 JD Hoofddorp, Kyoto 600-8530 JAPAN The Netherlands The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: In ...
- マニュアル
... (Through-beam type) 10 to 30 VDC Brown 100mA max. Blue Black Main circuit LOAD 0V This product is not designed or rated for directly or indirectly ensuring safety of persons. Do not use it for such a purpose. *Out indicator(orange) 40 2-M6 Lens 4 6.4 18 9 2-4.5 dia Mouting hole M4 Recommened torque 0.8N・m (1.2 N・m max.) 50 18 5 40 5 40 6 37.2 6. 仅对射型分为投光器/受光器 -L 投光器 -D 受光器 控...
- マニュアル
...参见规格书) 连接方式重重重重1重重重导线 重 射型投 器/受重重-对重重重投 器重重-D重重重受 器 E3JK - T S 1 1 A -L E3JK-T□□□ 射型重 T 使用说明书 1.请勿在 感谢您选择欧姆龙产品使用时,请 必遵 以 内容重重·由 备一 电气知识的人员使用重重·使用...
- マニュアル
...-69 Kyoto 600-8530 JAPAN 2132 JD Hoofddorp, Shanghai Factory The Netherlands No.789 Jinji Road, Jinqiao Export Processing District, Pudong New Area,Shanghai,201206 CHINA The following notice applies only to products that carry the CE mark: NOTICE: This is ...
- マニュアル
...[1135329-5F] E3JM 光電スイッチ 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西/中語) -G/-US A A -G 6.4 30.5 48.5 (12.4) 1/2-14NPT -US Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Sicherheit-seinrichtung oder Teil eines Sicherheitssystens für den Personenschutz. Non utilizzare questo prodotto né come dispositivo ne come parte di un sistema per tutelare la sicurezza delle persone. No untilizareste producto como dispositivo de segur-idad ni como parte de sistmas de seguridad para garantizar la segurided de personas. 不要将此产...
- マニュアル
...1/2-14NPT -US 75 3 9 M4×30 1.6 20 1.6 9 L 2 5 40 54.5 JIS B 0202 PF1/2 40 54.5 L A : 表示灯 A : Indicator 44 -DS70M4/R4M4/10DM4-NN 入光表示 Light indicator 入光表示 -R4M4□ -DS70M4□ 47.5 -DS70M4T/R4M4T/10DM4T-NN 動作表示 Operation indicator 动作表示 -10L-NN 電源表示 Power indicator 电源表示 Models with timer 定时器动作型 Type 注. Note: 注. スイッチの選定...
- マニュアル
...タイムオフ UP/DOWN MODE fd (b) オンディレイ 入光時オフディレイタイマしゃ光時検出時間が短く、PLC 入光時 ON (a) で検出ができない場合、 ON OFF しや光時 ON 出力 ON を保持します。 ON OFF オンディレイタイマ (b) 検出してから出力 ON を遅らせます。 500m 63 (...
- マニュアル
...定編」 %ff 通常 「1-2 入出力段回路図、4-2 定格 / 仕様」 ボタン押下後 f ---- UP/DOWN タイムオフ UP/DOWN MODE %n-d (a) オフディレイ (c) (d) ch (d) ピーク時の受光量 3500 3000 (e) 3000 (f) 2000 9999 表示が反転します。 緑デジタルにしきい値、白デジタルに UP/DOWN 受光量が表示されま...
- マニュアル
...ールド線どおしがショートしないように注意ください。 (電線を軽く引っ張り、抵抗があれば結線されています。 ) *(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車 (二輪車含む。 以下同じ) 向けではありません。 自動車に搭載す...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
... Do not use the Sensor in water, rainfall, or outdoors. PRECAUTIONS FOR CORRECT USE · Do not miswire such as the polarity of the power supply. · Be sure to mount the unit to the DIN track until it clicks. · To prevent electric shock or short circuit, put ...
- マニュアル
...時 ON ON 入光時 ON OFF %n 12. エコ機能 *1 消費電力を低減したい場合 入光時しゃ光時入光時 ON ON OFF MODE A センサヘッドから移動平均回数を取得できませんでした。 BGS 設定時 h (b) オンディレイ オンディレイタイマ (b) 検出してから出力 ON を遅...
- マニュアル
....5 計測可能域 8.35 19 3.3 3- Ø 3.2 32.8 41 25.4 27 11.6 9.9 6.5 7 11 E3NC-SH100 L=35∼100mm A=15.92∼5.67° E3NC-SH250 L=35∼250mm A=15.92∼2.27° 18 16 白色チューブ 16.4 投光中心ビニル絶縁コ−ド φ4 6芯 (導体断面積:0.08mm 2 /絶縁体径:φ0.38mm) 標準長さ2m 最小曲げ半径:12mm...
- マニュアル
...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や...