全 44873 件が検索されました。(6461 - 6480件を表示)

  • マニュアル

    ... the relevant manuals. • Applications for nuclear reactor control, train facilities, aviation facilities, motorized vehicles, furnaces, medical equipment, amusement equipment, and safety equipment. • Applications strongly related to human life or property, particularly those requiring safety. Safety Precautions Definition of Precautionary Information ! WARNING ! Caution Indicates ...

  • マニュアル

    ... correct use of this product, also read the following manuals: ∙ DeviceNet Slave Unit Operation Manual (Man. No.W404-E) Make sure that information written in this document are delivered to the final user of the product. You must use this product in ...

  • マニュアル

    ...䜰䝹䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 (工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、 電波妨害の原因とな䞉 この商品は「class A」 る可能性があります。 その場合には、 電波妨害に対する適切な対策が必要となります。 EN規格への適合について・室内使用専...

  • マニュアル

    ...DCA1、 DCA2シリーズを使用してください。 ・入出力の配線には必ずXS2□シリーズを使用してください。 5.この商品は 「class 」(工業環境商品) です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する適...

  • マニュアル

    ...ーブルには必ずDCA1、 DCA2シリーズを使用してください。 ・入出力の配線には必ずXS2□シリーズを使用してください。 「class 」(工業環境商品) です。 住宅環境でご利用される 5.この商品はと、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波...

  • マニュアル

    ...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a) 屋外の用途、潜在的な科学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や...

  • マニュアル

    ...in the following locations. Inappropriate and insufficient measures may result in malfunction. • Locations subject to static electricity or other forms of noise. • Locations subject to strong electromagnetic fields. • Locations subject to possible exposure to radioactivity. • Locations close to power supplies. This is ...

  • マニュアル

    ...するための、 接地・ケーブル選定・その他の 条件については、該当するマニュアルを参照ください。 ・この商品は 「class A」 (工業環境商品) です。 住宅環境 でご利用されると、 電波妨害の原因となる可能性があり ます。 その場合には電波妨害に対する適...

  • マニュアル

    ...࠸ࠋ 䠡䠱 -2014 ' 䠡䠱 䠡䠱 䠡䠱 䠡䠱 䠡䠱 䠡䠱 䠡䠱 ANSI/ISA 12.12.01 1. This equipment is suitable for use in Class I, Div.2, Group A, B, C, D or Non-Hazardous Locations Only. 2. WARNING: Explosion Hazard-Substitution of Components may Impair Suitability for Class I, Div.2. 3. WARNING: Explosion Hazard. Do not Disconnect Equipment Unless Power Has Been Switched off or the Area Is Known to Be Non-Hazardous. 4. This device is open-type and is required to be installed in an enclosure suitable ...

  • マニュアル

    ...・強い電界や磁界が生じる場所 ・放射能を被曝する恐れのある場所 ・電源線が近くを通る場所 ●この商品は 「class 」(工業環境商品) です。 住宅環境でご利用されると、 電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する適...

  • マニュアル

    ...い。 項目出力タイプ定格出力電流 ON残電圧 ● 安全出力部仕様 (リレー出力) 項目仕様使用リレー G7SA-2A2B,IEC61810-3 Class A 故障率 P水準(参考値 * ) DC5V 1mA 定格負荷(抵抗負荷) AC240V 2A DC30V 2A 機械的耐久性 500万回以上(開閉ひん度 7,200回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定...

  • マニュアル

    ...Manufacturer: Omron Europe B.V. OMRON Corporation, Wegalaan 67-69, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, NL-2132 JD Hoofddorp Kyoto. 600-8530 JAPAN The Netherlands The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: This is ...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...してください。 一般的なセンサとして使用する場合 10 2 *1 表示灯 *2 2-締付ナット歯付座金 M12×1 B A 4 38 33 検出物体 NC ON 1 OFF 0 NO NC T ON 1 OFF 0 ON 1 OFF 0 IO-Link仕様伝送速度データ長 *9 標準I/Oモード (SIOモード)時は緑色の安定表示灯が...

  • マニュアル

    ...るよう大切に保管してください。 ▲ 黒④ ▲ DC10∼30V Class2 茶① +V ※C2−M5タイプ:④ 形E2E(Q)-□C3 サイズ 形式(シールドタイプ) A B サイズ 形式(非シールドタイプ) A M8 X1R5□8 80 20 15 M8 X2M□8 30 20 120 M12 X2□12 M12 X5M□12 (20) (12) (60) DC10∼30V Class2 茶① +V 負荷黒④ OUT1 近接スイッチ主回路 白② OUT2 白② 負...

  • マニュアル

    ...OFF 制御出力1/2 (OUT1/2) 点灯消灯 動作表示灯(橙) ON OFF 制御出力1/2 (OUT1/2) 動作表示灯(橙) ON OFF A 制御出力1/2 (OUT1/2) 形式 B C D E F G*3*4 H I J E2E(Q)-X□8 M8X1 37.8 4.4 26 1 10 4(-) 4 15 13 E2E-X□L8 M8X1 47.8 4.4 36 1 10 - 4 15 13 E2E(Q)-X□12 M12X1 47.1 3.7 33 1...