全 44873 件が検索されました。(6561 - 6580件を表示)

  • マニュアル

    ...に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。 a)屋外の用途、 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や...

  • マニュアル

    ...編 3 設定を初期化したい場合 ● 設定初期化 誤操作を防ぎたい場合 [rst] [ ] UP/DOWN MODE 実行 / 解除(同手順) A *UP/DOWN どちらかを押してください。 ● ゼロリセット ユーザーセーブ ( 設定保存 ) [ rst UP/DOWN ] [ yes ] UP/DOWN MODE 0 UP/DOWN MODE MODE スマートチューニングを実行すると、 ゼ...

  • マニュアル

    ...バユニット挿入部側のツメ (1)アンプユニットを1台ずつDINレールに取り付けます。 (2)省配線コネクタ使用時は、Aに親コネクタ、Bに子コネクタを装着して下さい。 (3)アンプユニットが密着するまで、アンプユニットをスライドさせま...

  • マニュアル

    ...の受光量 2000 9999 緑デジタルにしきい値、白デジタルに受光量が表示されます。 %ff ec% ボタン押下後 10 fd (a) しきい値 オンディレイタイマ (b) 検出してから出力 ON を遅らせます。 10 %n-d (b) オンディレイ 入光時オフディレイタイマしゃ光時検出...

  • マニュアル

    ... (ms or μs) 10 fd 10 %n-d (b) オンディレイ 入光時オフディレイタイマしゃ光時検出時間が短く、PLC 入光時 ON (a) ON OFF で検出ができない場合、 ON 出力 ON を保持します。 しゃ光時 ON OFF h (c) ワンショット T オンオフディレイタイマオフディレイタ...

  • マニュアル

    ...ューニング DIN レール ( 形 PFP-□N) は別売りです。 ■DIN レールからの取外し 2 ● パーセントチューニング DINレール A 3 B 受光量設定:検出体がない状態の受光量がパワーチューニングレベルに調整されます。 しきい値設定: (上記設定された受光量 ...

  • マニュアル

    ...] E3NX-FA□□AN スマートファイバアンプ 取扱説明書(日/英/中/韓語) E3NX-FA□□AN 設置編 1-1 外形寸法図 * 3 1 1 6 8 2 6 - 5 A 1 * (1/4) (カバー開時最大) 170° 4.8 しきい値 20.5 (9.4) (37.9) 光通信部 警告 ● 警告表示 1-2 < コード引き出しタイプ > 2-3 茶黒 ( 制御出力)...

  • マニュアル

    ...しきい値を設定したい) 1. アンプユニットを1台ずつ DIN レールに取り付けます。 2. 省配線コネクタ使用時は、A に親コネクタ、B に子コネクタを装着して下さい。 3. アンプユニットが密着するまで、アンプユニットをスライドさせます。 (矢...

  • マニュアル

    ...は init または、USEr %ff dpc DPC OFF 0.1 倍 4000 GIGA ギガパワーモード shs SHS 最速モード 50 ch 番号 %ff UP/DOWN (a) しきい値 通過時間 (ms or μs) 10 %n-d (b) オンディレイ 入光時オフディレイタイマしゃ光時検出時間が短く、PLC 入光時 ON で検出ができない場合、 ON OFF ON...

  • マニュアル

    ...場合 7秒以上長押し 1. アンプユニットを1台ずつ DIN レールに取り付けます。 2. 省配線コネクタ使用時は、A に親コネクタ、B に子コネクタを装着して下さい。 3. アンプユニットが密着するまで、アンプユニットをスライドさせます。 (矢印...

  • マニュアル

    ...を 使 用し て おり、一 般 的 にア ル カリ 、強 酸 、有機 溶 剤 等には溶 解します の でご 注 意ください。 ●手回しボリウムとして A ・感 度 調 整 つまみを常 時 取 付けた状 動作レベル ×1.2 消灯 取付面 B 動作レベル動作レベル ×0.8 消灯 80 * 安定動作領域 ・一時...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...Be sure to follow the safety precautions below for added safety. 1. If the Sensor wiring is placed in the same conduits or ducts as high-voltage or high-power lines, inductive noise may cause malfunction or damage. Wire the cables separately or use ...

  • マニュアル

    ...-DC[][] Series Color Mark Photoelectric Sensor Instruction Sheet 2 Settings PRECAUTIONS FOR CORRECT USE Color Mark Sensor E3S-DC□□Series INSTRUCTION SHEET Thank you for selecting an OMRON product. This sheet primarily describes precautions required in installing and operating the product. • ...

  • マニュアル

    ...Manufacturer: Omron Europe B.V. Omron Corporation, Wegalaan 67-69 Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, 2132 JD Hoofddorp, Kyoto 600-8530 JAPAN The Netherlands Ayabe Factory 3-2 Narutani, Nakayama-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN Notice: In ...

  • マニュアル

    ...トランジスタ負荷 (リレー等) 黒 青 NPN E3S-R61 E3S-R66 出力 PNP E3S-R81 E3S-R86 出力接続方式 ケーブルコネクタ A 23.3 B 5.9 C 31.5 1 3 4 4 5 6 3 2 1 ● E3S-R67 E3S-R82 E3S-R87 ケーブルコネクタ 21 3.6 29.2 ・反射板/形 E39-R1 2-φ3.5 ( ) 表しています絵はヨコ型を ■ 光軸...

  • マニュアル

    ...5.5 20 30 16.8 27.3 2-M3 12.5 6 45 12.5 7 11 dia 72 83.6 7 dia 10 14.8 dia 4 E3S-GS1□,A 52 10 4 16 3.2 +V The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: This is a class ...

  • マニュアル

    ...PHOTOELECTRIC SENSOR ● CELLULE PHOTOELECTRIQUE ● FOTOSCHALTER ● SENSORE FOTOELETTRICO ● FOTOCELULA 11 5 17 11 20 5 45 8 dia RL 70 4.9 45 RL Do not use this product as a safety device nor a part of safety systems for ensuring safety of personal. Ne pas utiliser ce produit en tant que dispositif de séourité ou même élément de dispositifassurant la sécurité de personnes. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Sicherheitseinrichtung oder Teil eines Sicherheitssystens für den Personenschutz. Non utilizzare questo prodotto né come dispositivo ne come parte di un sistema per tutelare la sicurezza delle persone. No untilizareste producto como ...

  • マニュアル

    ...理解のうえ、正しくご使用ください。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。 Notice: In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. * 5 3 4 5 3 0 4 - 4 E * © OMRON Corporation 2014 All Rights Reserved. 安全上のご注意 ●警告表示の意味 警告 正...

  • マニュアル

    ...さい。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。 The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. オムロン株式会社 〒600-8530 京都府下京区塩小路堀川綾部工場 〒623-0105 京都府綾部市...