全 44873 件が検索されました。(6521 - 6540件を表示)
- マニュアル
...詳細は各ファイバユニットの外形寸法図を参照ください。 4019046-0A E39-F9W13 Model FIBER ATTACHMENT PRECAUTIONS FOR CORRECT USE This product is an attachment used to mount a thin-diameter fiber unit (1.3 dia.) to ...
- マニュアル
...に保管してください。 ② クランプ ③ © OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved. 別売:E39-L262/E39-L263 (M12ナット、M12平座金含む) * 5 6 3 0 5 3 2 - 1 A * 安全上の要点以下に示す項目は安全を確保するうえで必要なことですので必ず守ってください。 (1)ねじの締め付けトルクは下記...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、 医用機器、安全...
- マニュアル
...説明書 (日/英語) ■ E39-L97 30° (ヨコ形用) ・外形図 E39-L97 E39-L98 ・適用センサ 30° 2-R28 2-R22 形 ・光軸位置 形E3S-Aヨコ形 左記において注4、5の 形E3S-Bヨコ形 光軸の高さと中心からの 形E3R ずれは、次の通りです。 (代表例) [mm] ・取付位置左記において 形 光電スイッチ...
- マニュアル
...ベンジン、 アセトン、灯油類はご使用しないでください。 リフレクタ面に、 ゴミやホコリなどが付いた場合には、 (a)大きなゴミ、 ホコリはブロアブラシ (カメラレンズ用) で吹き飛ばしてください。 (呼気で吹き飛ばすことは避けてください。 ) ホコ...
- マニュアル
...Correct Use Precautions for Correct Use Precautions for Correct Use Precautions for Correct Use Precautions for Correct Use Precautions for Correct Use (1)Connectable sensors a power consumption (1)Connectable sensors have ahave power consumption ofof Precautions for Use (1)Connectable sensors have power consumption (1)Connectable sensors have aCorrect consumption ofof of (1)Connectable sensors have aapower power consumption (1)Connectable sensors ...
- マニュアル
... EU: Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69 NL-2132 JD Hoofddorp, The Netherlands Manufacturer: Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN The following notice applies only to products that carry the CE mark. Notice: In ...
- マニュアル
...は"1∼9"で表示し、10月は"X"、11月は"Y"、 12月は"Z"で表示する。 YY:製造年、西暦2位数字で表示する。 例えば、2025年は 25 。 A :工場ID、例えばOMSは「M」です。 2 接続 2-1 入出力段回路図 形式 出力 +V ① E3AS□□N□ NPN OUT1 ④ OUT2 ② 0V ③ E3AS□□D□ または E3AS□□T□ PNP/COM□ 標準I/Oモード OUT1 ④ OUT2 ② 0V ③ +...
- マニュアル
...65 1 65 2 66 投光回路の故障等センサ内部が故障している可能性があります。 The sensor might be broken internally due to such as a failure of the emitting circuit. センサを再起動してください。 異常が再発する場合は、センサを交換してください。 Start up (turn ON) the sensor again, If the error occurs again, replace the sensor. 0x6320...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、 医用機器、安全...
- マニュアル
...さい。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。 The following notice applies only to products that carry the CE mark. Notice: In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. © OMRON Corporation 2024-2025 All Rights Reserved. 使用上の注意 *3669663-4d* ・取り付け時にハンマーなどで叩かないで...
- マニュアル
... possible. Do not use the product in environments where flammable or explosive gases are present. • Do not dismantle, modify, or repair the product. • Do not touch the metal surface with your bare hands when the temperature is low. Touching the surface may result in ...
- マニュアル
...さい。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。 The following notice applies only to products that carry the CE mark: Notice: In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. © OMRON Corporation 2020-2025 All Rights Reserved. 使用上の注意 *5603252-0E* ・取り付け時にハンマーなどで叩かないで...
- マニュアル
...gases are present. •Please assess the safety beforehand when using the product in chemicals and/or oil environments. •Do not remodel the product. •Do not touch the metal surface with your bare hands when the temperature is low. Touching the surface may result in ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、 医用機器、安全...
- マニュアル
...] E3AS-L80M[][]/200M[][] Distance-settable photoelectric sensor Instruction Sheet 1-2 Precautions for Safe Use Manufacturer: Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN The following notice applies only to products that carry the CE mark. Notice: This is ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、 医用機器、安全...
- マニュアル
...負荷短絡や、EEPROM の情報など回復可能な要因で動作続行できない状態である場合の診断出力 Diagnostic output when the sensor cannot continue operation due to a recoverable factor such as a load short-circuit or ...
- マニュアル
...? (4) Are the object to be detected and detection speed according to the given specifications? (5) Are the Light source-Receiver lenses covered with dust or dirt? (6) See if the receiver is exposed to strong light such as direct sunlight, its reflection from ...
- マニュアル
...30.7 23 5.1 2-φ3.2 取付穴 6.6 .8 R4 ビーム形状調整ボリューム φ3 6 9 LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM A μV B μs C nm 証明ラベル CLASS II LASER PRODUCT 30 コネクタ レーザー放出 FDA警告ラベル開口ラベル 19.8 18 ビニール絶縁丸形コード 2-φ1.8 4芯 2 (導体断面積:0....