全 1430 件が検索されました。(441 - 460件を表示)
- マニュアル
...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタログ・...
- マニュアル
...∼0.06N・m) (スピンドル固定) E9NC-TH5L (82.8) 8.1 1.3 Ø 8 - 00.009 ● 警告表示の意味 31.6 21 * 9 5 2 4 2 7 1 - 0 E * 安全上のご注意 警告 E9NC-TH5S パッケージ内容の確認・センサヘッド 1台・スパナ 1個・ホースエルボー 1個 (E9NC-TH□L□) ・クランプスパナ、回り止めピ...
- マニュアル
...れがあります。 EE-SA801A EE-SA801R NPNオープンコレクタ出力タイプ PNPオープンコレクタ出力タイプ * 6 9 1 3 4 6 1 - 5 E * センサ 取付床 13±0.2 ※スペーサ推奨寸法 © OMRON Corporation 2005 All Rights Reserved. 茶 0Vに短絡または0.5V以下 (流出電流30mA以下) ・投光ON 開放(漏れ電流0.4mA...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 * 상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 * 상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
...い。 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷 形EE-SPX403N 入光時しゃ光時 * 1 1 7 9 1 0 9 - 8 E * © OMRON Corporation 2009-2022 All Rights Reserved. 警告 害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡にいたる恐れがありま 出力回路 しゃ光時点灯 入光表示灯 (赤) ・...
- マニュアル
...のように配線してください。 (このとき、逆電圧吸収用のダイオードを必ず接続してください。 ) * 1 6 4 1 3 0 1 - 6 E * 形EE-SPX740 形EE-SPX840 ●電源について ー © OMRON Corporation 2008-2022 All Rights Reserved. ■外形寸法 Ambient temperature Ambient humidity Vibration resistance Shock resistance Enclosure rating Connecting method Weight Case Material Holder Operating: −10 to +55 °C Storage: −25 to +65 °C Operating: 5% ...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 * 상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
... product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. • The terminal base uses a polycarbonate resin, which could be deformed by excessive soldering heat, resulting in damage to the product's functionality. • The Sensors without light modulation (i....
- マニュアル
...(0.08 mm2 with 0.7-mm dia. insulator); Standard length: 2 m 1 茶(Vcc) 主回路 4 3 4 3 3 4 茶(Vcc) 注:②ピンは空き端子 e-CONコネクタ中継タイプコネクタピン配置 黒(OUT)(制御出力) DC 5∼24V 負荷 1 3 芯線外被色茶白青黒 2 3 4 茶(Vcc) 注:②ピンは空き端子 ...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 *상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
...CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, is likely to result in minor or moderate injury or property damage. Read this manual CAUTION carefully before using the product. ●Warning Symbols CAUTION Provide safety measures in external circuits (i....
- マニュアル
...11) The switch or circuit breaker must be within easy reach of the operator, and must be marked as a disconnecting means for this unit. 12) Do not use paint thinner or similar chemical to clean with. Use standard grade alcohol. 13) Design the system (...
- マニュアル
... be reset or output malfunctions may occur. Make sure that the product has 30 minutes or more to warm up after turning ON the power before starting actual control operations to ensure the correct temperature display. When executing self-tuning, turn ON power for the load (...
- マニュアル
...EQUO シリーズ STEP 1 内容物を確認する STEP 2 必要な物を準備する EQUO シリーズ センサネットワークサーバ 形EQ100-E このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 本ガイドは、本製品の立ち上げに関する簡単...
- マニュアル
....2 ∼ 26.4V 約 2.2kΩ DC12V/5mA (TYP) , DC24V/10mA (TYP) DC10.2V 以上 DC5.0V 以下 5ms 以上 4 点(独立) DC30V 50mA/ 点 5Ω以下 78 形 EQ100-E EQ100 を安全に使用するために、以下のことを守ってください。 1) 下記の環境では保管、設置、使用しないでください。 ・ 振動、衝撃の影響が大きいところ・ 屋...
- マニュアル
...EQUO Series STEP 1 Checking the contents STEP EQUO Series STEP Sensor Network Server EQ100-E Thank you for selecting OMRON product. This guide describes the quick procedures and operational method to start up this product. For further information, refer to the Instruction Sheet and the User's Manual in the Utility CD, both contained in the package. Startup Guide 9200555-5F Read PRECAUTIONS FOR SAFE USE and PRECAUTIONS FOR CORRECT USE described in the Instruction Sheet before using the product. Meaning of marks Indicates advice on usage, or particularly important point for its function. OMRON Corporation ©OMRON Corporation ...
- マニュアル
... VDC Approx. 2.2 kΩ 12 VDC/5 mA (TYP), 24 VDC/10 mA (TYP) 10.2 VDC min. 5.0 VDC max. 5 ms min. 4 outputs (independent) 30 VDC 50 mA/output 5 Ω max. 88 EQ100-E Inputs Input voltage Input impedance Input current ON voltage OFF Voltage Input pulse width Outputs Maximum load voltage Maximum load current ON resistance 78±0.2 PRECAUTIONS FOR SAFE USE ■ Mounting • Be sure to remove the main body top cover to attach the battery before mounting. • Be sure to remove the caution label on the upper surface of the main ...
- マニュアル
... . 2) Introduzca el valor obtenido restando (temperatura de la muestra C de objeto del sensor) (temperatura en la pantalla del controlador de temperatura A ) en el controlador de temperatura como valor de desplazamiento de entrada. 3) Seleccionar los mismos valores de desplazamiento de entrada de límite superior ...
- マニュアル
...cover). • Please note that if you disassemble a switch (such as opening the cover), we may not be able to investigate the true cause. D4SL-N The mechanism of failure occurrence D4SL-N Table of Contents D4BS•D4GS-N•D4NS ...