全 1430 件が検索されました。(381 - 400件を表示)
- マニュアル
...装置、 トランシーバー・携帯電話やインバータなどの近くでは誤動作 することがあります 。 代 表 的な対 策は当 社 W e bサイト (www.fa.omron.co.jp) の「共通の注意事項」参照してください。 (3)高圧電線、動力線と近接センサの配線が同一配管あるいは...
- マニュアル
... 119968 Tel: (65) 6835-3011 / Fax: (65) 6835-3011 OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, PuDong New Area, Shanghai, 200120, China Tel: (86) 21-6023-0333 / Fax: (86) 21-5037-2388 D u D ...
- マニュアル
...リーズ/ XS5#-D421-#8#-X 安全上の要点 ■近接センサのOR配線 ■タイムチャート設定位置不安定検出領域 非検出領域 E 安定検出領域 A 近接センサ 負荷 + コネクタ中継タイプ(M1TGJ) 検出物体 NO 100 70 (TYP) (%) 定格検出距離 形式 0 点灯設定表示灯 (緑) 消灯点灯動...
- マニュアル
...[4606998-0H] E2EW-(Q)XB/XC 近接センサ 取扱説明書(日/英語) 4606998-0H 形式 A B C D E M12X1 54.8 28.4 6 17 21 4 M12X1 E2EW-X5□18-M1 M18X1 54.8 28.4 9 24 29 4 M12X1 E2EW-X10□30-M1 M30X1.5 54.7 28.3 9 36 42 5 M12X1 E2EW-(Q)X6□12-M1 E2EW-(Q)X7□12-M1 M12X1 54.4 28 8 17 21 4 M12X1 E2EW-(Q)X10□18-M1 E2EW-(Q)X12□18-M1 M18X1 54.4...
- マニュアル
...) に従って廃棄してください。 0 点灯設定表示灯 (緑) 消灯点灯動作表示灯 (橙) 消灯 ON 制御出力 OFF E 動作表示灯(橙) 設定表示灯(緑) 2-締付ナット歯付座金 A ■近接センサのOR配線 コネクタ中継タイプ(M1TGJ) 形式 E2EW-X3□12 E2EW-X7□18 E2EW-X12□30 A (単位:mm) C D...
- マニュアル
...ON OFF Operation Indicator(Orange) ON OFF Control Output 2 Flashing (1sec cycle) Communication Indicator(Green) Model ON OFF Operation Indicator(Orange) ON OFF Control Output 2 F E G C Execute the system command to“Restore the factory settings” to initialize the settings. Refer to index 2 of service data. B OPERATING INDICATOR(ORANGE), COMMUNICATION INDICATOR(GREEN) 2-CLAMPING NUTS TOOTHED WASHER A +0.5 φ12.5 0 M18 φ18.5 +0.5 0 Even if aluminum chips collect on the sensing head, no signal is produced to inform the detection of such chips. However the detection signal may ...
- マニュアル
... 必 ずファイバを形 E39-F9(細径ファイバアタッチメント)に装着し、その後カッターに挿入しカットしてください。 形 E 3 2 - M 2 1( 4 組 のファイバのうち1 組 のしゃ光を検 出する場合) 感度ボリウムを最大にしてください。 4 組 のファイ...
- マニュアル
... power supply before wiring and before connecting or disconnecting connectors. • Use a DC power supply equipped with measures to counter generation of high voltages (safety overvoltage/undervoltage circuits) or use a UL Class 2 DC power supply. Do not ground the positive terminal on the secondary side (i....
- マニュアル
... the Fiber Unit ・Install the Lens Unit in the following Fiber Units. ・E32-D32 ・E32-C42 7.3 (22.2) Insert Adjust to an arbitrary spot diameter t oun by changing the inserted am rted mm e s in 9.5 amount of the Fiber Unit. © OMRON Corporation 2009 All Rights Reserved. 14 13.5 32 INSTRUCTION SHEET 0.5 Lens dimension 5.4Dia Lens holder Lens Unit (Spot changeable Lens Unit) 5Dia ① Loosen the tightner. 20 E39-F17 Fixture (Aluminum,alumite(black)) Lens(Optical glass) 6Dia - 00.1 Fastening device Lens holder(Aluminum,alumite(black)) E39-F17 Using ...
- マニュアル
... the button. • Do not apply high-pressure washing water directly to the sensor's light emitting / receiving surface from a short distance. As the antifouling feature may be impaired, keep a sufficient distance from the light emitting / receiving surface. • Do not use organic solvents (...
- マニュアル
.... •Do not use the product at a location subject to shock or vibration. •To use a commercially available switching regulator, FG (frame ground) must be grounded. •This product cannot be used as a detection device for human body protection. •Do not use organic solvents (...
- マニュアル
...ィルタ) 約85g (形E39-P□□ 別売) (*1) 検出距離は白画用紙での値です。 2 で定義しています。 (*2) 中心光強度の1/e(13.5%) 主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲の状況によっては影響が出る場合があります。 インダストリアルオートメーショ...
- マニュアル
...ィルタ) 約85g (形E39-P□□ 別売) (*1) 検出距離は白画用紙での値です。 2 で定義しています。 (*2) 中心光強度の1/e(13.5%) 主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲の状況によっては影響が出る場合があります。 インダストリアルオートメーショ...
- マニュアル
... another represents the factory default. Cancel 2000 % ] Hold MODE ● Zero Reset Function Initialize all settings to the factory-set defaults. ch hs 2000 (c) Threshold 120% 100% 3500 3000 (d) CH number (...
- マニュアル
...り反射光の影響を受けることがありますので、 しきい値を 調整の上 ご使用ください。 2 (*4) 中心光強度の1/e(13.5%) で定義しています。 主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲の状況によっては影響が出る場合があります。 インダス...
- マニュアル
...2 39 33.8 26 6 光軸中心 3.1 2 安全上のご注意 24.5 18.7 投受光部 9 * 5 7 1 0 3 4 2 - 0 E * 光軸調整ボリュームを回転させることで投光ビーム出射角度を調整することができます。 ボリュームを右回し約45° 回転させると、光軸が左向き...
- マニュアル
... in minor or moderate injury WARNING or may result in serious injury or death.Additionally there may be significant property damage. N:NPN 3W max. 2W max. Operation Mode Sensitivity Adjustment Ambient Temperature Ambient Humidity Ambient illumination 2265833-0 ...
- マニュアル
...) A 7 コネクタ M12 B 投光部 10.7 赤色発光ダイオード 投光用発光ダイオード * 5 9 7 7 2 9 3 - 1 E * レンズ(7×14)入光表示灯 11.5 1.2 電源電圧 制御出力 © OMRON Corporation 1997 All Rights Reserved. ケーブルタイプ 21 14.9 12 このたびは、本製品をお買い上げいただきまし...
- マニュアル
...Switch to RUN Press the MODE key Press the MODE key mode. for at least 3 seconds. for at least 3 seconds. DIN Track Secure the Units with an End Plate (PFP-M) if there is a possibility of the Amplifier Units moving, ...
- マニュアル
...[2117675-8D] E3X-SD21/SD51/SD7/SD9 ファイバセンサ 取扱説明書 (日/英/中語) E3X-SD OPTICAL FIBER PHOTOELECTRIC SENSOR T EA CH TEACH L D T EACH L T E ACH D E3X-SD L D Instruction Sheet T E ACH L T EACH D L D T EACH T EA CH L D L D T ...