全 1430 件が検索されました。(501 - 520件を表示)
- マニュアル
...システム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記a) ∼d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※吸気口あるいは排気口がフィルタつきの場合、 目詰まりによ...
- マニュアル
...システム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記a) ∼d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタロ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記 a)~d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 形式形 G3PW-A2□□E□-S (小型マイナス端子タイプ) 形 G3PW-A2□□...
- マニュアル
... Terminal Wire Sizes Model All models Recommended wire diameter AWG 26 to 16 Tightening torque 0.22 N⋅m Terminal screws M2 • Strip the wire sheathing for the following lengths. Model Stripping length G3PW-A2@@...
- マニュアル
...な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ・取扱説明書などに記載のない条件や環境での使用 E)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、 安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設...
- マニュアル
...す。 EMC 指令: 2014/30/EU 機械指令: 2006/42/EC また、機械指令に適用される以下の規格に適合しています。 ・EN ISO13849-1: 2015 Category 4, PL e ・IEC/EN 62061 SIL CL 3 次のことを行うときは、電源を OFF してください。 ・拡張ユニットやオプションボードなどを脱着するとき。 ・装置を...
- マニュアル
...50.02 (m) is 0.01 (m) and 0.01 is thus one EU. Parameter Notation The following table shows the alphabet notation used for parameter abbreviations and settings displayed on the E5ZN-SDL Setting Display Unit. vi a b c d ...
- マニュアル
... on the rear panel rotary switch. 2. Words will be allocated only through those for the maximum number of connected Temperature Controllers. Example: If the maximum number of connected Temperature Controllers is 10, then the allocated IN Area will be the 36 words, i....
- マニュアル
... so that the power supply voltage reaches the rated voltage within 2 seconds. If the applied voltage is increased gradually, the power supply may not be reset or malfunctions may occur. 11) When using PID operation (self-tuning), turn ON the power supply to the load (...
- マニュアル
... electric shock, fire, or malfunction may occasionally occur. Set the parameters of the product so that they are suitable for the system being controlled. If they are not suitable, unexpected operation may occasionally result in property damage or accidents. Provide safety measures in external circuits (i....
- マニュアル
... Overview and features EJ1N-TC4@ • System configuration EJ1C-EDU@ • Mounting and wiring Modular Temperature Controllers User's Manual • Troubleshooting CX-Thermo Ver. 4.@ (online help) --Describes how to set parameters and adjust EST2-2C-MV4 (Available only devices (i....
- マニュアル
... reset or output malfunctions may occur. Make sure that the Digital Controller has 30 minutes or more to warm up after turning ON the power before starting actual control operations to ensure the correct temperature display. When using self-tuning, turn ON power for the load (...
- マニュアル
... output malfunctions may occur. 10) Make sure that the Digital Controller has 30 minutes or more to warm up after turning ON the power before starting actual control operations to ensure the correct temperature display. 11) When using self-tuning, turn ON power for the load (...
- マニュアル
... than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. (c) Signal inputs are SELV, limited energy. *1 (d) Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not interconnect the outputs of different Class 2 circuits.*2 (...
- マニュアル
...) More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. (c) Signal inputs are SELV, limited energy.*1 (d) Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not interconnect the outputs of different Class 2 circuits.*2 (...
- マニュアル
... Digital Controller with a soft dry cloth. Never use thinners, benzine, alcohol, or any cleaners that contain these or other organic solvents. Deformation or discoloration may occur. E5@C-T Digital Temperature Controllers User’s Manual (H185) Precautions for Safe Use • Design the system (...
- マニュアル
... with a soft dry cloth. Never use thinners, benzine, alcohol, or any cleaners that contain these or other organic solvents. Deformation or discoloration may occur. E5C-T Digital Temperature Controllers Programmable Type Communications Manual (H186) Precautions for Safe Use • Design the system (...
- マニュアル
...Learning the basic specifications of the EJ1 Temperature Controllers, including introductory information, designing, installation, and maintenance. The following information is provided on the EJ1 Temperature Controllers. Learning the operating procedures of the CX-Thermo. Describes how to set parameters and adjust devices (i....
- マニュアル
... output malfunctions may occur. (10) Make sure that the Digital Controller has 30 minutes or more to warm up after turning ON the power before starting actual control operations to ensure the correct temperature display. (11) When using adaptive control, turn ON power for the load (...
- マニュアル
... or before supplying power to the Digital Controller. If power is turned ON for the Digital Controller before turning ON power for the load, tuning will not be performed properly and optimum control will not be achieved. During tuning, ensure that the power for the load (...