全 50426 件が検索されました。(2301 - 2320件を表示)
- マニュアル
...-DD hh:mm:ss.ms The nanoseconds at which recording was performed. The value is given in nanoseconds. An index number started from 1 when recording is started. The 5th and later fields contain the sampling data in order. A line feed code, ...
- マニュアル
...しない 2of5 C/D無効 2of5 C/D転送するトリガ読取単発読取 2秒間 2回(照合1 回) 9600bps 8bit なし 1bit なし CR なし無限ノープロトコル方式処理なしデコード後 LED点灯時間 0.2s 有効最大負論理(Lアクティブ) 出力するトリガ同期方式、正論理(Hアク...
- マニュアル
... Method AND Redundancy Commu- Communication Rate 9600bps nication Condition Data Length 8 bits Parity No Parity Stop Bit 1 bits Commu- Header nication Settings Footer Detail for NW-7 (*) Not check CD N/A ...
- マニュアル
...19200bps ※CODE128 (EAN128含む) 読取り禁止 ※ST/SP 転送 NW−7 詳細 2. 読取り桁数内 容 あり (BUSY/ READY) なし フッタ CR 桁数の転送 転送しない RS/CS制御 なし CS待ち時間 無限 通信プロトコル ノープロトコル方式 ACK/NAK待ち時間 無限 桁数指定B (注1) 負論理 (Lアクティブ) READ ...
- マニュアル
...ープロトルコモード C020 ACK/NAKモード C021 *2回 ユーザ選択2byte (直後に数字を読ます) C129 4段 通信手順 CR 連続一致回数 パリティ フッタ︵ポストアンブル︶ C131 データ出力モード *ETX Y003 *単発 C114 C005 C116 *外部トリガ *STX 115200bps NONE (無し) NAK 3回 C138 C111 C110 C006 ACK *有効 C019...
- マニュアル
...度範囲外形寸法 ヘッダ:STX,ヘッダ無し,ユーザ指定1Byteから選択してください。 (工場出荷設定はSTXです。 ) フッタ:ETX,CR,ユーザ選択1Byteまたは2 B y t e か ら 選 択 し て く だ さ い 。 ( 工 場 出 荷 設 定 は E T X で す 。 ) *1 機能設定方法 使用環境 安全上の要点...
- マニュアル
...CS信号観測時間 W013 *転送禁止 W014 C140 200msec C141 300msec C142 C139 ・・・・・・・・ W010 C131 100msec C138 データ W009 転送禁止 CR *無効 データ *転送許可 J053 有効 終了 W008 *ETX C021 終了 C129 UPC-Eの桁数調整用“0”の転送 W007 C135 RTS/CTS制御 1. ノープロトコルモードデータリーダ C130 転送禁止 EOT C020 ■ インターフェ...
- マニュアル
...ブル) : 1) RS232Cタイプ : 形V520-RH21-□の場合下記の何れかをメニューシートより選択できます。 初期値はETXです。 ETX EOT CR 無し LF 任意の1∼3Byte CR LF 2) キーボードインタフェースタイプ:形V520-RHK1-□の場合下記の何れかをメニューシートより選択できます。 初...
- マニュアル
...B VT ESC + ; K [ k { + ; K [ k { 1100 C FF FS , < L \ l | , < L \ l | 1101 D CR GS Ć = M ] m } Ć = M ] m } 1110 E S0 RS . > N ^ n « . > N ^ n 1111 F S1 US / ? O _ o ~ / ? O _ o ~ 343 Glossary address The location in memory where data is stored. For data areas, an address consists of a two-letter data area designation and a number that designates the word and/or bit location. For the UM area, an address designates the instruction location (UM area). In the FM area, the address designates the block location, etc. allocation...
- マニュアル
... and Write instructions, a standard PC program can be developed. The use of such a standard program is strongly recommended. 59 PC Programs 4-2-1 Section 4-2 Basic Command Transmission Program (PC to Position Control Unit) A0 C0 ...
- マニュアル
...B VT ESC + ; K [ k { + ; K [ k { 1100 C FF FS , < L \ l | , < L \ l | 1101 D CR GS Ć = M ] m } Ć = M ] m } 1110 E S0 RS . > N ^ n « . > N ^ n 1111 F S1 US / ? O _ o ~ / ? O _ o ~ 369 Glossary address The location in memory where data is stored. For data areas, an address consists of a two-letter data area designation and a number that designates the word and/or bit location. For the UM area, an address designates the instruction location (UM area). In the FM area, the address designates the block location, etc. allocation...
- マニュアル
...FORCED SET/RESET CANCEL Not Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H MM PC MODEL READ Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H CR DM AREA HIGH-SPEED READ Valid Valid Valid C1000H, C2000H XZ ABORT and INITIAL (command only) Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H IC Undefined command (response only) Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H EX TRANSMIT Valid Valid Not valid C200HS Varies Unprocessed command (response only) Valid Valid Valid All: C120, ...
- マニュアル
...(68) CD CB R Operands Compares 1-channel binary value (CD) with 16 ranges in comparison table (CB: First channel of comparison table). If value falls within any ranges, corresponding bits of result channel (R) set. Lower limit Upper limit ...
- マニュアル
...=nヒo口冶n" nexteηヒ】ζy Pご砲v」【ousentxy 3.Enterthenumberoftheitemtobechanged,andpressRetum.Here,enters andEntertochangethebaudrate(speed>atPORTS.Thecursorwillmove tothePORTlbaudrateIocation. Thestatuswillchangeasshownbelow,andtheinputformatwillbedisPlayed. <1血puヒtozm且ヒ> CTRL-」!K;8nte工tosyエヒch ...
- マニュアル
...numberofbits,parity,stopbits monitortimer deviceoutputdelimiter deviceinputdelimiter parameter2 S= L= F= N= R= T= H= C= 9600: 8Nl: X: Speed Numberofbits,parity,stopbits Flowcontrol SUMO2000ellO1=Portnameandaddress ヒ 60: ...
- マニュアル
... default value for both
and is 10. The AUTO Command can be canceled by entering CTRL+X. If an already existing line number is specified, an asterisk (*) is displayed immediately after the line number. If a new line number is input followed by a ... - マニュアル
...Systems 0502 MC1 Motor forward MC2 Motor reverse Electric power systems, control systems, PC power supply systems, and I/O power supply systems should all be wired separately, as shown in the following diagram. MCB1 Electric power system MCB2 ...
- マニュアル
... can be assembled using the S3200-CAK1062 by adding the JRFK-57PWS (made by Sumitomo Electric Industries, Ltd.). Coaxial-type Units Name Specifications Model BNC Connector Crimp-on connector. BNC-P-5C-CR10-B Crimping Tool Attaches the connector. ...
- マニュアル
...5 2 Q R DM 0009 5 3 5 4 S T DM 0010 5 5 5 6 U V DM 0011 0 D 0 0 CR 0 00000 DM 0000 000 000 ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV 201 Section 5-20 Special Instructions 5-20-5 SET SYSTEM – SYS(49) Operand Data Areas Ladder Symbols P: Parameters SYS(49) @SYS(49) P P --- --- --- --- # ---: Not used. ---: Not used. Limitations Only specific values are valid for P (see below). Description SYS(49) has two functions; it can be used for bit control of certain operating parameters, or to execute the same system commands that ...
- マニュアル
...FCS 圏 FCScalculationrange ● Single・EinkSystem Header Text ■rE≧rr了1inator Ablockisusuailymadeupofoneunitcalleda"frame,"butlongblocksof dataaredividedintomorethanoneframe.lnamultiple-iinksystem,thefirst framecanhaveupto127characters,andsubsequentframescanhaveupto 124characters.lnasingle-linksystem,however,everyframe(thefirstincluded)hasupto124characters.ThedatamustthenbedMdedintomore thanoneframewhenthereisablockconsistingofmorethanI27characters inamu[tiple-linksystem,ormorethan124charactersinasingle-linksystem. Inthiscase,thebeginningandintermediateblocksendwithadelimiter(...