全 5559 件が検索されました。(1641 - 1660件を表示)
- マニュアル
...(形 KM-N1-FLK)を追加 9 改訂記号 改訂年月 改訂理由 J 2015 年 3 月 バージョンアップ(Ver.1.1.4)に伴う改訂 K 2015 年 10 月 バージョンアップ(Ver.1.1.6)に伴う改訂・PC シャットダウン時の EQ サーバ停止機能について記述を追加 M 2017 年 1 月 N 2017 年 ...
- マニュアル
...概要 1.3.2. 専用 CT <形 KM-NCT-5A/50A, -100A, -225A> <正面> <右側面> <左側面> 概要 項目 ①専用 CT ケーブル接続コネクタ K L ②極性ラベル 内容専用 CT ケーブル、専用 CT 延長ケーブルを接続するためのコネクタ電源側を示すラベル負荷側を示すラベル <形 KM-NCT-400A, -600A> <...
- マニュアル
... ケーブルは、本体に CT1/CT2/CT3/CT4 と表記されている端子に接続してください。 • CT の配線については、S1 端子を CT の電源側 (K)、S2 端子を CT の負荷側 (L) へ接続して下さい。 CT の電源側 (K)、負荷側 (L) の区別については、ご使用の CT の取扱説明書をご...
- マニュアル
... ケーブルは、本体に CT1/CT2/CT3/CT4 と表記されている端子に接続してください。 • CT の配線については、S1 端子を CT の電源側 (K)、S2 端子を CT の負荷側 (L) へ接続して下さい。 CT の電源側 (K)、負荷側 (L) の区別については、ご使用の CT の取扱説明書をご...
- マニュアル
...専用 CT ケーブル接続コネクタ ②極性ラベル 専用 CT ケーブルまたは専用 CT 延長ケーブルに接続するコネクタ K 電源側を示すラベル L 負荷側を示すラベル ■形 KM-NCT-400A/-600A <正面> <右側面> <左側面> ③固定用ツメ ②極性ラベル ①専用 CT ケーブル接続コネ...
- マニュアル
...い。 電源側 L N 電源側 R N T 単相3線 R S T 三相3線 P1 CT1 回路A CT接続コネクタ 負荷 L K B L P1 P1 P3 P2 電源/電圧コネクタ P2 電源/電圧コネクタ 回路A 負荷 CT1/2 ■特長 KM-D1は、自身での電力計測機能に加えて、他のオムロン製電力量モニ...
- マニュアル
...付けないでください。 4 5 (+) (-) RS-485 ・本体、 CTケーブル接続後に専用CTを計測線に取り付けてください。 ・電源側(K)、 負荷側(L)の方向を確認してから接続してください。 方向を間違えると正しく計測できません。 ・専用CTは単相2線を計測する場合...
- マニュアル
...相2線式: L相、単相3線/三相3線式: R相単相2線/単相3線式: N相、三相3線式: S相単相3線/三相3線式: T相専用CT1のk端子専用CT2のk端子パルス出力: +、RS485通信: + 専用CT1のl端子専用CT2のl端子パルス出力: COM、RS485通信: ー 端子台アダプタ DIN ...
- マニュアル
...) B ロータリーSW(1の位) • 配線表と、本体端子の関係は右図の通りです。 • CT の配線については、S1 端子を CT の電源側 (K)、S2 端子をCT の負荷側 (L) へ接続して下さい。 CT の電源側 (K)、 負荷側 (L) の区別については、 ご使用の CT の取扱説明書をご確認...
- マニュアル
...ー CT INPUT CT-R CT-S • 配線表と、本体端子の関係は右図の通りです。 • CT の配線については、S1 端子をCT の電源側(K)、S2 端子をCT の負荷側 (L) へ接続して下さい。 CT の電源側 (K)、負荷側(L) の区別については、ご使用のCT の取扱説明書をご確認ください。...
- マニュアル
...CT-R • The diagram at right shows the relationship between the wiring table and the terminals on the main unit. CT-S CT-T • For details about how to wire the CTs, connect the S1 terminal to the CT power supply side (...
- マニュアル
...Ambient operating humidity 85%RH max. (with no condensation) For safety purposes, turn off the mains power and the breaker to ensure there is no power supply while you are working. • The current transformer has polarity. Confirm the directions from the power side (...
- マニュアル
...certifications, including UL/CSA certification. ■ Mounting to measurement wire For safety purposes, turn off the mains power and the breaker to ensure there is no power supply while you are working. • The current transformer has polarity. Confirm the directions from the power side (...
- マニュアル
... specified, please select wiring with a current-carrying capacity that provides sufficient margin for the actual current. ■ Mounting to measurement wire * Check the instruction manual for each device you are going to use for information on wiring methods. L N CT Breaker ...
- マニュアル
...ト垂直パリティ最大伝送距離最大接続台数 偶数、奇数、なし 500m CompoWay/F:31台、Modbus:99台 ⑩ DO NOT USE R R S N T S k CT1 k RS-485 ⑪ B(+) ⑥ ⑫ A(- ) ⑦ ⑧ OUT1 ⑬ CT2 * * ⑭ COM ⑮ EV1 3 3 P1 P2 P3 ⑨ DO NOT USE ⑩ DO NOT USE 上面 ⑤ CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ ⑨ DO NOT USE ■端子配列図 調歩同期式 伝送コード COM ⑮ EV1 P2 ⑧ DO NOT USE 注1....
- マニュアル
...は警報出力:1点イベント入力と共通のコモン端子 ℓ (L) 1S ① 3S ③ 3L ④ CT1 ブランチ * サーキットブレーカ k RS-485 ⑪ B(+) ⑥ ⑫ A( - ) ⑦ ⑧ OUT1 ⑬ * ⑭ P2 P3 ⑨ DO NOT USE COM ⑩ DO NOT USE ⑮ EV1 R R S N T S ② ③ ④ ⑫ ⑬ ⑭ AC100/200V [ 単相 3 線式 ]:相電圧 / 線間電圧 AC100 ∼ 240V [ 三相 3 線式 ]:線間電圧 ⑦ ⑧ ⑨ 下面端子番号 端子名 ① CT1S ② CT1L ③ CT3S ④ CT3L ⑤ ...
- マニュアル
...示します。 ■セグメント表示 7SEG 11SEG 7SEG 11SEG A B C D E F G H a b c d e f g h a b c d e f g h I J K i G H i j k L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s t u W X Y y Z 0 1 2 3 4 ...
- マニュアル
... +0.6 0 When installing the Products adjoining each other, secure enough space between the products. Reference interval: 60mm (top/bottom/left/right directions) For any product, it is the interval from the center. ■Wiring diagram Load side (L) Power supply side (...
- マニュアル
...(unit: mm) 45 +0.6 0 When installing the Products adjoining each other, secure enough space between the products. Reference interval: 60mm (top/bottom/left/right directions) For any product, it is the interval from the center. ■Wiring diagram Power supply side (...
- マニュアル
... Celsius in the temperature unit setting, °C is shown. When choosing Fahrenheit, °F is shown. 7SEG ・Transition A B C D E F G H a b c d e f g h a b c d e f g h I J K i G H i j k S T U V W X Y Z 0 1 s t u W X Y y Z Y 1 s t u v w x y z 0 1 ■Basic usage 2 2 2 L M N O P Q R l I N o p J ...