全 5559 件が検索されました。(1621 - 1640件を表示)

  • マニュアル

    ... Unpacking Guide (Cat. No. I682). • Mechanically maintain and service AMRs for proper operation of all control and safety functions. 1 1 Overview 1-2 Features and Components This section provides an overview of the basic features and components of the AMR. (...

  • マニュアル

    ... mm 2-1-5 Part Feeder Backlight Color Wavelength The backlight color wavelength specifications for all Part Feeder models are shown in the following table. Color 2-1-6 Specification Infrared 850 nm Red 645 nm White 6500 ...

  • マニュアル

    ... device manuals. Device name Model Manual name NJ-series CPU Unit NJ501-1500 NJ-series CPU Unit Hardware NJ-series Power Supply Unit NJ-PA3001 User’s Manual (Cat. No. W500) EtherCAT communications cables XS5W-T421-CMD-...

  • マニュアル

    ... device manuals. Device name Model Manual name NJ-series CPU Unit NJ501-1500 NJ-series CPU Unit Hardware NJ-series Power Supply Unit NJ-PA3001 User’s Manual (Cat. No. W500) EtherCAT communications cables XS5W-T421-CMD-...

  • マニュアル

    ... string value to numeric variable, a conversion from string to number will be applied. If the conversion is executable, a warning message will prompt, or the project will be stopped by error such as int var_i = "1234" int var_j = "0x89AB" int var_...

  • マニュアル

    ...[I868-E1-02] G5 Series with built-in EtherCAT® → 1S Series with built-in EtherCAT® Replace Guide AC Servomotor/Servo Drives Replace Guide From G5 Series with built-inEtherCAT 🄬 to 1S Series with built-inEtherCAT 🄬 R88M-1[]/R88D-1SN[] R88M-...

  • マニュアル

    ...[I879-E1-01] SMARTSTEP2 series → G5 Series with General-purpose Pulse Train or Analog Input Replace Guide AC Servomotor/Servo Drives Replace Guide From SMARTSTEP2 series to G5 Series with General-purpose Pulse Train or Analog Input R88M-...

  • マニュアル

    ...ᴗဨ࡟ࡈ┦ㄯ ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 3 J73MC-W ࢧ࢖ࢬ Size ቪረ JPN ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ EN lnstall Straight ᆹ㻵ⴤ㓯 Click ᧓ᆀ 3 J73MC-K Ćᰐᑖ㔍㕈྇㇑Ⲵ྇സѪPP˄$:*˅DŽ Ćᰐᑖ㔍㕈྇㇑Ⲵ྇സѪPP˄$:*˅DŽ Ćᰐ⌅֯⭘нᑖ㔍㕈⧟Ⲵ㇑ㆽDŽ Ćⴤ᧕ᨂ‫ޕ‬PP˄$:*$:*˅Ⲵ㔎㓯˄䭰䭑˅ᰦǃ䈧֯⭘㔍㕈ᥑඇDŽнਟо㔍㕈ᥑඇ਼ᰦ֯⭘ н㾱൘㠚⭡ㄟᆀк֯⭘㔍㔍㕈ᥑඇ 㔎㓯...

  • マニュアル

    ...は、 必ず付属の専用 CT をご使用ください。 負荷側 ≥ 専用 CT は5計器用 CT2 次側 5A に接続してください。 (L) ≥ 電源側 (K)、負荷側 (L) の方向を確認してから接続してください。 方向を間違えると正しく計測できません。 ≥ 分割/固定用フックを開け、R 相、T ...

  • マニュアル

    ...要となります。 分割 / ≥ 形K2ZC-K2RV-NPCと直接接続するCTには、必ず付属の専用CTをご固定用フック使用ください。 ≥ 電源側 (K)、負荷側 (L) の方向を確認してから接続してください。 方向を 負荷側間違えると正しく計測できません。 (L) ≥ 専用CTを計器用CT...

  • マニュアル

    ... Unit to the IO-Link Master Units (NXR-ILM08C-EIT, NXR-ILM08C-ECT). 形K3CV-F-2 本体固定具 JPN ■取り付け 取扱説明書 �������-�B ・形K�CVが挿入されている状態で本体固定具を横から差し込み固定してください。 形...

  • マニュアル

    ... 10 ms Influence of temperature Influence of voltage Installation influence Influence of EMS (The greater of ±1% of the instruction value or ±4°C) ±1 digit or less Influence of signal source resistance 0.1°C/Ω max. Thermocouple type ...

  • マニュアル

    ...° - 24 TRA C/-2 °F PLE 00° C/-238 10V U 2 O 1 C 0° 0 0°C - 135 - 5V, RMO -15 )1 THE : J 0°C , (0 GE -15 mA AN K ) - 20 0(4 S. R A ME P- K3F 5+ ,I OUT TU 6OU D1 GN 7+ ER W DC PO 24V 8D GN 2 3 IN 4 n tio N ora PA orp 0 JA N C 53 NY RO 00-8 MA OM to, 6 GER o Ky DE IN MA 0 有时可能会发生轻度感电,...

  • マニュアル

    ...度の人身傷害や物的損害が稀に起こりえます。 引火性、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。 3FP- K SIGNA 3WAY Chinese English Do not use the product in locations where flammable or explosive gases are present. Doing so may occasionally result in minor or moderate explosion, causing minor or moderate injury, or property damage. Tighten the screws on the terminal block and the connector locking screws securely using a tightening ...

  • マニュアル

    ...[5364386-2B] K3GN Digital Panel Meter Instruction Sheet 5364386-2B □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □ □ □ □ □ □ □ □ pollution □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ k 2 -LLC 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200, Hoffman Estates, IL 60169 USA NL- Alexandra Corporation Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN 5364386-2B...

  • マニュアル

    ... block corresponding to the thickness of AWG 18 or more. OMRON EUROPE B.V. (Importer in EU) Wegalaan 67-69, NL-2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone 31-2356-81-300 FAX 31-2356-81-388 Wiring Diagram Power supply-side (...

  • マニュアル

    ...Measuring Voltage System Configurations 3-phase, 4-wire type (neutral point grounding) N R S 3-phase, 3-wire type T R S R S N T MC R S 14 15 16 k E k ℓ R 21 15 23 N PE 24 ℓ E S T E k 19 20 ℓ k 22 k T R 14 ...

  • マニュアル

    ... range over. R_SW2 100 ( F) (0 R_SW1 10 ( F) (0 (Latch:Holding the relay output until “latch reset” Source Alarm, Other errs 9) LATCH_RST or External input ④-⑤ 9) Relay(Latch) ⑪-⑭ Lower Upper Lower Upper ...

  • マニュアル

    ...う改訂接続サポートの機種(形 KM-N1-FLK)を追加 J 2015 年 11 月 ・Web UI機能の対象ブラウザを改訂・その他の誤記修正 K 2016 年 12 月 ・仕様追加に伴う改訂接続サポートの機種(形 KM-N2-FLK, 形 KM-N3-FLK)を追加 M 2017 年 12 月 ・仕様追加に伴う改訂英語、中国語版...

  • マニュアル

    ...ージョンアップ(Ver.1.1.6)に伴う改訂・DBMSの変更に伴う、アップデート、バックアップ方法などに関する変化点を追加 K 2017 年 12 月 M 2019 年 7 月 N 2019 年 9 月 ・開始日時対応に関する記述を追加・接続サポートの機種(形 KM-N2-FLK, 形 KM-N3-FLK)を追加・そ...