全 44873 件が検索されました。(6381 - 6400件を表示)
- マニュアル
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」 の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」 : 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」...
- マニュアル
...current input on the CJ1W-AD042. Environment Surrounding air temperature: 55C Conformance to EC Directives Connect shielded input lines to the AG terminals in order to use the CJ1W-AD042 under EMC compliance. Be sure to install ...
- マニュアル
...だし、 次に掲げる用途であっても 「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、...
- マニュアル
... (COM0), and set the same polarity for both pins. x Be sure to wire both terminals 3 and 4 (COM1), and set the same polarity for both pins. Surrounding Air Temperature x The rated temperature for all Units is 55qC. xType CJ1W-ID233 is suitable for ...
- マニュアル
... with ANSI/ISA 12.12.01 Class I Division 2 Input and output wiring must be in accordance with Class I, Div. 2 wiring methods and in accordance with the authority having jurisdiction. 1. This equipment is suitable for use in Class I, Div.2, Group ...
- マニュアル
...絶縁、 または二重絶縁されたものを使用してください。 該当するマニュアルも参照してください。 ●この商品は「class A」 (工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害 の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する...
- マニュアル
...絶縁、 または二重絶縁されたものを使用してください。 該当するマニュアルも参照してください。 ●この商品は「class A」 (工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害 の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する...
- マニュアル
...: 55 °C Compliance with Class I Division 2 Hazardous Location: Input and output wiring must be in accordance with Class I Div.2 wiring methods and in accordance with the authority having jurisdiction. This device is open-type and is required to be installed in ...
- マニュアル
...[3681856-0A] CJ1W-PA205C SYSMAC CJ series for Power Supply unit Instruction Sheet(ENG/KOR) Cleaning SYSMAC CJ series for Power Supply unit Instruction SHEET Enclosure type Please use this product in a...
- マニュアル
... in this document along with all of the user manuals for the Programmable Controller. Please be sure you are using the most recent versions of the user manuals. Contact your nearest OMRON representative to obtain manuals. Keep these safety precautions and all user manuals in ...
- マニュアル
... in this document along with all of the user manuals for the Programmable Controller. Please be sure you are using the most recent versions of the user manuals. Contact your nearest OMRON representative to obtain manuals. Keep these safety precautions and all user manuals in ...
- マニュアル
...ࠇࠆ႐วޔᒰ␠༡ᬺᜂᒰ⠪߹ߢߏ⋧⺣ߩ߁߃᭽ᦠߥߤߦࠃ ࠅߏ⏕ߚߛߊߣߣ߽ߦޔቯᩰᕈ⢻ߦኻߒࠍᜬߞߚᣇ߿৻ਁޔ 㓚߇ߞߡ߽ෂ㒾ࠍᦨዊߦߔࠆో࿁〝ߥߤߩోኻ╷ࠍ⻠ߓߡߊߛߐޕ a㧕ደᄖߩ↪ㅜޔẜ⊛ߥൻቇ⊛ᳪᨴࠆߪ㔚᳇⊛ᅹኂࠍⵍࠆ↪ㅜ߹ߚߪࠞ ࠲ࡠࠣขᛒ⺑ᦠߥߤߦ⸥タߩߥ᧦ઙ߿ⅣႺߢߩ↪ b㧕ේሶജᓮ⸳ޔළ⸳ޔ㋕⥶ⓨ...
- マニュアル
... supplies. Compliance with Class I Division 2 Hazardous Location: Input and output wiring must be in accordance with Class I, Div. 2 wiring methods and in accordance with the authority having jurisdiction. 1. This equipment is suitable for use in Class I, Div.2, Group ...
- マニュアル
...ません。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、 航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装...
- マニュアル
... ensure the safe usage of the CK3E series Controller, read and understand this document and the manuals for the Controller. Contact your OMRON representative and make sure that you use the most recent version of each manual. Keep this document and all relative manuals in ...
- マニュアル
.../CK5M-series components in the USA, Canada and Europe This manual must be consulted in all cases in order to find out the nature of the potential HAZARDS and any actions which have to be taken to avoid them. If the equipment is used in ...
- マニュアル
...。 ただし、次に掲げる用途であっても、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a)高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...
- マニュアル
... the CK3M-series components in the USA, Canada and Europe This manual must be consulted in all cases in order to find out the nature of the potential HAZARDS and any actions which have to be taken to avoid them. If the equipment is used in ...
- マニュアル
... CK3M-series components in the USA, Canada and Europe This manual must be consulted in all cases in order to find out the nature of the potential HAZARDS and any actions which have to be taken to avoid them. If the equipment is used in ...
- マニュアル
... the CK3M-series components in the USA, Canada and Europe This manual must be consulted in all cases in order to find out the nature of the potential HAZARDS and any actions which have to be taken to avoid them. If the equipment is used in ...