全 1073 件が検索されました。(461 - 480件を表示)

  • マニュアル

    ...ACOC2イV Aぴoo440v ●ε{={◆e"知"dbnΦ西臆100白240V④cユ側 24VCAα細spd田醐\ ノ 〆 s / 8(・・品①!r−画舗舶噛二醐霧騒 ① ② ワ s■1 ◆ L--9司コ治 4=△ 已 -日■] So哺b亀田5a栖} 圏 』 ぶ」S頓鵠同 ll5 i麗し‖' 口口L一 ・ii■■■鴨 、fl㌔晒ooou幽)σ直情め吋 』r−ぜe頃囲㎏de 脚a噛担栖no●) ③ OU胸 So喧の栖"5紗...

  • マニュアル

    ...される場合を示します。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜、 ペットに関わる拡大損害を示します。 注意形 E 6 L - S 1 M( 検 出スケール )を素 手で触らないでください。 エッジでけがをする恐れがあります。 * 5 9 7 7 1 2 6 - 9 B * © OMRON Corporation 1999 All Rights Reserved. (...

  • マニュアル

    ...プ=109 スクリューレスクランプ端子台タイプ:10485 [二=====「 巴。 。 。 。 。 。 器品肥 [形EJIC-EDUエンドユニット] ー571■ 'コ圏」⑨S⑨⑨⑨⑨1 「 ∼ 571■ 愚羅圃 ∼ ==一一≡・ネン端子台タイプ762 コネクタ端子台タイプ797 60 昏[111GB 回梱包内容[1熱・ [」 ■表示部 ●フロント部の名称 2.上下についている黄色の...

  • マニュアル

    .../s x (0.05 s + 0.008 s) + 8 x (25 mm - 14 mm) = 204 mm . . . Formula (2) If the result < 100 mm, use S = 100 mm. If the result exceeds 500 mm, use the following expression where K = 1,600 mm/s. S=1,600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 x (d - 14 mm) . . . Formula (3) If the result of this formula (3) < 500 mm, use S = 500 mm. Possible Circumventing by Reaching Over the Detection Zone If access to the hazardous zone by reaching over the detection zone of vertically mounted F3SG-R cannot be excluded, ...

  • マニュアル

    .../s x (0.05 s + 0.008 s) + 8 x (25 mm - 14 mm) = 204 mm . . . Formula (2) If the result < 100 mm, use S = 100 mm. If the result exceeds 500 mm, use the following expression where K = 1,600 mm/s. S=1,600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 x (d - 14 mm) . . . Formula (3) If the result of this formula (3) < 500 mm, use S = 500 mm. Calculation Example for Systems with Larger Detection Capability than 40 mm Use K = 1,600mm/s and C = 850mm in formula (1) for calculation. ...

  • マニュアル

    .../s x (0.05 s + 0.008 s) + 8 x (14 mm - 14 mm) = 116 mm . . . Formula (2) If the result < 100 mm, use S = 100 mm. If the result exceeds 500 mm, use the following expression where K = 1,600 mm/s. S=1,600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 x (d - 14 mm) . . . Formula (3) If the result of this formula (3) < 500 mm, use S = 500 mm. Calculation Example for Systems with Larger Detection Capability than 40 mm Use K = 1,600mm/s and C = 850mm in formula (1) for calculation. ...

  • マニュアル

    .../s x (0.05 s + 0.008 s) + 8 x (14 mm - 14 mm) = 116 mm . . . Formula (2) If the result < 100 mm, use S = 100 mm. If the result exceeds 500 mm, use the following expression where K = 1,600 mm/s. S=1,600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 x (d - 14 mm) . . . Formula (3) If the result of this formula (3) < 500 mm, use S = 500 mm. Calculation Example for Systems with Larger Detection Capability than 40 mm Use K = 1,600mm/s and C = 850mm in formula (1) for calculation. ...

  • マニュアル

    .../s x (0.05 s + 0.008 s) + 8 x (14 mm - 14 mm) = 116 mm . . . Formula (2) If the result < 100 mm, use S = 100 mm. If the result exceeds 500 mm, use the following expression where K = 1,600 mm/s. S=1,600 mm/s x (Tm + Ts) + 8 x (d - 14 mm) . . . Formula (3) If the result of this formula (3) < 500 mm, use S = 500 mm. Calculation Example for Systems with Larger Detection Capability than 40 mm Use K = 1,600mm/s and C = 850mm in formula (1) for calculation. ...

  • マニュアル

    ...Functi加難 c◎mg'"舗t 灘 See Se紬y就㈱sisaSevent⑪N/◎FFsWitching. Thisparamete甑{nvalidwheltthe"畑蹴data"pavameteriss斑◎"⑪"・ Set由gR胡ge U諭 1)e飽飽 o,◎◎⑳妙.勢 %f韻−s㈱1¢ o.10 ㊧】Re】atedp蹴ame民r ``inputd&識,9 geRelateGarticle 35SengngEvents 囲 S量鍵竃《龍轡$ec‖亀』翻竃¢白◎醐!◎『ごF 畿 Functi◎n 躍 C◎mment 繊 See 励abl¢sordisab1¢sthestandbys¢quence. lhispaLrameterisi夏ivakdwhenthe``inputdata,,parameteriSS¢tto⊆`0,う. Code Desc⑳ロ...

  • マニュアル

    ...**字 Inaposition●P約po醜ional¢ontrelsys蟹膓m,ぬe搬geis-9、999to9,999. Rangebexom㈱0.HoLOinO.1seconduni纏斑)F(undefmed)canmotbeoutput. 5-40 ---------------------[End of Page 9149]--------------------- 騨選撚…,,華棄,…欝;灘欝,…妻、…霧蘂,…...

  • マニュアル

    ...approximationl. (N2)Calculatetheset' tempe「aturecerresponding totheoutsideair temperatureusingbroken・ lineaPProximation1, (N3)Normalizethecalculated settemperaturedatabythe sca{ingofanabginputl usingstraight-line approximation2. 7-9 ---------------------[End of Page 9398]--------------------- 砕身碗' / ミ.、.■ も、、「.!〉・治心隔、 ^:・・ノ ■ξ;...

  • マニュアル

    ...of 1 EU) (See note 5.) --- Integral time (I) --- 1 to 3.999 s (in units of 1 s) --- Derivative time (D) --- 0.0 to 9.999 s (in units of 1 s) --- Control period 0.5 s, 1 to 99 s (in units of 1 s) --- --- Alarm output setting range --- −1,999 to 9,999 (decimal point position depends on input type) --- Sampling period 250 ms --- --- Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength 600 VAC, 50/60 Hz for 1 min between current-carrying terminals of different polarity Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/...

  • マニュアル

    ...) H'00000002: Control Initial Setting Level: L.1 (2) H'00000001: Input Initial Setting Level: L.0 (1) monl H'00000000: Disabled: OFF (0) H'00000004: 4 s (4) H'00000003: 2 s (3) H'00000002: 1 s (2) H'00000001: 0.5 ...

  • マニュアル

    ... monitor value Output 2 (OUT2) ON count alarm monitor value The monitor value is only displayed. It cannot be set. × 1,000 on2a on1c Displayed only when the output mode is k-2 , d, l, or h. --- on2c , ...

  • マニュアル

    ...value 2 ON condition for output 1: CP1 present value (display value) ≥ Comparison value 1 ON condition for output 2: CP2 present value (display value) ≥ Comparison value 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ON 0.01 to 0.1 s (AMD-...

  • マニュアル

    ... according to the conditions shown in the following table precisely for realizing the function of the Model AMD-S on the Model H7CX-R. ※ The reverse video shows the default setting. 【DIP switch setting】 Model AMD-S 0.01 to 0.1s (Model AMD-...

  • マニュアル

    ... according to the conditions shown in the following table precisely for realizing the function of the Model AMD-S on the Model H7CX-R. ※ The reverse video shows the default setting. 【DIP switch setting】 Model AMD-S 0.01 to 0.1s (Model AMD-...

  • マニュアル

    ...ABC 15 ---------------------[End of Page 9932]--------------------- Overation Section1-5 PrecautionsforContr◎lCircuitWirin Takethefdlowingprecautionswhenwiring. 7,2,3_1.Separatethecontrolsignallinefrompowerlines.Otherwisea mal佃rlctionmightoccur. 2.Forthefrequencysettingsjgnal(analo9),useashieldedlead andbesurethatthesignalisterminatedproperly, 量灘d卿鴎紗('鍵、 ノ /1。 ...

  • マニュアル

    ...100W(at220V) Rusllcurrent 85A 110A 110A Fusecapadty 20A 10A 15A −、Alarmoutputcapadty 'Lessthan240VAC-3Aor24VDC-3A Capacitorcapacity(betweenPandN) 3000μF 1410μF 2820μF Weight 2.5㎏ 2.2kg 2.4kg Note1:AbOvepowerfactorsarefbrreferenceonly.Theymayvarybyinputpower ㎞pedance。 Note2:IIW]=1【]r/...

  • マニュアル

    ... torque graph, acceleration in the positive side (rising) is shown as positive, and acceleration in the negative side (falling) is shown as negative. The regenerative energy for each section can be found by means of the following formulas: Eg1 = 1/2 S N1 S TD1 S t1 ...