全 50423 件が検索されました。(441 - 460件を表示)

  • マニュアル

    ...i y A LF SUB * : J Z j z B VT ESC + ; K [ k { C FF FS , < L \ l | D CR GS - = M ] m } E SO RS . > N ^ n ~ F SI US / ? O _ o DEL 下位 付 録 A-11 索引ア圧着端子 .................................................2-6 アップロード ............................................ 6-12 アドレス ....................................................5-6 アナログ出力タイプ ........................................I α ........................................................ 7-39 イ 1 点補正 .................................... 4-2, 4-3, 4-4 イベント入力 ...................... 1-5, 2-9, 4-1, ...

  • マニュアル

    ...i y A LF SUB * : J Z j z B VT ESC + ; K [ k { C FF FS , < L ¥ l | D CR GS - = M ] m } E SO RS . > N ^ n ~ F SI US / ? O _ o DEL 付録 0 下位 A-5 付録 設定リストこの設定リストには、アドレス(通信 /CompoWay/F)、アドレス(通信 /Modbus)を記載しています。 使用される通信プロトコルにあったアドレ...

  • マニュアル

    ...8 ビット偶数 1 ビット 19200bps RS-232C の場合 :通常/RS232C RS-485 の場合 :RS-485 あり(チェックボックスにチェック) 形式 4(CR, LF あり) 00H 1(デフォルト設定) * 上記以外を設定する場合は、形 EJ1 にも同じ値を設定してください。 * 詳細な設定方法については、PLC の取...

  • マニュアル

    ...ット ■ コマンドフレームヘッダ コード 通信ユニット No. テキスト データコード FCS @ ターミネータ * CR FCS計算範囲 @ ブロックフォーマットの先頭を示すキャラクタ(=H’40)です。 通信ユニット No. BCD で 00~99 が設定可能です。 これ以外のユニット No.に...

  • マニュアル

    ...0 1 1 B VT ESC + ; K [ k { 1 1 0 0 C FF FS , < L \ l | 1 1 0 1 D CR GS - = M ] m 1 1 1 0 E S0 RS . > N ^ n ∼ 1 1 1 1 F SI / ? O ←偶数パリティ A-2 b7 R US ( _ } o DEL 形 E5□C-T デジタル調節計 通信マニュアル(SGTD-743) A 付録 A-2 トラブルシューティング故障とお考えになる...

  • マニュアル

    ...ック伝送制御手順 :チェックを入れる :専用プロトコル通信 :偶数 :2bit :38400 :RS-485 :チェックを入れる :形式 4(CR、LF あり) (注) 「局番設定」を変更する場合は、「6-2-8 通信ノード番号」を参照してください。 6 - 70 形 E5□D デジタル調節計 通信マニュアル(SGTD-747) 6 ...

  • マニュアル

    ...ック伝送制御手順 :チェックを入れる :専用プロトコル通信 :偶数 :2bit :38400 :RS-485 :チェックを入れる :形式 4(CR、LF あり) 6-9 MELSEC-FX シリーズとの接続 (2) CH1 の通信設定を変更します。 「PC システム設定 (2)」タブを選択し、以下の設定を変更して「設定終了」を...

  • マニュアル

    ...i y A LF SUB * : J Z j z B VT ESC + ; K [ k { C FF FS , < L ¥ l | D CR GS - = M ] m } E SO RS . > N ^ n ~ F SI US / ? O _ o DEL 下位 付 録 A-4 6 7 p 索引 0 オン時通電電流の許容値............................ 2-5 オンパルス幅 ............................................. 6-8 16 進数 .................................................... 7-3 か A ASCII キャラクタ......................................... 7-3 BCC ................................................. 7-3, 7-4 CompoWay/F........................................... 7-2 CT 変換器................................................ 3-4 ETX.................................................. 7-...

  • マニュアル

    ...P3 xa C1R a 発電機側 C1S L1 C2S L2 C1T C2T S1 - + S2 MCCB 24V D C バッテリー MCCB P3 P2 P1 CR CS CT 次ページへ 38 a C2R S2 S1 L1とL2を短絡すると動作しません 。 CB1 へ 第4章 形 K2ZC-N による保護システム例 結線例( 例 5 の場合) P1 P2 P3 ...

  • マニュアル

    ...に保存されます。 無線子局数10の時に、90byte 8 コンフィグレータの使用方法 空 空 空 空 ch ch ・・・・・・・・・ ch CR/LF 年 月 日 時刻 Level Level ・・・・・・・・・ Level CR/LF 年 月 日 時刻 Level Level ・・・・・・・・・ Level ...

  • マニュアル

    ...ット CH1 通信設定の伝送速度通信プロトコルへヘッダ付加有無指定通信特殊アダプタの H/W タイプ終端コードに CR,LF 付加有無指定受信データのタイムアウト時間 今回の設定値無手順通信 8bit 偶数 1bit 9600 チェック(有) 通常/RS232C 形式 1(...

  • マニュアル

    ...f g h i j k l m n o Code A NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI Code B ` a b c d e f g h i j k l m n o 入力 p q r s t u v w x y z { | } ~ @D Code A DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US Code B p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL ファイバレーザマー...

  • マニュアル

    ... display Temp. Alarm 11:01 Screen 1 7 8 9 4 5 6 Menu Touch switch SV PV Fixed display-text Graph display String Display Data input (numeral input) 1 2 3 SP 0 CR Numeral display 3 What Is Support Tool? Section 1-1 Product Configuration The NT-series Support Tool for Windows (Ver. 4.) consists of the following software and data. Support Tool Specifications Model number NT-ZJCAT1-EV4 For IBM PC/AT or compatible, media: CD-ROM Keyboard tenkey library Color pallette symbols (Library of parts for filling with color models) System Installer (to replace PT ...

  • マニュアル

    ... values from testing, and take into consideration that the capacitance suppresses spark discharge when the contacts are separated and the resistance limits the current that flows into the load when the circuit is closed again. DC Yes Inductive load ...

  • マニュアル

    ...case characters. When specifying a command, write those parts denoted in upper case without modification, for those parts denoted in lower case, write the numeric values (BCD or hexadecimal) or character string for parameters as ASCII character strings. Parts in square brackets, such as [ESC] and [...

  • マニュアル

    ....  International Shipping Standards Shipping Standards of Various Countries Abbreviation Country Japan Great Britain Norway and Germany Italy France USA South Korea Taiwan NK LR DNV RINA BV ABS KR CR Name ClassNK Lloyd’s Register of Shipping Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Registro Italiano Navale Bureau Veritas American Bureau of Shipping Korean Register of Shipping China Corporation Register of Shipping  Certification Status for NA Units The following table shows the certification status with shipping standards for NA Units. For the latest applicable standards for each model, refer to our website (www.fa.omron.co.jp or www....

  • マニュアル

    ...-DD hh:mm:ss.ms The nanoseconds at which recording was performed. The value is given in nanoseconds. An index number started from 1 when recording is started. The 5th and later fields contain the sampling data in order. A line feed code, ...

  • マニュアル

    ...FORCED SET/RESET CANCEL Not Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H MM PC MODEL READ Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H CR DM AREA HIGH-SPEED READ Valid Valid Valid C1000H, C2000H XZ ABORT and INITIAL (command only) Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H IC Undefined command (response only) Valid Valid Valid All: C120, C200H/HS/ HX/HG/HE, C500, C1000H, C2000H EX TRANSMIT Valid Valid Not valid C200HS Varies Unprocessed command (response only) Valid Valid Valid All: C120, ...

  • マニュアル

    ... default value for both and is 10. The AUTO Command can be canceled by entering CTRL+X. If an already existing line number is specified, an asterisk (*) is displayed immediately after the line number. If a new line number is input followed by a ...

  • マニュアル

    ... can be assembled using the S3200-CAK1062 by adding the JRFK-57PWS (made by Sumitomo Electric Industries, Ltd.). Coaxial-type Units Name Specifications Model BNC Connector Crimp-on connector. BNC-P-5C-CR10-B Crimping Tool Attaches the connector. ...