全 7847 件が検索されました。(4341 - 4360件を表示)
- マニュアル
...り外すことができます」 25 ・強磁界、強電界がある場所・高圧機器や動力機器のそば 外形寸法 17g 本体 53mm(L)×16mm(W)×8mm(H) 保護ケース 67mm(L)×25mm(W)×12mm(H) ■ 同梱品・CD-ROM ・USBキー・取扱説明書 (本書) ・ソフトウェア使用許諾契約書 ①安全を確保する目的で直接的ま...
- マニュアル
...バリフォーカルズーム方式撮影範囲 13mm∼100mm、 公差±5%以内設置距離 77.5mm∼197.5mm 解像度 480TV本以上 F値最小:F2.8(W端)∼F4.7(T端) W端範囲:2.8∼8.0 倍率・フォーカス:10000回以上モーター耐久値 (往復動作を1回) アイリス:20000回以上項目/形式 68 FZ-SZC100 ■性能...
- マニュアル
...フォーカルズーム方式撮影範囲 2.9mm∼14.9mm、 公差±5%以内設置距離 47.5mm∼67.5mm 解像度 480TV本以上 F値最小:F3.4(W端)∼F10.9(T端) W端範囲:3.4∼9.9 倍率・フォーカス:10000回以上モーター耐久値 (往復動作を1回) アイリス:20000回以上項目/形式 68 FZ-SZC15 ■性能...
- マニュアル
...こと) 保存温度/湿度 −10℃∼+60℃ / 0∼80%RH 材質 PC (ポリカーボネート) 質量 4.2g 外形寸法 (キャップ含む) 72mm(L)×17mm(W)×10mm(H) OK Cancel □ 製品本体 □ 取扱説明書 (本紙) OS : サイズ*********, SUM******, XOR****** サムチェックを行う。 Language Setting アプリソフト : ファイル数 ****** 実行 型式 : FZ3-U□□□ キャンセル ⑤コントロ...
- マニュアル
... 2ch type:Approx. 3.7A max. Camera 4ch type:Approx. 4.9A max. FZ-SQ□□□□ is connected: Camera 2ch type:Approx. 5.0A max. Camera 4ch type:Approx. 7.5A max. Between the group of external DC terminals and the ground terminal: 20M ...
- マニュアル
...Operating voltage range input Rated power consumption (See Note1) Safety input Feedback/reset input Mode selector input Inputs Rotation detection input Outputs TYPE G9SX-LM224-F10- 24 VDC -15% to +10% of rated supply voltage 5 ...
- マニュアル
...(C) グラフイメージをクリップボードにコピーします。 表示(V) グラフツール (T) 6-2 6 画面 ウィンドウ(W) 設定(S) ヘルプ(H) CSV に出力 グラフデータを CSV データとしてファイルに保存します。 コメント(M) 指定したグラフに対してコメント...
- マニュアル
...輌細鱗灘欝欝篇灘鷲慧竃欝欝鱒轡興∵ 難難羅舞羅欝欝繊 ---------------------[End of Page 8818]--------------------- 瞳薩S1◎OP『論議轟纏縫ls AtotaIofthreemamualsareprovidedf◎rtheES100Ps磁esdigi田1contro1】erasfo恥...
- マニュアル
... Page 9045]--------------------- ■HowthisManualisOrganized 」、.'◆イ. , ::灘i譲i"〉 三iiiiiiiiiiiiiiiiii "こ' 、.∵ =二::≒1::: i⊇・ ■li鷺 .:≒., 態1 籔鍵iil∵∵ ㌻責iii=iも…‥'i:ii菖ii:竺筏・. ぽ・脳一"摸轍勲鷲糠㌍'層鴇...
- マニュアル
...㌶1湯跳隠隠ll惣1㍑隠隠l involvesreceivingacommandframefromthePLC,andtransmittinga responseframeinresponsetothecommandfぬme.・ Commandframe Commandframe 識一一…一一一\一………一国デ…一……… 1secmax. Responseframe lmsecmin. ThefollowingfUnctionscanbeexecutedbyserialcommunications: ・Read/writeofvariableareas ・Read!writeofparameterareas ・Read/...
- マニュアル
...Thermocouple K J R Platinum resistance thermometer Pt JPt Not used. S 4 T 5 E 6 B 7 N 8 L 9 U A W B PLII C D E F Not used. • The factory setting is 0. • The platinum resistance thermometer settings “Pt” and “JPt” indicate Pt100 and JPt100 respectively. 12 Section Setting Selectors and Switch 2-3 2-3-3 FUNCTION Switch The FUNCTION switch is used to set the parameters of the E5ZE, such as the baud rate and startup operation. Operation mode change Not used. (Always set to OFF.) FUNCTION Temperature unit (°C or °F)...
- マニュアル
... temperature input, voltage input and current input can be selected and connected to the controller. The above figure shows temperature input connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
... input, voltage input and current input can be selected and connected to the controller. The above figure shows temperature input connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
... input, voltage input and current input can be selected and connected to the controller. The above figure shows temperature input connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
...F Temperature input/Voltage input/Current input • Only one of temperature input, current input and voltage input can be selected and connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
...F Temperature input/Voltage input/Current input • Only one of temperature input, current input and voltage input can be selected and connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
... input, current input and voltage input can be selected and connected to the controller. In the above figure, temperaĆ ture input is selected. Ă• The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
... input, voltage input and current input can be selected and connected to the controller. The above figure shows temperature input connected to the controller. • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
...+ FG AB : "2" space E5CN (No.1) RS-485 No Abbr. 12 A(−) 11 B(+) E5CN (No.31) RS-485 No Abbr. 12 A(−) 11 B(+) Terminator (120W, 1/2 W) • The RS-485 connection can be either one-to-one to one-to-N. Up to 32 units including the host computer can be connected in one-to-N systems. Use shielded, twisted pair cable (AWG 28 or larger) and keep the total cable length to 500m. 15 Section 2-3 Requests at Installation 2-3 2-3-1 Requests at Installation To ...
- マニュアル
... 9. JWiring F Power supply Ă• Connect to terminal Nos.1 and 2. The power supply specifications are as follows: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 7 VA or 24 VAC, 50/60 Hz, 4 VA 24 VDC, 2.5 W (no polarity) Ă• Standard insulation is applied to the power supply I/O sections. If reinĆ forced insulation is required, connect the input and output terminals to a device without any exposed currentĆcarrying parts or to a device with standard insulation suitable for the maximum operating voltage of the power supply I/O section. F Input Ă• ...