全 367 件が検索されました。(221 - 240件を表示)
- マニュアル
... needed (1-digit hex) Logical port number (1-digit hex) #0 (fixed) Lower Resend times (1-digit hex) Response timeout (4-digit hex) Data #0008 #000B #0000 #0080 #0703 #0000 Description 8 bytes in S to S+3...
- マニュアル
... 1 × 2 A Field of vision S Taking the positioning accuracy of the workpiece in account, set a suitable field of vision. Example: In this example, the code size is 3 mm and the symbol size is 12 × 12. • Cell size: ...
- マニュアル
...ーはプログラムコンパイル(チェック)により、チェックされません。 目標値一致比較テーブル項目 S S+1~S+2 S+3~S+4 S+5 CPM1A 比較個数目標下限値:BCD データ目標上限値:BCD データサブルーチン番号 CP1E 比較個数目標下限値:BIN データ目標上...
- マニュアル
...スク種別の割付を行い、 プログラムチェックを行ってください。 目標値一致比較テーブル項目 S S+1~S+2 S+3~S+4 S+5 CPM2A 比較個数目標下限値:BCD データ目標上限値:BCD データサブルーチン番号 CP1E 比較個数目標下限値:BIN データ目標上限...
- マニュアル
...目標値1下位4桁 (BCD8 桁) F8388608 S+1 目標値1(下位) (BIN8 桁) 80000000 S+2 目標値1上位4桁 S+2 目標値1(上位) S+3 サブルーチン番号 S+3 目標値1 割込みタスク No. ~08388607 (加算時) 0000~0255 (減算時) F000~F255 S+142 目標値 48 下位4桁 S+143 目標値 48 上位4桁 S+144 サブルー...
- マニュアル
...レスポンスデータバイト数 C+2 読出開始アドレス 00 00 送信先ネットワークアドレスシリアルポートNo. S+3 00 0A C+3 読出開始要素数 D:レスポンス格納先頭CH番号 D 02 00 送信先号機アドレス送信先ノードアドレス C+4 00 03 再送回...
- マニュアル
...定時間は0~999.9秒(0.1秒単位)です。 フラグの動き A50003 (ER) ■動作説明 S CH S+1 CH S+2 CH ●MTIM命令の動作 S+3 CH ・入力リレー000000がONの状態のとき、005008をON→ S+4 CH OFFすると、0000よりタイムカウントを開始します。 S+5 CH タイマの現在値はデータメモ...
- マニュアル
...8 0 0 0 ディスク No.=8000Hex (メモリカード) S+2: D00008 0 0 0 0 パラメータ=0000Hex (ディレクトリの作成) S+3: S+4: S+5: S+6: D00009 D00010 D00011 D00012 4 3 2 2 3 1 0 0 5 2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’ S+7: D00013 2 E 2 0 (□:スペースコード) S+8: S+9: D00014 D00015 2 0 0 0...
- マニュアル
...ネルの可変長となります。 0 15 S 比較個数 0001∼0030Hex (1∼48個) S+1 目標値1(下位) S+2 目標値2(上位) S+3 目標値1 割込タスクNo. S+142 目標値48(下位) S+143 目標値48(上位) S+144 目標値48 87 4 3 0 0 0 0 0 加算/減算指定 0:加算 1:減算 5-16 00000000∼FFFFFFFFHex 割込タ...
- マニュアル
...転送します HR00∼19 AR00∼23 LR00∼15 TIM/CNT000∼255 S → D DM0000∼2047、6144∼6655 S+1 → D+1 *DM0000∼2047、6144∼6655 S+2 → D+2 #0000∼2048(BCD、Wのみ) S+3 → D+3 S+n → D+n W D 000∼049、200∼252 HR00∼19 AR00∼23 LR00∼15 TIM/CNT000∼255 DM0000∼2047 *DM0000∼2047、6144∼6655 D1CH∼D 2CHの連続する複数の BSET/@BSET(71) S CHすべてにSCHで指定した同一のデータを...
- マニュアル
...P モード指定 M 比較テーブル格納先CH S S+1 目標値1下位4桁 S+2 目標値1上位4桁 ⋮ ⋮ S S+3 ⋮ サブルーチン番号 ⋮ 比較の個数分だけ設定 (目標一致) M=000、002のとき 000∼046 200∼249 HR 00∼16 AR 00∼20 LR 00∼12 DM 0000∼2044 *DM 0000∼2047 *DM 6144∼6655 000∼016 200∼249 HR 00∼16 AR 00∼...
- マニュアル
...リアを超えないようにしてください。 DMPX 命令で複数チャネルをエンコードするときは、桁指定(K)によって S+1∼S+3 チャネルがエリアを超えないようにしてください。 ●複数桁のデコード指定により変換結果の出力チャネルが以下のよ...
- マニュアル
...ノードNo.. (BCD2桁) 00∼99 S+2 MRC (HEX2桁) SRC (HEX2桁) 使用するサービスのコマンドコードを設定してください S+3 送信バイト数(BCD4桁) コマンドコード(MRC、SRC)の次からETXの前までのデータ数です。 0000∼0492 S+4 送信データ(HEX4桁) このフィールドにHEX表記で設...
- マニュアル
...ファレンス サンプルプログラム 10 'test command name :DEF INT 20 DEFINT I-N 30 DEFSNG S 40 DEFDBL D 50 DEFSTR A 60 PARACT 0 70 1=3.14159265358979# 80 S=3.14159265358979# 90 D=3.14159265358979# 100 A="円周率" 110 PRINT SPC(8);A 120 PRINT "整数 ";I 130 PRINT "単精度 ";S 140 PRINT "倍精度 ";D 150 END 160 END PARACT Ok RUN 円周率整数 3 単精度 3.14159 倍精度 3.14159265358979 3−34...
- マニュアル
...(72)/@ROOT(72) ...........平方根 ................................................................R.2 ROR(28)/@ROR(28) ................ 1ビット右回転 ................................................R.4 SBB(51)/@SBB(51) .................BIN減算 ..............................................................S.1 SBS(91)/@SBS(91)/SBN(92)/RET(93) ..........................サブルーチン命令 ..............................................
- マニュアル
...(72)/@ROOT(72) ...........平方根 ................................................................R.2 ROR(28)/@ROR(28) ................ 1ビット右回転 ................................................R.4 SBB(51)/@SBB(51) .................BIN減算 ..............................................................S.1 SBS(91)/@SBS(91)/SBN(92)/RET(93) ..........................サブルーチン命令 ..............................................
- マニュアル
...D点まで移動したときのステータスの変化は次のようになります。 速度 ドゥエルタイマ作動 位置データA [s+3(3)] 停止中 [s+3(9)] ドゥエル中 [s+3(4)] 位置決め中 [s+3(8)] 位置決め完了 [s+7(7)∼(0)] Mコード [s+4(13)] 加速中 [s+4(12)] 定速中 [s+4(11)]...
- マニュアル
...ータス s+0 エラーコード、システムステータス s+1 s+2 エラー情報コード状態ステータス (1)、(2) X軸:s+3、s+4 Y軸:s+10、s+11 現在値 X軸:s+5、s+6 Y軸:s+12、s+13 ゾーンフラグ、Mコード X軸:s+7 Y軸:s+14 てい倍データ、実行位置アドレス...
- マニュアル
...がエリアを超えないようにしてください。 DMPX命令で複数チャネルをエンコードするときは、桁指定(K)によってS+1∼S+3 チャネルがエリアを超えないようにしてください。 データ内容 エリア S 入出力、内部補助、特殊補助リレー 000∼255 K D...
- マニュアル
...域比較型で比較を実行しているときは、比較結果がAR1100 ∼ AR1107 に常に格納されます。 チャネル番号 S S+1 S+2 S+3 目標値一致型の比較テーブルの内容 / 設定値(比較値 1 個分の設定) 比較の個数(BCD4 桁): 0001 ∼ 0016 目標値 1 の下位 4 桁(BCD4 桁) 目標値 1 の上...