全 50426 件が検索されました。(2221 - 2240件を表示)
- マニュアル
... ト (工場出荷時の設定どお り ) パリ テ ィ なし (工場出荷時の設定どお り ) (工場出荷時の設定どお り ) フッタ CR (工場出荷時の設定どお り ) 読取 り 有効時間 ト リ ガ+2秒 (工場出荷時の設定どお り ) 読取 り 失敗時の処理 ラ ベル無 し 時に 「NL」 を送信読...
- マニュアル
...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 2B 1B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 4B データ 2B 2B FCS * ...
- マニュアル
...ます。 工場出荷時は”OFF”です。 ・OFF ・ON フッタ 下記のいずれかをコンソール操作で選択できます。 工場出荷時は”CR”です。 ・CR ・LF ・CR+LF ※エラー出力の有無は設定により変更できます。 初期設定はOFFです。 29 3.4 FCS 計算方法通信の信頼性を上げたい場合...
- マニュアル
...@GL @RD @RL @GC @SC @TQ @TD @CL @CS @AL @AS @BL @BS @SN @SN @SV @DL @DD @MT @DC @MC @CC @VR @SR @SW @CR @CW @LR @LW 参照 P.58 P.59 P.59 P.60 P.60 P.60 P.61 P.62 P.62 P.63 P.63 P.64 P.64 P.65 P.65 P.66 P.66 P.67 P.67 P.68 P.68 P.69 P.69 P.70 P.72 P.73 P.78 P.79 P.80 ● 1:N 接続 接続 機能通常...
- マニュアル
... バイトを設定可能です。 (ただし上位機器から設定する場合、SOH、STX、ESC の何れかの組み合わせになります。 ) • フッタ:ETX、CR などから選択できます。 またメニューシートにより任意の 1 または 2 バイトを設定可能です。 (ただし上位機器から設定...
- マニュアル
... OPEN "COM:E73NN" AS #1 ‘通信ポートの OPEN 120 PRINT #1,"@GL"+CHR(&H0D) ‘通常読取りコマンド送信 130 INPUT #1,RESDATA$ ‘データ取込み(フッタコードCRの場合) 140 PRINT "READ DATA=" RESDATA$ ‘読取りデータの表示 150 GOTO 120 ‘繰り返し 160 END ユーザーズマニュアル 第 8 章 ホストとの通信方法 ● 1:N(マルチ...
- マニュアル
...の入力 第3章 読取りトリガコマンドのフォーマットは以下のとおりです。 通信データフォーマット . ESC Z CR (1BH) (0DH) または STX Z ETX (02H) (03H) 設定コマンドの入力読取り条件の設定コマンドを上位機器から送信できます。 フォーマットは以下の...
- マニュアル
...順の場合 X[シ ス テム設定/通信モー ド ] ㅢା㩝㨺㩎㩨 ㅢା㩝㨺㩎㩨 :ήᚻ㗅 ㅢା⒳: RS-232C 㩗㨹㩊㩨: ߥߒ 㩖㨹㩊: CR FCS: OFF 㩙㩣㩋㩎㩨㩥㨹㩖㩩: ON 㩟㩐㨹㩎: [ 1] 1. 各項目を設定 し ます 2. [OK]を選びます第 OK Cancel 5章通信モー ド を設定する 40 設定項目 選択...
- マニュアル
...の1バイト分のデータに相当し、文字データを直接読出し/書込みすることが可能です。 ただし、伝送データに [SOH] 、[CR]などの制御コードを使用しないでください。 制御コードを使用すると、コマンドエラーになります。 <書込み例1> 10h (16進数) 番...
- マニュアル
...) により設定します。 ①コマンドフレーム 1:1プロトコルコマンドコード データ・・・・・・・ 2 ターミネータ * n CR 2 1:Nプロトコル SOH ノードNo. データ コマンドコード SOH FCS ・・・・・・・ 1 2 2 n ターミネータ * 2 ...
- マニュアル
...す。 バージョン確認方法は2-5ページを参照してください。 ● コマンドフォーマット M D S/L 1 㧖 CR ᦝᣂ࿁ᢙࠍHEX(16ㅴᢙ)ߢᜰቯߒ߹ߔޕ (00Hޔ01Hޔ02Hޔ̖ޔFBH) ࠛࠕవ㗡ࠕ࠼ࠬᜰቯ▸࿐ (غغغ0H㨪غغغ5H߹ߚߪغغغ8H㨪غغغDH) ࠼ࠗ࠻ࡋ࠶࠼࠴ࡖࡦࡀ࡞ᜰቯ(1࿕ቯ) ࡕ࠼ᜰ...
- マニュアル
...グ内の1バイト分のデータに相当します。 文字データを直接読出し/書込みすることが可能ですが、伝送データに [CR] の制御コードを使用しないでください。 書込みデータに [CR] を指定するとコマンドエラーになります。 〈書込み例〉 10h番地を...
- マニュアル
...第5章 5-1 上位機器との通信 通信手順 5-1-1 通信フォーマット通信フレームはデータ部とターミネータ[CR](ASCIIコード:ODh)で構成されます。 ࠺࠲1 ࠺࠲n データ ࠲ࡒࡀ࠲ 文字数 データ 1~527 ターミネータ 1 内容コマンド...
- マニュアル
...1010 10 FE2(LF) SUB J Z j z 1011 11 FE3(VT) ESC K k 1100 12 FE4(FF) IS4(FS) L l 1101 13 FE5(CR) IS3(GS) M m 1110 14 S0 IS2(RS) N n 1111 15 S1 IS1(US) O o TC7(DLE) (SP) P 8 9 10 11 p DEL 注 1.5 列 12 行目は、ASC Ⅱコードでは「\」となります。 付 - 24 12 13 14 15 マニュアル改訂履歴 ■ マニュアル改訂履歴マ...
- マニュアル
...す。 バージョン確認方法は2-5ページを参照してください。 ● コマンドフォーマット M D S/L 1 㧖 CR ᦝᣂ࿁ᢙࠍHEX㧔16ㅴᢙ㧕ߢᜰቯߒ߹ߔޕ 㧔00Hޔ01Hޔ02Hޔ̖ޔFBH㧕 ࠛࠕవ㗡ࠕ࠼ࠬᜰቯ▸࿐ 㧔غغغ0H㨪غغغ5H߹ߚߪغغغ8H㨪غغغDH㧕 ࠼ࠗ࠻ࡋ࠶࠼࠴ࡖࡦࡀ࡞ᜰቯ...
- マニュアル
...仕様専用コマンドです。 ●コマンドフォーマット @ 号機 No. M D S/L × × × × × × × × × * CR FCS 更新回数をHEX(16進数)で指定します。 (00H、01H、02H、・・・、FFH) エリア先頭アドレス指定範囲 (□□□0H∼□□□5Hまたは□□□8H∼□□□DH) リードライトヘッド・チャンネル (ヘッド1:“1”、ヘッド2:“...
- マニュアル
...ン ス フ ォ ーマ ッ トコ マ ン ド フ レーム ࠦࡑࡦ࠼ࠦ࠼ ࠺࠲ ࠲ࡒࡀ࠲ 2 㧖 n CR 2 名称 内容 コマン ド コー ド 実行内容( コ マ ン ド )を指定 し ます。 デー タ コ マ ン ド 実行の際のパラ メ ー タ (ア ド レ ス、 バイ ト 数な ど)の指定や...
- マニュアル
...ください。 P.136 項目通信速度データ長パリティストップビットデリミタ 設定値 38400(bps) 8(bit) なし 1(bit) CR 4 [バックアップ]を選ぶ選択肢が表示されます。 5 [シーンデータ]を選ぶ選択肢が表示されます。 6 [Z300 → PC]を選ぶ シーン 0▼ ツール ▼ 設置確認...
- マニュアル
...すここでは、[通信速度]にカーソルを置きます 2. ENT でカーソルを移動させます : 38400bps▼ : 8bit▼ : なし▼ : 1bit▼ : CR▼ : なし▼ 終了 を押します 選択肢が表示されます 3. 通信速度データ長パリティストップビットデリミタフロー制御 シーン 0▼ システム▼ 通信速度デ...
- マニュアル
... ン ド ・ レ スポ ン ス フ ォ ーマ ッ ト RS-232Cではフ レームの先頭のス タ ー ト コ ー ド と タ ー ミ ネー タ 前にチ ェ ッ ク コ ー ド と [CR]が入 り ます。 区切 り 文字の‘ ’(スペース)の複数指定を許可する こ と に よ り 、 PLCな どか ら の コ マ ン ド 発行を容易に し ます。...