全 637 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- マニュアル
...タス ステータス関連パラメータを表示します。 モータ設定 モータ設定関連パラメータを表示します。 モータ Vf 曲線 モータ Vf 曲線関連パラメータを表示します。 モータオートチューニング モータオートチューニング関連パラメータを...
- マニュアル
...の「Outputs」の有無を出力します。 配列の要素番号(0..7)は、M コードの引数 (VA..VH)に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=VD, 4=VE, 5=VF, 6=VG, 7=VH M コードを受け付けたときの「Outputs」を出力します。 配列の要素番号は、M コードの引数に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=...
- マニュアル
... G01 F100 M03 S300 G500 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 M05 M30 // マルチブロック加減速有効 送り速度 VF: F コードで指定した速度 VF N08 N09 N07 N06 N05 N04 0 2 - 28 N10 N11 N12 N13 時間 NJ/NY シリーズ コマンドリファレンスマニュアル G コード編 (SBCE-429) 2 G コード // マルチブロ...
- マニュアル
... a Slave with Transistor Inputs VR: Sensor’s output residual voltage ON Current for Slave with Transistor Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Slave ON current ION = (VCC – VR – ...
- マニュアル
....4 V. Transistor Input Unit ON Current and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min.) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of the Transistor Input Unit ION can be determined as follows: ION = (VCC – VR – ...
- マニュアル
... power supply voltage (VCC) to 26.4 V. Relation between ON Current of Slave with Transistor Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Slave ON current ION = (VCC − VR − ...
- マニュアル
... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...
- マニュアル
... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...
- マニュアル
...26.4 V. Relationship between a DC Input-type Communications Unit’s ON Current and a Sensor’s Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Communications Unit ON current ION = (VCC − VR − ...
- マニュアル
... Current of Slave Unit with DC Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of Input Slave Unit with DC inputs ION is calculated as follows: ION = (VCC − VR − ...
- マニュアル
... after temperature and pressure correction > Y1 = X1 Description 1.246X2+0.2524 0.4247X3+0.7735 X1 : Flowrate (Variable area flowmeter) signal The flow rate of the variable area flowmeter is represented by the following formula: Q=A*α [2/p]*[...
- マニュアル
...-2 Relation between ON Current of a Unit with DC Inputs and Sensor Control Output IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of a Unit with DC inputs ION is calculated as follows: ION = (VCC - VR - ...
- マニュアル
... User's Manual for Visual Feedback Alignment Library (W608) 4-1 4 4 Individual Specifications of FB/FUN Structure The structure of the alignment library is as follows. XYθ Position (sPOSITION) Stores the XYθ coordinates. Variable name Data type OmronLib\...
...EIP002_IOLink_port0_1_IN[32] IO-Link 0 0 0 0 0 0 DC IOL EIP002_IOLink_port0_1_IN[33] port 0 SC 0 0 0 0 PDI DF VF EIP002_IOLink_port0_1_IN[34]~[35] Vendor ID EIP002_IOLink_port0_1_IN[36]~[38] Device ID EIP002_IOLink_port0_1_IN[39]~[41] Event 1 EIP002_IOLink_port0_1_IN[42]~[44] Event 2 EIP002_IOLink_port0_1_IN[45]~[47] Event 3 EIP002_IOLink_port0_1_IN[48]~[79] IO-Link port 1 input data EIP002_IOLink_port0_1_IN[80] 0 0 0 0...
...-Link port 0 近接センサの Process Data を格納 Byte0 (PD0)を格納 Byte1 (PD1)を格納 IO-Link port 0 input process data IOL (Port in IO-Link mode) DC (Device connected) 0 (Reserved) VF (Validation failed) DF (Data storage validation failed) PDI (Process data invalid) 0 (Reserved) SC (IO-Link short circuit) Vendor ID Device ID Event 1 Event 2 Event 3 データ種別「IO-Link port 0」と同様。 IO-Link port 1 0~15 0~15 データ種別「IO-Link port ...
...D10395 0 to 15 D10220 D10221 D10222 D10223 D10224 D10225 D10226 Data allocation IO-Link port 0 IO-Link port 0 input process data IOL (Port in IO-Link mode) DC (Device connected) 0(Reserved) VF (Validation failed) DF (Data storage validation failed) PDI (Process data invalid) 0(Reserved) SC (IO-Link short circuit) Vendor ID Device ID Event 1 Event 2 Event 3 Same functions as for the data allocation "IO-Link port 0" IO-Link port 1 Same functions as for the data allocation "IO-Link port 0" IO-Link port 2 Same functions as for the data...
...IO-Link port 0 input data IO-Link port 0 EIP002_IOLink_port0_1_IN[33] 0 0 0 0 0 0 DC IOL SC 0 0 0 0 PDI DF VF EIP002_IOLink_port0_1_IN[34] to [35] Vendor ID EIP002_IOLink_port0_1_IN[36] to [38] Device ID EIP002_IOLink_port0_1_IN[39] to [41] Event 1 EIP002_IOLink_port0_1_IN[42] to [44] Event 2 EIP002_IOLink_port0_1_IN[45] to [47] Event 3 EIP002_IOLink_port0_1_IN[48] to [79] IO-Link port 1 input data EIP002_IOLink_port0_1_...
- カタログ
...≦4≦5≦6≦7となるようにしてください。 詳細情報は www.fa.omron.co.jp 69 インバータ選定の概要 b105 オプション Vf自由設定 b101 高機能型汎用インバータ 3G3RX パラメータNo. その他 70 機能名称 b046 逆転防止選択 b050 瞬停ノンストップ選択 b051 瞬停ノンス...
- カタログ
...≦4≦5≦6≦7となるようにしてください。 詳細情報は www.fa.omron.co.jp 69 インバータ選定の概要 b105 オプション Vf自由設定 b101 高機能型汎用インバータ 3G3RX パラメータNo. その他 70 機能名称 b046 逆転防止選択 b050 瞬停ノンストップ選択 b051 瞬停ノンス...
- カタログ
...号 発光側順電流パルス順電流逆電圧 IF 50*1 mA IFP * A VR 1 2 4 TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッタ間電圧...