全 129 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • マニュアル

    ...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF:DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...

  • マニュアル

    ...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF :DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...

  • マニュアル

    ...選択 n79 ソフトウェア No. 3. インバータ容量が異なる場合、 以下のパラメータ定数はコピーされません。 n09 ∼ n015 Vf 設定 n64 モータ定格スリップ n32 モータ定格電流 n65 モータ無負荷抵抗 n46 キャリア周波数 2-6 n76 ← rEd 操作は次頁 インバータ交換配...

  • マニュアル

    ...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...

  • マニュアル

    ...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...

  • マニュアル

    ...数調整加減速演算周波数瞬停・トリップ再始動電子サーマル過負荷制限ロック瞬停ノンストップトルクリミット Vf 自由設定多機能入力端子多機能出力端子アナログモニタレベル出力状態設定通信機能調整メータ調整出力端子演...

  • マニュアル

    ...の「Outputs」の有無を出力します。 配列の要素番号(0..7)は、M コードの引数 (VA..VH)に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=VD, 4=VE, 5=VF, 6=VG, 7=VH M コードを受け付けたときの「Outputs」を出力します。 配列の要素番号は、M コードの引数に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=...

  • マニュアル

    ... G01 F100 M03 S300 G500 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 M05 M30 // マルチブロック加減速有効 送り速度 VF: F コードで指定した速度 VF N08 N09 N07 N06 N05 N04 0 2 - 28 N10 N11 N12 N13 時間 NJ/NY シリーズ コマンドリファレンスマニュアル G コード編 (SBCE-429) 2 G コード // マルチブロ...

  • マニュアル

    ...ク構成ファイル BOOTP/DHCP Server 形式形 NJ501-1500 形 NJ-PA3001 形 W4S1-05C 形 SYSMAC-SE2□□□ (Sysmac Studio に同梱) OMRON_FZ3_EIP_V100.S MC OMRON_FZ3_EIP_V100.N VF オムロン 形 FZ3-L350-10 オムロン カメラ 形 FZ-SLC15 オムロン カメラケーブル 形 FZ-VS オムロン - モニタ(アナログ RGB モニタ) 形 FZ-M08 ポインティングデバ...

  • マニュアル

    ...こでは、発生する異常と.その原因・対策について説明します。 ma■ht--rN■・,`h,vn㌔nvi■「-rhvv-rmm■エロr㌔■r.tst-.-r-一」 起動できない・C500-NC111-Vf/NCI12使用時、Ncalf…V1/NC112が起動信号を認識できない場合があ Uますc ・特に、NCIII-∨1/NC112が、次のユ;'■"ト上に接続されている場合に発生...

  • マニュアル

    ...より大きい場合は、ブリーダ抵抗 R を取り付けてください。 ブリーダ抵抗の定数は下記の式により求めます。 R ≦(IOFF×RIN+VF)/(Ileak−IOFF) 電力 W ≧(VCC−VR)2/R×4[余裕度] 5-227 5 スレーブの仕様と取り扱い IOUT(min) ≦ ION ≦ IOUT(max) IOUT :センサの制御出力(負荷電流) ION :トランジス...

  • マニュアル

    ... between ON Current of Unit with Transistor Inputs and Control Output (Load current) of Sensor IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max) IOUT:Sensor control output (Load current) ION: ON current of Unit with transistor inputs ION is obtained from the following formula. ION = (VCC–VR–...

  • マニュアル

    ... a Slave with Transistor Inputs VR: Sensor’s output residual voltage ON Current for Slave with Transistor Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Slave ON current ION = (VCC – VR – ...

  • マニュアル

    ....4 V. Transistor Input Unit ON Current and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min.) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of the Transistor Input Unit ION can be determined as follows: ION = (VCC – VR – ...

  • マニュアル

    ... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...

  • マニュアル

    ... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...

  • マニュアル

    ...26.4 V. Relationship between a DC Input-type Communications Unit’s ON Current and a Sensor’s Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Communications Unit ON current ION = (VCC − VR − ...

  • マニュアル

    ... Current of Slave Unit with DC Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of Input Slave Unit with DC inputs ION is calculated as follows: ION = (VCC − VR − ...

  • マニュアル

    ... after temperature and pressure correction > Y1 = X1 Description 1.246X2+0.2524 0.4247X3+0.7735 X1 : Flowrate (Variable area flowmeter) signal The flow rate of the variable area flowmeter is represented by the following formula: Q=A*α [2/p]*[...

  • マニュアル

    ...BANK2-ING Open Open Open Open Closed Closed Closed Closed 14 Section 2-1 E5ZD-4jjj-E/-6jjj-E Hardware Signal Input Method Internal Circuits 14 V 1 kΩ 3.9 kΩ VF = 1.2 BANK0/BANK1/BANK2 (current outflow: approx. 3 mA) ...