全 637 件が検索されました。(141 - 160件を表示)

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...周囲温度範囲 はんだ付け温度条件 --- リレーの機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格 VF 規定の順電流値でのLEDアノード・カソード間電圧降下 逆電流 IR LED逆方向(カソード・アノード間)に流れる漏れ電流 端子間容量...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...う、 使用される電圧に合わせて次の式を基準に制限抵抗を求めてください。 制限抵抗[R]= 使用電圧[E]−LED順電圧 [VF] (Ω) LED順電流[IF] タクタイルスイッチ 共通の注意事項 E VF R IF 順電流 ︵ 50 ︶ IF mA 40 赤 30 黄・緑 20 10 0 −20 0 20 40 60 80 周囲温度Ta (℃)...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...クタ接合に流しうる電流。 POUT 出力許容損失 フォト・ICの出力トランジスタのコレクタ接合に印加しうる電力。 VF 順電圧 指定バイアス電流条件におけるLEDの順方向電圧降下。 IR 逆電流 LEDのカソードを基準電位とし、アノードに負の指定バ...

  • マニュアル

    ...*1 CA1HSF CA1CS CA1CSF Extension cable R88AStandard Flexible Encoder cable R88AStandard Flexible CR1AC CR1ACF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1BVF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1BVF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1B...

  • マニュアル

    ... Automatic torque boost (IM) on AA121(Control mode selection, 1st-motor). Re-confirmation is required for setting. A043 5 Hb142 0 Re-confirmation is required for setting. A044 0: Constant torque characteristics (VC) AA121 0: ...

  • マニュアル

    ...FALSE or TRUE Outputs whether Outputs exists or not when an M code is received. The element numbers (0..7) in the array correspond to the arguments (VA..VH) in the M code. 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=VD, 4=VE, 5=...

  • マニュアル

    ... acceleration/deceleration 2 Programming Example N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 G500, G501 Multi-block Acceleration/Deceleration Programming Example Feedrate VF: Velocity specified by F code ...

  • マニュアル

    ...イメントライブラリで使用する構造体の構造は以下のとおりです。 XYθ 位置(sPOSITION) XYθ 座標を格納します。 変数名 OmronLib\VF_Alignment \sPOSITION *1. データ型 内容 有効範囲 単位 STRUCT — — — X LREAL X 座標 データ型に従う *1 Y LREAL Y 座標 データ型に従う *1 TH LREAL 角度 データ型に従う ° (...

  • マニュアル

    ...ログラム名 : CtrlStage_ST_Samp 行番号 : 355~356 主な変数名称 17-8 データ型 初期値 コメント CalibPara ms ARRAY[0..3] OF OmronLib \VF_Alignment\sCALIB_PARAMS — キャリブレーションパラメータを格納するための変数です。 Alignment Params OmronLib\...

  • マニュアル

    ...170 凡例 Q: 体積流量(Nm3/h) A: すきま断面積 Af:フロート 断面積 α: 流量係数 ρ: 流体密度 ρf:フロート 密度 Vf:フロート 体積 温度圧力補正(面積式流量計) 171 恒温槽の平均温度制御(入出力にバイアスがかかった場合) 恒温槽の平均温度制御(入出力...

  • マニュアル

    ...力(負荷電流) ION : トランジスタ入力タイプのスレーブの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF : トランジスタ入力タイプのスレーブの内部残留電圧 RIN : トランジスタ入力タイプのスレーブの入力インピーダンス...

  • マニュアル

    ...の制御出力(負荷電流) ION : トランジスタ入力ユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF:トランジスタ入力ユニットの内部残留電圧(マルチプル I/O ターミナルでは、1.5V) RIN:トランジスタ入力ユニットの入...

  • マニュアル

    ...力(負荷電流) ION:トランジスタ入力タイプのスレーブの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF:トランジスタ入力タイプのスレーブの内部残留電圧(1.5V) RIN:トランジスタ入力タイプのスレーブの入力インピーダ...

  • マニュアル

    ...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF:DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...

  • マニュアル

    ...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF :DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...

  • マニュアル

    ...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF:DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...

  • マニュアル

    ...ータのオプション仕様が入ります。 △にはケーブ長 3 桁(5m⇒005)、○にはケーブル長 2 桁(5m⇒05)が入ります。 CR1A△CF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF 85 付録 2: 1S シリーズ ブレーキ付きモータ対応ケーブル一覧定格回転数 主回路電源電圧 100V 動力ケー...

  • マニュアル

    ...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...

  • マニュアル

    ...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...

  • マニュアル

    ...数調整加減速演算周波数瞬停・トリップ再始動電子サーマル過負荷制限ロック瞬停ノンストップトルクリミット Vf 自由設定多機能入力端子多機能出力端子アナログモニタレベル出力状態設定通信機能調整メータ調整出力端子演...