全 129 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...温度 Ta ℃ -40~+85 -40~+85 保管温度 Tstg ℃ -55~+125 -55~+125 記号 単位 最小 標準 最大 最小 標準 最大 VF V 1.0 1.15 1.3 1.1 1.27 1.4 IFT mA - 0.6 2 - 0.2 1 RON Ω - 25 50 - 25 50 ILEAK nA - 1 1000 - - 1000 CI-O pF - 0.4 - - 0.8 - RI-O MΩ 1000 - - 1000 - - 動作時間 tON ms - 1 5 - 1 5 復帰時間 tOFF ms - 0.5 5 - 1 5 電気...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...よう、 使用される電圧に合わせて次の式を基準に制限抵抗を求めてください。 制限抵抗[R]= 使用電圧[E]−LED順電圧[VF] (Ω) LED順電流[IF] タクタイルスイッチ 共通の注意事項 E VF R IF 順電流 ︵ 50 ︶ IF mA 40 赤 30 黄・緑 20 10 0 −20 0 20 40 60 80 周囲温度...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...152、154 70、152、154 152、154 118、182、705 152、154 78 Webサイト E3Z 230 E32-T10V 58 E3Z-G 256 E32-TC□ 24 E3Z-LL 216 E32-VF□ 58 E3Z-LR 216 E39-E10 308 E3Z-LS 246 E39-E11 232、1472 E3Z-LT 216 E39-F□ 26、28、32、34、58 E3ZM 260 E39-F11 25 E3ZM-B 284 46、48 E3ZM-C 274 E39-F3R 40 E3ZM-V E39-G17 309 E3ZS E39-K12 161 E4B E39-L 400 E4C-DS□ 974 E39-L□ 396 E4C-UDA 974 E4E2 978 E39-F32□ E39-...

  • ...ラグイン 交流電流、 交流電圧 種類 形式 商品名称(変換内容) 形K3FM-VS 直流入力変換器 (アナログ形) 形K3FM-VF 直流入力変換器 (超高速) 形K3FM-AC 交流入力変換器 (実効値演算形) アイソレータ直流電流 形K3FM-SN1/SN2 電源なしアイソレータ 有接点スイッチ、 オ...

  • カタログ

    ....) Servo Drive side connector Connector model Receptacle: 3E206-0100KV (3M) Shell kit: 3E306-3200-008 (3M) 200 V and 400 V: 3000-r/min Servomotors of 4 kW or more 1500-r/min Servomotors Flexible Cable R88A-CR1B………...

  • カタログ

    ...G3DZ-DZ02PG 50mA以下 6.25mA(推奨値) 動作電流 IOP 4mA以下 復帰電流 IRE 0.6mA以下 入力逆電圧 VR 3V 順電圧 VF 1.4V (TYP) 負荷電圧範囲 AC3∼125V DC3∼125V DC3∼26.4V 負荷電流 100μ∼0.5A 100μ∼2.0A 5A (10ms) 投入電流耐量 20A (10ms) ■性能(at25℃) 項目動作時間 * 形式 形G3DZ-2R6PL 形G3DZ-1R5PL 形G3DZ-1R5PLG 復帰時間 * 出力...

  • カタログ

    ...power supply output voltage • Forward current (IF): Double the rated power supply output current or higher • The output voltages of power supplies A and B output should be set higher only by a value equivalent to the drop in diode D1 and D2 forward voltages (...

  • カタログ

    ..., and current. Type Dielectric strength Schottky Barrier diode (VRRM) Forward current (IF) Twice the output voltage or above Twice the rated output current or above • Increase the output voltage setting of the Power Supplies by the drop in the forward voltage (...

  • カタログ

    ... diode Dielectric strength (VRRM) Twice the output voltage or above Forward current (IF) Twice the rated output current or above S8VK-WA/S8VK-WB S8VK-WA • Increase the output voltage setting of the Power Supplies by the drop in the forward voltage (...

  • カタログ

    ... barrier diode • Dielectric strength (VRRM): Rated Power Supply output voltage or higher • Forward current (IF): Twice the rated Power Supply output current or higher • Increase the output voltage setting of Power Supply A and Power Supply B by the drop in the forward voltage (...

  • カタログ

    ... Ver.1.18 Ver.1.18 Ver.1.18 or later or later or later or later omm_V2_ or later or later or later 0.slr Visual Feedback Alignment Library SYSMAC -XR018 Ver.1.0 OmronLib _VF_Align Ver.1.10 ment_V1_ or later 0.slr RFID Communications Library SYSMAC -XR019 Ver.1.0 OmronLib Ver.1.18 Ver.1.60 Ver.1.30 Ver.1.18 Ver.1.18 Ver.1.18 Ver.1.18 _NX_V680 or later or later or later or later or later or later or later _V1_0.slr MQTT Communications...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...MOS FETリレーの端子部(充電部)には触らないでください。 充電部への接触は感電の原因となります。 C-MOS +Vcc R1 VF 安全上の要点 VIN 1. MOS FETリレーの入力回路・出力回路に過電圧、過電流を印加しないでください。 MOS FETリレーの故障および発火の...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...周囲温度範囲 はんだ付け温度条件 --- リレーの機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格 VF 規定の順電流値でのLEDアノード・カソード間電圧降下 逆電流 IR LED逆方向(カソード・アノード間)に流れる漏れ電流 端子間容量...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...う、 使用される電圧に合わせて次の式を基準に制限抵抗を求めてください。 制限抵抗[R]= 使用電圧[E]−LED順電圧 [VF] (Ω) LED順電流[IF] タクタイルスイッチ 共通の注意事項 E VF R IF 順電流 ︵ 50 ︶ IF mA 40 赤 30 黄・緑 20 10 0 −20 0 20 40 60 80 周囲温度Ta (℃)...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...クタ接合に流しうる電流。 POUT 出力許容損失 フォト・ICの出力トランジスタのコレクタ接合に印加しうる電力。 VF 順電圧 指定バイアス電流条件におけるLEDの順方向電圧降下。 IR 逆電流 LEDのカソードを基準電位とし、アノードに負の指定バ...

  • マニュアル

    ...*1 CA1HSF CA1CS CA1CSF Extension cable R88AStandard Flexible Encoder cable R88AStandard Flexible CR1AC CR1ACF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1BVF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1BVF CR1BN CR1BNF CR1BV CR1B...

  • マニュアル

    ... Automatic torque boost (IM) on AA121(Control mode selection, 1st-motor). Re-confirmation is required for setting. A043 5 Hb142 0 Re-confirmation is required for setting. A044 0: Constant torque characteristics (VC) AA121 0: ...

  • マニュアル

    ...FALSE or TRUE Outputs whether Outputs exists or not when an M code is received. The element numbers (0..7) in the array correspond to the arguments (VA..VH) in the M code. 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=VD, 4=VE, 5=...

  • マニュアル

    ... acceleration/deceleration 2 Programming Example N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 G500, G501 Multi-block Acceleration/Deceleration Programming Example Feedrate VF: Velocity specified by F code ...

  • マニュアル

    ...イメントライブラリで使用する構造体の構造は以下のとおりです。 XYθ 位置(sPOSITION) XYθ 座標を格納します。 変数名 OmronLib\VF_Alignment \sPOSITION *1. データ型 内容 有効範囲 単位 STRUCT — — — X LREAL X 座標 データ型に従う *1 Y LREAL Y 座標 データ型に従う *1 TH LREAL 角度 データ型に従う ° (...