全 53645 件が検索されました。(9601 - 9620件を表示)

  • カタログ

    ...設定すれば、0∼400℃の間でしか温度設定できません。 現在値表示(P またはが出ている V)に、 とき、 で設定値表示(S V)に設定します。 なお、現在値温度表示は設定リミットをはずれても、温度レンジ内(この場合−200∼1300℃) で表示します。 ご購入時は、設定...

  • カタログ

    ...設定すれば、0∼400℃の間でしか温度設定できません。 現在値表示(P またはが出ている V)に、 とき、 で設定値表示(S V)に設定します。 なお、 現在値温度表示は設定リミットをはずれても、温度レンジ内(この場合−200∼1300℃) で表示します。 ご購入時は、設定...

  • カタログ

    ...入力補正表示あり”にします。 (下図は E P ID定数表示ありの時の状態です。 ) 5 A X D ● (警報) 設定値(S P1)に対する警報の温度を設定します。 通常は、 設定温度からの偏差温度を設定します。 絶対値警報を選んだ時は、 温度設定と同様に絶対値温...

  • カタログ

    ...設定すれば、0∼400℃の間でしか温度設定できません。 現在値表示(P またはが出ている V)に、 とき、 で設定値表示(S V)に設定します。 なお、現在値温度表示は設定リミットをはずれても、温度レンジ内(この場合−200∼1300℃) で表示します。 ご購入時は、設定...

  • カタログ

    ...ンモード内では キーは無効になるため、出力モードの変更はできません。 ・マニュアルモードで出力変更可能なのは、S V表示部に が表示されているときだけです。 その他の表示モードでは出力変更できません。 ・ポテンショメータが未接...

  • カタログ

    ...0℃と設定すれば、0∼400℃の間でしか温度設定できません。 現在値表示(P V)に、 またはが出ているとき、 で設定値表示(S V)に設定します。 なお、現在値温度表示は設定リミットをはずれても、温度レンジ内 (この場合−200∼13 00℃)で表示します。 ご購入時...

  • カタログ

    ...℃と設定すれば、 0∼400℃の間でしか温度設定 できません。 現 在 値 表 示( P V) に、 またはが出ている時、 で設定値表示(S V)に設定します。 なお、 現在値温度表示は設定リミットをはずれても、温度レンジ内(この場合−200 ∼1300℃)で表示します。 ご購入時は、 設...

  • カタログ

    ...。 ■オプション(別売) ●制御出力ユニット(形E5AK/E5AK-T) 種類形式標準価格(¥) オン・オフリレー ◎形E53-R 575 SSR * ◎形E53-S 2,000 ◎形E53-Q 1,380 電圧 ◎形E53-Q3 1,380 ◎形E53-Q4 1,380 リニア電流電圧 ◎形E53-C3 ◎形E53-C3D ◎形E53-V34 ◎形E53-V35 4,600 6,300 6,300 6,300 * 形E53-...

  • カタログ

    ... Display * Simultaneously displays set items, such as the PV, SV, and MV. * A 2-level display when shipped from the factory. A 3-level display is activated if parameters are initialized. For details on the third display level, refer to the User’...

  • カタログ

    ...Note: The above model number legend is intended as a functional description of models. Not all possible combinations of functions are available. Confirm model availability in Ordering Information when ordering. Note: Be sure to read the precautions for correct use and other precautions in the following user'...

  • カタログ

    ...AC24V 50/60Hz/DC24V 電源電圧の85∼110% 消費電力 22VA以下 (最大負荷時) 15VA/10W以下(最大負荷時) 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4∼20mA、DC0∼20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1∼5V、DC0∼5V、DC0∼10V(リモートSP入力も含む) (入力インピーダン...

  • カタログ

    ... are available. Confirm model availability in Ordering Information when ordering. The CX-Thermo Support Software (version 4.0 or higher) can be used to easily set parameters in conversational form. Note: Be sure to read the precautions for correct use and other precautions in the following user'...

  • カタログ

    ...AC24V 50/60Hz/DC24V 電源電圧の85∼110% 消費電力 22VA以下 (最大負荷時) 15VA/10W以下(最大負荷時) 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4∼20mA、DC0∼20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1∼5V、DC0∼5V、DC0∼10V(リモートSP入力も含む) (入力インピーダン...

  • カタログ

    ...電圧変動範囲 電源電圧の85∼110% 消費電力 AC100∼240Vタイプ : AC100∼240V、50/60Hz AC100∼240Vタイプ 約15VA 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ 白金測温抵抗体 : JPt100、Pt100 電流入力 : 4∼20mA、0∼20mA 電圧入力 : 1∼5V、0∼5V、0∼10V 入力 入力インピーダンス 制御出力 電流入力 : 150Ω、電圧入力 : 1MΩ...

  • カタログ

    ...子温度調節器 商品セレクション 共通の注意事項 サーマックNEO サーマックR サーマックK サーマックS ②HB(ヒータ断線警報表示) キーを押すごとに、第2表示の値をアップします。 押し続けると増加の度合いが早くなります。 または設定...

  • カタログ

    ... mode switch. The default setting for alarm output 2 is for the upper limit alarm mode. To change the setting, change the alarm type for alarm output 2 in initial setting level 5. For details, refer to the “E5CSV/E5CS-U Digital Temperature Controller User’...

  • カタログ

    ...※2 形K8AB-TH ※1 形K8AB-TH11S 熱電対:K、 J、 T、 E 白金測温抵抗体:Pt100 形K8AB-TH12S 熱電対:K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ 警報出力 1点または2点 (制御用出力1点) 出力リレー1点 設定方式 前面キーによるデジタル設定 ロータリタイプディップスイッチ設定 (3連) LED...

  • カタログ

    ...確実に掛かるようにしてください。 *1. SELV電源とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.sおよび42.4VピークまたはDC60V以下の電源」を言います。 *2. Class2電源とは 「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限され...

  • カタログ

    ...プション (別売) ●制御出力ユニット(形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-T) オン・オフ 種類形式 リニア リレー SSR * ◎形E53-R ◎形E53-S ◎形E53-Q ◎形E53-Q3 ◎形E53-Q4 ◎形E53-C3 ◎形E53-C3D ◎形E53-V34 ◎形E53-V35 575 2,000 1,380 1,380 1,380 4,600 6,300 6,300 6,300 標準価格(¥) 電圧 電流 電圧 * 形E53-...

  • カタログ

    ...Note: The above model number legend is intended as a functional description of models. Not all possible combinations of functions are available. Confirm model availability in Ordering Information when ordering. Note: Be sure to read the precautions for correct use and other precautions in the following user'...