全 53645 件が検索されました。(7381 - 7400件を表示)

  • マニュアル

    ...、測定時間設定画面を表示します。 2 3 5-2 測定周期と測定周期を設定します。 [測定周期]は、1、2、5、10、20、30 秒(s) 、1、2、5、10 分(m)から選択します。 [測定時間]は単位を選択して数値(整数)を入力します。 測定時間 ÷ 測定周期が 10000 を超える値は入...

  • マニュアル

    ...マニュアルを参照してください。 スレーブターミナルで高機能温度調節ユニットを接続する場合は、オムロン製 S8VK-S シリーズの電源を推奨します。 NX シリーズ 高機能温度調節ユニット ユーザーズマニュアル(SGTD-752) 23 法規と規格 • NX シリ...

  • マニュアル

    ...を内部で接続しないでください。 * 2 *1. *2. SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限されてい...

  • マニュアル

    ...を内部で接続しないでください。 * 2 *1. *2. SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限されてい...

  • マニュアル

    ...g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z 目次はじめに ....................................................................................................... Ⅰ ご使用に際してのお願い .............................................................................. Ⅰ ご承諾事項 .................................................................................................. Ⅱ 安全上のご注意 ........................................................................................... Ⅳ 安全上の要点 .............................................................................................. Ⅷ 使用上の注意 .............................................................................................. Ⅸ 設定データの表記について .......................................................................... Ⅹ 第...

  • マニュアル

    ...g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z 目次はじめに.......................................................................................................Ⅰ ご承諾事項 ..................................................................................................Ⅱ 安全上のご注意 ...........................................................................................Ⅳ 安全上の要点 ..............................................................................................Ⅵ 使用上の注意 ..............................................................................................Ⅶ ノイズ対策について ......................................................................................Ⅷ マニュアル改訂履歴 .....................................................................................Ⅸ 設定データの...

  • マニュアル

    ...用変圧器 DG 直流発電設備 37 第4章 形 K2ZC-N による保護システム例 結線例( 例 5 の場合) 系統側 R S T DGR 67G +OVGR 形K2ZC-K2GW-N DS kt k ZCT 形OTG ED 64 Z1 Xa1 Z2 Xa1 Y1 Xa2 Y2 CB CB1 へ Xa2 S1 L1 S2 L2 L1とL2を短絡すると動作しません 。 OCR-H VOC-1M K3P-M N T Y1 Y2 E 51 形...

  • マニュアル

    ...、7、9、11、13 次高調波を含む環境下でも使用することができます。 ・安全規格(IEC)および EMC 規格に適合しています。 ・韓国 S-Mark、UL 規格を取得しています。 このユーザーズマニュアルでは、本製品を使用する上で、必要な機能・性能・使用方法などの...

  • マニュアル

    ...、7、9、11、13 次高調波を含む環境下でも使用することができます。 ・安全規格(IEC)および EMC 規格に適合しています。 ・韓国 S-Mark、UL 規格を取得しています。 このユーザーズマニュアルでは、本製品を使用する上で、必要な機能・性能・使用方法などの...

  • マニュアル

    ...追加 • 誤記修正安全上の注意の追加 モータ状態監視機器ユーザーズマニュアル (SGTE-720) マニュアル改訂履歴 S 2024 年 2 月 T 2024 年 3 月 • • • • 16 ページ:Condition Monitoring Configuration Tool のご案内追加 17 ページ:関連マニュアル追加 3-24 ページ:速度による監視の場合の説明...

  • マニュアル

    ...P3 E P2 P3 E 単相(分割相)2 線式交流または直流 L1 L1 N E E E L2 E E L2 E TN-C-S L1 L2 L3 PEN N PE CAT Ⅲ 相電圧 / 線間電圧 277V/480V 線間電圧 300V 線間電圧 300V 線間電圧 240V 相電圧 / 線間電圧 240V/480V CAT Ⅱ 上記に加えて、 347V/600V 上記に加えて、 480V 上記に加えて、 480V 上記に...

  • マニュアル

    ...g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u V w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z LVL /計測値表示 LVL/ 計測値に表示される数字および記号については、次のように表記しています。  LVL 表示記号 意味 a A 調整レベ...

  • マニュアル

    ...ものです。 これ以上のカテゴリ・条件で使用しないでください。 表1 測定電圧システムの形態三相4線式 N R S T (中性点接地) MC TT 三相3線式 R S N 15 16 19 T N PE E T R S 21 k ℓ S T E R 24 E S T E R 14 k 15 19 ℓ k 22 23 MC 13 k 20 ℓ k ℓ PEN R ...

  • マニュアル

    ...の 1 個を選択してください。 )ただし、上位が “ 電流 n 次高調波含有率 ” の場合は、一緒に “ 電流総合高調波歪み率 ” の各 R,S,T 相の 3 つを選択することで確実に変化を捉えることができます。 ヒストグラムについて正常/異常データの特徴量の...

  • マニュアル

    ...続図 T N 三相 3 線式の場合形 KM-PMBN-EIP V1 CT1 V2 CT2 V3 CT3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 CT-R R CT-S S CT-T T ブランチサーキット S ブランチサーキット R 三相 4 線式の場合形 KM-PMBN-EIP CT2 V3 CT3 V1 CT1 CT2 V3 VN CT3 * CT4 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 CT4 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 CT-R CT-T...

  • マニュアル

    ...)の登録商標です。 DeviceNetマスタユニットおよび、デバイスネット無線子局に実装されているソフトウェアの著作権は、 S-S Technologies Inc.が有します。 はじめにこのたびは、デバイスネット無線ユニットをお買い上げいただきまして、ありがとうござ...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...

  • マニュアル

    ...3 Ensure that all items are present. B Additional Information E Refer to 5-1-2 Items Supplied with the Product for the items supplied. 5 G 5-1-1 Unpack Procedure C 5-3 NY-series User's Manual (W555) H F 注:このページは、説明用の見本です。 実際の内容とは異なります。 項目 説明 項目 説明 A 章タイトル E 注記、補足 B 節タイトル F マニュア...