全 53645 件が検索されました。(7341 - 7360件を表示)
- マニュアル
...ーコードを変数[Output_SkTcloseErrorID]にセットして終了します。 おもなエラーコードは以下のとおりです。 (O:オープン処理(SktTCPConnect 命令)、S:送信処理(SktTCPSend 命令)、R:受信処理 (SktTCPRcv 命令)、C:クローズ処理(SktClose 命令)をあらわし、 「○」が対象となる処理です) エラーコード #16#0000 #16#0400 O...
- マニュアル
... conform to applicable FCC standards. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this device must not be colocated with or operate in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’...
- マニュアル
...トリガ入力です。 入力が有効になると、開始/停止サイクルが開始されます。 トリガコマンド文字列 任意の文字列、[S] RS-232 またはソケットによるコマンド発行時に、読み取りサイクルを開始するためのシリアル文字列。 注: スペースを除き、印...
- マニュアル
...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 s_VHV5_Out_197 ReadCycleControl データ型 STRUCT s_ReadCycleControl 相手機器データ - 読み取りサイクル制御(16bit) ReportIDAck ULINT レポート ID 確認 ReaderMode WORD リーダモード ReaderControl ...
- マニュアル
...信機能 ソケットオープン I/O メモリ D9000 ~ 送信データ 送信データ設定エリア シリアルコマンド送信 S(読み取り実行コマンド) 受信データ D10000 受信データ ~ 格納エリア コード読み取り実行 読み取りデータ受信ソケットクローズ 8 7.接続手...
- マニュアル
...ット通信機能 ソケットオープン 送信データ変数 Local_ SrcData 送信データエリア Local_ シリアルコマンド送信 S(読み取り実行コマンド) コード読み取り実行 読み取りデータ RecvData 受信データエリア 読み取りデータ受信 ソケットクローズ 10 7.接続手...
- マニュアル
...本製品は、 イ ミ ュ ニ テ ィ 試験において、 以下の条件を適用 し ています。 : 電磁妨害を受けてい る間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があ り ます。 4.その他 ・本製品を分解 し た り 、 修理、 改造 し た り し ないで く だ さ い。 ・廃棄する と きは、 産...
- マニュアル
...の と お り です。 (例) 計測値取得 コ マ ン ド MEASURE コ マ ン ド ※各文字はASCII コ ー ド で出力 (FLOWDATAレ スポン スは除 く ) M E A S U R E 0 CR デリ ミ タ スペース返 り 値の フ ォ ーマ ッ ト は コ マ ン ド に よ っ て変わ り ます。 各 コ マ ン ド の内容については、 「無手順 コ マ ...
- マニュアル
...、以下の EN 規格に従っています。 • EN61326-1 • Electromagnetic environment: Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2) • 電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ZP シリーズは、EU 指令に適合しています。 しかし、お客様の機械や装置を EU 指令に適合させ...
- マニュアル
...、以下の EN 規格に従っています。 • EN61326-1 • Electromagnetic environment: Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2) • 電磁妨害を受けている間、電圧・電流出力は±3%F.S.以内で変動する場合があります。 ZP シリーズは、EU 指令に適合しています。 しかし、お客様の機械や装置を EU 指令に適合させ...
- マニュアル
...□ オムロンオムロン アンプユニット DC10~30V 電源(センサヘッド、 アンプユニット、通信ユニット用) 形 ZP-L3□□□ 形 S8VK-S□□□□□ 形 S8VK-G□□□□□ オムロン - オムロン - - - - 形 ZP-EIP Ver1000 使用上の注意 Sysmac Studio を本項記載のバージョン以降に、アップデートしてください。 本項記載の...
- マニュアル
...ーズにユニット/入力用電源、出力用電源として接続する DC 電源は、SELV 仕様の電源を使用してください。 オムロン製 S8VK-S/S8VK-G シリーズの電源を推奨します。 この推奨電源にて EMC 規格の適合性を確認しています。 • ZP シリーズの EU 指令適合商...
- マニュアル
...40 警告端子には触らないでください。 感電の恐れがあります。 28 60 接 52±0.5 4 52 73 続 R S T 正しい使い方・ 使用環境は製品仕様範囲内でご使用ください。 ・ 制御電源としては、商用周波数電源以外は使用できません。 時間整定つまみ 起動用...
- マニュアル
...NX シリーズ セーフティコントロールユニット コマンドリファレンスマニュアル (SGFM-711) 4 入力パラメータ名 S_StartReset S_AutoReset データ型 SAFEBOOL SAFEBOOL 有効範囲 TRUE, FALSE TRUE, FALSE 初期値 FALSE FALSE セーフティファンクションブロック 内容起動時(プログラム開始時)の自...
- マニュアル
...れる寿命回数によって、適当なリレー形式と接点材質を選んでください。 4. 負荷の短絡電流 可動接点 Ag-AgNi-Ag S n l n 溶着に強い 固定接点 対策 可動接点 1. 定格電流を超えて突入電流が発生するような負荷を開閉される場合は、当社へ...
- マニュアル
...れる寿命回数によって、適当なリレー形式と接点材質を選んでください。 4. 負荷の短絡電流 可動接点 Ag-AgNi-Ag S n l n 溶着に強い 固定接点 対策 可動接点 1. 定格電流を超えて突入電流が発生するような負荷を開閉される場合は、当社へ...
- マニュアル
...くことで 、 少しでも皆 様 の お 役 に 立 つことが できましたら幸いです 。 2016 年 10 月 オムロン 株 式 会 社 注 意事 項・「 The解決 S S R 編」は、 当社のお 客 様 で 確 認された不 具合事 象 から良くある事例 をご 紹 介させていただいております。 お客 様でご 確 ...
- マニュアル
...-8A403-FLK-UTU 故障検出機能 4ch あり 8ch なし 負荷電源 100~240V 400~480V 100~240V 400~480V ■ 接続構成 • 単相 SSR R相 S相 T相負荷電源トリガ信号 G3ZA SSR SSR ・・・・・・ 制御電源 CT(4chのみ) 負荷 負荷 (注)形 G3ZA の負荷電源入力端子には、SSR と同相の電源を接続してください。 1-3 要 ・ 形 G3ZA ...
- マニュアル
...向け以外の国で使用すると、各国の電波法上、 違法になります。 − 周波数 オプション(別売) 形式形 A2W-H-WC1 形 A2W-S-WC1 名称子機ホルダ子機ストラップ 無線押ボタンスイッチ ユーザーズマニュアル(SGFS-342) 用途設置用携帯用 2-9 2-3-2 子機(本体、オ...
- マニュアル
...信端末機器に関する技術基準適合認定等の業務を行う公益法人。 目次に戻る CONFIDENTIAL © OMRON Corporation 4 Modbus Modicon Inc.(AEG Schneider Automation International S.A.S.)が開発したシリアル通信用のオープンプロトコル。 インバータ、温度調節計など、FA、PA市場で広く使用されている。 他のオープ...