全 53645 件が検索されました。(6261 - 6280件を表示)
- マニュアル
...ップ パッケージ内容の確認・アンプユニット 1台 ・取扱説明書(本書) 各1部(日本語 英語 中国語) 感度設定 【 】ボタン S.TUNE 反射形:検出体ありで ON させる場合は、「入光時 ON」に設定します。 [L/D 表示灯 ] の が点灯します。 (39.3) MODE 緑デジタルのしきい値が...
- マニュアル
....5) < 省配線コネクタタイプ > 1-2 橙 ( 制御出力 2) 連結用電源端子 ・コードの延長は30m以下としてください (Sマーク認証は10m未満となります) 。 延長には0.3mm2以上のコードをご使用ください。 コード延長かつ省配線コネクタでアンプユニッ...
- マニュアル
...ています。 A v 2 0 1 4 年7月 NPN PNP Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...:Vz=39V タイムチャート 入光表示灯 入光 入光 しゃ光 しゃ光 点灯 入光表示灯 ・セ ン サ コ ントロ ー ラ( 形 S 3 D 2 )を 使 用 す る 場 合 、 形S3D2の信号入力切り換えスイッチにて動作の反転が可能。 茶 消灯 (赤) 消灯 出力 ON 出力 ON トランジスタ OFF トラン...
- マニュアル
... ROUND CORD 15.5 5.4 20 4.2 2-4.2 DIA 2-R2 2-R2 2-4.2 DIA PIN CONFIGURATION (41) 48.5 OPTICAL AXIS MATERIAL PMMA 40 DIA ZE S SI (LEN E3S-DB□3□□: Φ6 VINYL INSURATED ROUND CORD WITH M12 SMART CLICK CONNECTOR 40 5.4 20 (41) 48.5 17 15.8 3.2 1 4.2 3.2 40.5 36 29.9 19.4 12.9 29.9 ±0.1 1 40.5 36 29.9 19.4 12.9 ) 2 3 1 4 29.2 .1 .1 Be sure ...
- マニュアル
...)(1sec cycles Flashing) NC Operation indicator Lighting (Orange) NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
... Max. (short circuitprotection provided) ; Residual voltage : 1 V Max. Load current : 100 mA Max. (short circuitprotection provided) ; Residual voltage : 2 V Max. Open collector output(NPN/PNP output, changing with models) Red LED (660nm) Not provided Time range: 0.1 to 1.0 ...
- マニュアル
... accompanying spacer (see the Outer Dimensions drawing). When using the accompanying fixture or fixing directly. Suitability for Use Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’ ...
- マニュアル
... Use THE PRODUCTS CONTAINED IN THIS SHEET ARE NOT SAFETY RATED. THEY ARE NOT DESIGNED OR RATED FOR ENSURING SAFETY OF PERSONS, AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS A SAFETY COMPONENT OR PROTECTIVE DEVICE FOR SUCH PURPOSES. Please refer to separate catalogs for OMRON'...
- マニュアル
...点は、Webページでご案内しています。 A v 2014年7月 Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 入光時 ON しゃ光時 ON 出力トランジスタの動作状態 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...±10% リップル (p-p) 10%以下投光器・受光器各15mA以下 20mA以下負荷電源電圧 DC30V以下、 負荷電流 80mA以下 NPN出力:E3T-CT□2(S)/CD11 PNP出力:E3T-CT□4(S)/CD13 残留電圧 1V以下 (負荷電流 80mA以下) 遮光時ON 遮光時ON 入光時ON 動作表示灯:橙色LED/安定表示灯:緑色LED 0.5ms...
- マニュアル
...に固定した状態で、引っ張り、圧縮などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形 E3X-DA-N/SD/NA とは相互干渉防止機能が働きません。 形 E3X-DA-...
- マニュアル
...に固定した状態で、引っ張り、圧縮などの無理な力を加えないで下さい。 ・モバイルコンソール形 E3X-MC11、形 E3X-MC11-SV2、形 E3X-MC11-S は使用できません。 ・形E3X-DA-N/SD/NAとは相互干渉防止機能が働きません。 形E3X-DA-...
- マニュアル
...なります。 ) 2. 位置決めしたい場所に検出体を置いて ボタンを3秒以上長押しします。 (緑デジタルは[ 2pnt ]→[ p%s ]となります。 ) 受光量設定 :2のときの受光量をパワーチューニングレベルの半分に調整します。 しきい値設定:2のときの受光量と...
- マニュアル
...Overcurrent protection device · Please dispose the product with on the case in accordance with relevant regulations (laws and regulations) · The mutual interference prevention function does not work when in combination with series other than E3X-ZV/E3X-MZV series. · The Communication Unit E3X-DRT21-...
- マニュアル
...This causes an induction, possibly resulting in malfunction or damage. In principal, the cable should be wired separately or shielded. 2) For extending wires, use a cable of 0.3mm2 min., and 100m max., in length. When using the cable as a Korea’...
- マニュアル
...-p) 10% max. 960mW max.(current consumption:40mA max. at power supply voltage of 24VDC;current consumption:80mA max. at power supply voltage of 12VDC) Open collector: max. 50mA; residual voltage: max. 1.5V;L-ON/D-ON button alter 200 ...