全 425 件が検索されました。(281 - 300件を表示)
- マニュアル
...、サーボを ON し、モータ用ユーザプログラム 1 を起動後、PLC ユーザプログラムの周期実行を終了します。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1000=Sys.Time+1; while(P1000>Sys.Time){}; cmd"&1enable"; P1000=...
- マニュアル
...ッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO マッピング変更時は「Slave_0~」の箇所を変更してください。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; if (P1001 > 2000){ P1001=0; } P1001 = P1001+100; if(P1002==0){ P1002=$0081; }else if(P1002==$0081){ P1002=$0082; }else{ P1002=$0081; } Slave_0_5010_0_Frequencyreferenc =P1001; Slave_0_5000_0_Command = P1002; P1000=...
- マニュアル
... Language][PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; このプログラム例は、 NX-OD5121 の出力表示 LED を 1 P1000=...
- マニュアル
... Language][PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(Sys.EcatMasterReady == 0){} ECAT[0].Enable = 1 このプログラム例は、 NX-OD3256 の出力表示 LED を 5 秒ごとに点滅させます。 ※PDO マッピングがデフォルト設定の場合...
- マニュアル
... Programs][plc1.plc]を開きます。 27 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; 記述例では、一定時間毎に計測を繰り返します。 P1000 = ...
- マニュアル
...に、右記のプログラムを書き込みます。 このプログラム例は、変数 P1001 にスレーブのデータ 01 号機セン open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1001 = Slave_0_4001_1_No_01DetectionLev; close サ検出量 Slave_0_4001_1_No_01Detection Lev を代入します。 ※PDO マッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO ...
- マニュアル
... Language][PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; このプログラム例は、1 秒後にコマンド送信、1秒後に送信ビット OFF、1 秒後にコマンド送信、1 秒後に送信ビ...
- マニュアル
...]で [PMAC Script Language][PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 while(sys.ecatMasterReady==0){}; このプログラム例は、GX-ID1611 ECAT[0].Enable=1; P1001 = Slave_1001_GX_ID1611_1001_3020_1_InputBit00; の入力端子状態(OFF:0/ON: 1)を変数(P1001)へ代入します。 ※PDO マッピン...
- マニュアル
...。 20569-003 Rev. B EM2100 設置ガイド 17 3.2 リアパネルのコネクタおよび機能 番号 ラベル ポート 説明 4 SYS --- システム状態表示 LED。 EM2100 アプライアンスの電源状態を示します(アプライアンスの電源がオンの時は点灯) 5 HDD --- 6 MAINT ETH0 内部記憶アクティビ...
- マニュアル
..._to_queue(conn, inbound_queue, message): ch = conn.channel() assert ch.is_open ch.basic_publish(exchange='', routing_key=inbound_queue, body=message) #nameless ('') exchange should be used. print(" [x] published message %r to queue %r" % (message, inbound_queue)) if __name__ == '__main__': import ...
- マニュアル
... を使用して以下の設定を行ってください。 1) Solution Explorer から、Global definitions.pmh を開きます。 2) Global definitions.pmh に以下の 1 行を追加します。 Sys.ModbusServerEnable = 1 3) IP アドレスなどの設定は、「12-6-4」で設定した内容と合わせてください。 146 第11章 横河電機製 FA-M3シリーズ PLC との...
- マニュアル
...PCカード ................................................................................................................. 9-5 PCカードスロット..................................................................................................... 9-6 PCカードの取り付け手順 ......................................................................................... 9-7 PCカードの取り外し ................................................................................................ 9-8 CONFIG....
- マニュアル
...ックしてください。 設定した1/Oポートアドレス、メモリが予約され、確保されます。 園圃・EMM386.EXEを使用する場合は、CONFIG.SYSファイルの内容を変更して、メモリを予約します。 EMM386.EXEのパラメータで、本ボードが使用するメモリエリアを使用禁止ア...
- マニュアル
...E ) 「インストール実行」を選択すると確認メッセージが表示されますので、「Y」を入力します。 操作 X Y 「CONFIG.SYS」の作成方法を指定します。 操作 Y Y 5-5 「AUTOEXEC.BAT」の作成方法を指定します。 操作 Y Y 確認メッセージが表示されますので、システムディ...
- マニュアル
...-ISB02 形CV500-BEX01 形3G8F5-PCM01 ,,,,,, yyyyyy ||||||| zzzzzzz {{{{{{ ,,,,,, yyyyyy {{{{{{ zzzzzzz ||||||| ,,,,,, yyyyyy {{{{{{ zzzzzzz ||||||| zzzzzzz ||||||| ,,,,,, yyyyyy {{{{{{ zzzzzzz ,,,,,, yyyyyy {{{{{{ ||||||| ||||||| {{{{{{ UNIT RUN ...
- マニュアル
...名称 原因 システムパラメータ破 システムパラメータが破壊されて壊います。 注システムパラメータハカイ SYS PARA CORRUPT タスク数不一致タスクスウフイッチ システムパラメータに登録されているタスク数と、プログラムに登録されている...
- マニュアル
...ら本ソフトを起動する場合は、DOS環境に対応した日本語入力システム(ATOK8、WXⅢなど) が必要になります。 その場合は、「DOSIME.SYS」 ファイルの設定を、使用する日本語入力システムの内容に変更します。 例)ATOK8を使用する場合の「DOSIME....
- マニュアル
...、SYSMACサポートソフト DOS/Vでロードすることができます。 ■PC-DOSをインストールしたDOS/Vパソコンを使用する場合 CONFIG.SYSファイル内の1.2MBディスクドライバ($FDD12.SYS)の設定で、「/I」オプションを付けてください。 【CONFIG....
- マニュアル
...、SYSMACサポートソフト DOS/Vでロードすることができます。 ■PC-DOSをインストールしたDOS/Vパソコンを使用する場合 CONFIG.SYSファイル内の1.2MBディスクドライバ($FDD12.SYS)の設定で、「/I」オプションを付けてください。 【CONFIG....
- マニュアル
...5 「インストール実行」を選択すると確認メッセージが表示されますので、「Y」を入力します。 操作 X Y 「CONFIG.SYS」の作成方法を指定します。 操作 Y Y 5-5 S Y S M A C サポートソフトによる立ち上げ 「AUTOEXEC.BAT」の作成方法を指定します。 操作 Y Y 確認...