全 425 件が検索されました。(261 - 280件を表示)
- マニュアル
...25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 3-34 C #include
#include #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include #include #define FINS_UDP_PORT #define SERV_IP_ADDR #define MAX_MSG #define RESP_TIMEOUT 9600 "196.36.32.100" 2010 2 /* ETNのIPアドレス */ /* * FINS通信 サンプルプログラム */ main(argc,argv) int argc; char *argv[]; { int sockfd; struct sockaddr_in , ws_addr,cv_addr; char fins_... - マニュアル
...魚 、1⑭佼一 44]5 ' オ ' 〆 」 *接続ケーゴルは、推奨ケーゴル「VGTFO.7SX2C(J旧1]をご購入の上、配線してくださ1.㌔ ] SYS日L (RS4e£ \ 20 ---------------------[End of Page 7908]--------------------- 、 ディソプス1イノチの設定 ●チャネル割り付けの設定 12a斗5G了S eN OFF [][]目口口口日日 1㌫ 伝送異常時、SYSBUS親局からの受信...
- マニュアル
...原因 システムパラメータ破 システムパラメータが破壊されて壊います。 注1 システムパラメータハカイ SYS PARA CORRUPT 0002 タスク数不一致タスクスウフイッチ システムパラメータに登録されているタスク数と、プログラムに登録されている...
- マニュアル
...25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5-22 #include #include #include #include #include #include #define #define #define #define
<sys/types.h> <sys/socket.h> FINS_UDP_PORT SERV_IP_ADDR MAX_MSG RESP_TIMEOUT 9600 "196.36.32.100" 2010 2 /* イーサネットユニットの IP アドレス */ /* * FINS通信サンプルプログラム */ main(argc,argv) int argc; char *argv[]; { int sockfd; struct sockaddr_in ws_addr, cs_addr; char fins_... - マニュアル
...増設することをお勧めします。 EMS メモリの使用には EMS ドライバというソフトウェアが必要です。 EMS ドライバは、CONFIG.SYS ファイルで設定します。 ■プリンタ Controller Link サポートソフトから印刷を行う場合は、以下のエミュレートを実行できるプリン...
- マニュアル
...の内容説明で、UNIX のエラーシンボルを併記 し て い ま す 。 お 手 持 ち の UNIX マ シ ン の エ ラ ー シ ン ボ ル 定 義 フ ァ イ ル /usr/include/sys/errno.h を参照してください。 参 7-6 考 送受信するデータは、特に断りがない限り、すべて 16 進数です。 7−3 コマンド/レスポン...
- マニュアル
...番号は、任意(0:システムが空きポートを自動割付けする)です。 ● 例:サンプルプログラム 1 #include
2 #include 3 #include <sys/types.h> 4 #include <sys/socket.h> 5 #include 6 #include 7 8 #define FINS_UDP_PORT 9600 9 #define SERV_IP_ADDR "196.36.32.100" /* Ethernet ユニットの IP アドレス */ 10 #define MAX_MSG 2010 11 #define RESP_TIMEOUT 2... - マニュアル
...ト、Front Panel、 XUSRのコネクタをSmartController EXに接続する必要があります。 SmartVision MX (オプション) T20アダプタケーブル HDD LOUT 9b SYS POWER LIN 24VCD _ +6A MIC J T20バイパスプラグ 7a カメラ(オプション、ユーザ用意) G 4a SmartController EX(オプション) 1 B 3 Front Panel C 2a S XUSRジャンパプラグ R スイ...
- マニュアル
...-415B) ページ 2/57 17 目次 第4章:各部の名称と機能 18 4.1 前面の各部の名称と機能 18 [電源]スイッチ SYS LED HDD LED メンテナンス(MAINT)ポート管理(MGMT)ポートフリート ポート点灯時プライマリLED キーポート 18 18 18 18 19 19 19 19 4.2 背面の各部の名...
- マニュアル
... Programs][plc1.plc]を開きます。 31 4 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; このプログラム例は、サーボを ON し、モータ用ユーザプログラ P1000=...
- マニュアル
...、サーボを ON し、モータ用ユーザプログラム 1 を起動後、PLC ユーザプログラムの周期実行を終了します。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1000=Sys.Time+1; while(P1000>Sys.Time){}; cmd"&1enable"; P1000=...
- マニュアル
...ッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO マッピング変更時は「Slave_0~」の箇所を変更してください。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; if (P1001 > 2000){ P1001=0; } P1001 = P1001+100; if(P1002==0){ P1002=$0081; }else if(P1002==$0081){ P1002=$0082; }else{ P1002=$0081; } Slave_0_5010_0_Frequencyreferenc =P1001; Slave_0_5000_0_Command = P1002; P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; このプログラム例は、 NX-OD3256 の出力表示 LED を 1 P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; このプログラム例は、 NX-OD3256 の出力表示 LED を 1 P1000=...
- マニュアル
...Language]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; 記述例では、1 秒毎に計測を繰り返します。 P1000 = ...
- マニュアル
...グエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 このプログラム例は、 変数 P1001 にスレーブのデータ open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1001 = Slave_0_4101_1_No_03DetectionLev; close Slave_0_4101_1_No_03Detection Lev を代入します。 ※PDO マッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO マッピング...
- マニュアル
...]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 2 [plc1.plc]タブのプログラミング open plc 1 エリアに、右記のプログラムを書き込みます。 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable = 1; このプログラム例は、1 秒後にコマンド送信、1秒後に送信ビット OFF、1 秒後にコマンド送信、1 秒後に送信ビッ...
- マニュアル
...ングエリアに、右記のプログラムを書き込みます。 このプログラム例は、GX-ID1611 の入力端子状態(OFF:0/ON: open plc 1 while(sys.ecatMasterReady==0){}; ECAT[0].Enable=1; P1001 = Slave_0_3020_1_InputBit00; close 1)を変数(P1001)へ代入します。 ※PDO マッピングがデフォルト設定の場合の例です。 PDO マッピング変更...
- マニュアル
...ります。 電源スイッチを 4 秒間以上長く押し続けると、ソフトウェアは直ちに停止 します(ハードストップ) 4 SYS システム表示 LED 通常運転時は緑色で点灯します。 5 HDD 保管アクティビティ表示 LED ハードディスクへのアクセス(データの読...
- マニュアル
...]-[PLC Programs][plc1.plc]を開きます。 4 [plc1.plc]タブのプログラミングエリアに、右記のプログラムを open plc 1 書き込みます。 while(sys.ecatMasterReady==0){}; このプログラム例は、サーボを P1000=Sys.Time+1; while(P1000>...