全 50426 件が検索されました。(1961 - 1980件を表示)

  • マニュアル

    ...化を 引き起こす原因となります。 (19)安全瞬時出力に接続する誘導負荷に対し、 サージキラーを使用する場合、 CR方式のサージキラーを使用しないでください。 故障や誤動作の原因にな ります。 応答時間の考慮が必要なアプリケーション...

  • マニュアル

    ...40 1 AI310201 KM50-E kWh 計測 CH 数分、計測 CH ID、機器情報(※)、単位を繰り返す。 200 までとする。 n 改行 コード 2 CR+LF ※印は、構成情報オプションが有効の場合にのみ出力されます。 ■ 収集データ例(構成情報オプションが有効の場合) 8FF03B,201110310457,1004000101,3,,1,0,2,1,PI100100,KM50-C,Wh,...

  • マニュアル

    ...) が出力されます。 ファイル形式:CSV ファイル(カンマ区切りのテキスト形式) 文字コード:UTF-8(BOM あり) 改行コード:CR+LF ファイル行数:100 行固定 ■ファイルフォーマット(1行目はヘッダ行、2行目以降がデータ行) 【1行目(ヘッダ行)】 № データ形式 最...

  • マニュアル

    ...Ev頭t2 ,' UM〕F U斑e劔ed 175 1)u15 三)i幽ぬ↓serbuf佃亘5 23 EV3 Event3 111 拒ND Pm9τame加out麺 176 Du16 1)三gitah鵬rbu∬cr│6 24 EV4 Ev¢疏4 112 STEP S蹄鰍餌 ." UNDF unぷ斑斑 25 EV5 日∨e斑5 U3 AI)v Adv鋤¢o中限 181 E200 迂鵬臓】vol捷ge¢rτor 26 EV6 Evem6 1]4 BACK Backo岬ぽ 182 E2]o Coi酎u蛎on...

  • マニュアル

    ...鱗霧,藷,騰鎌鱗難難難難灘懇請灘i'霧灘嚢 ■Dataf『amecon・ figuration Dataiskandledin1-byteunits,andexpressedbyASCIIcode. ●Commandframe ThecommandframeistransmittedtotheESloofromthePLC.Theformat oftheframeisas'fo1lows. ITe『minat。 @ UnaNo. Fβ 0 Command FCS ★...

  • マニュアル

    ... Communications Model or RS-422/RS-485 Communications Model is being used. The E5ZE can transmit and receive data to check its communications circuit by self-diagnosis (loop-back test). The E5ZE transmits the following character string repeatedly for the communications test. “_” represents a space and “[...

  • マニュアル

    ....3 Command Configuration 6.3 Command Configuration Command configuration is as follows and are paired with a response. F Command 2B @ 1B Unit No. 2B Command code 4B 2B Data FCS 2B * CR Command type F Response 2B @ Unit No. 1B 2B 2B 4B 2B Command code End code Data FCS 2B * ...

  • マニュアル

    ...2B Command @ 1B Unit No. 2B Command code 4B 2B Data FCS * Command type 2B Response End code = 00 @ 1B Unit No. 2B Command code CR No data sections in the read commands. 2B End code 4B 2B Data FCS 2B * ...

  • マニュアル

    ...2B Command @ 1B Unit No. 2B Command code 4B 2B Data FCS * Command type 2B Response End code = 00 @ 1B Unit No. 2B Command code CR No data sections in the read commands. 2B End code 4B 2B Data FCS 2B * ...

  • マニュアル

    ... Command Structure 6.3 Command Structure Command structure is as follows. Each command is paired with a response. 2B Command @ 1B Unit No. 2B Command code 4B 2B Data FCS 2B * CR Command type 2B Response End code = 00 @ Unit No. 2B 2B 4B 2B Command code End code Data FCS 2B * ...

  • マニュアル

    ... Command Structure 6.3 Command Structure Command structure is as follows. Each command is paired with a response. 2B Command @ 1B Unit No. 2B Command code 4B 2B Data FCS 2B * CR Command type 2B Response End code = 00 @ Unit No. 2B 2B 4B 2B Command code End code Data FCS 2B * ...

  • マニュアル

    ...6.3 Command Structure Command structure is as follows. Each command is paired with a reĆ sponse. 2B Command @ 1B 2B Command code Unit No. 4B 2B Data FCS 2B * CR Command type 2B Response @ 1B Unit No. 2B 2B 4B 2B Command code End code Data FCS 2B * End code = 00 ...

  • マニュアル

    ...4--1 E5AN/EN/CN/GN CHAPTER 4 Sysway (E5 J, X format) COMMUNICATIONS PROCEDURES 4.1 Data Format J Command frame format @ Communications unit No. Header code Text Data code FCS Terminator * CR FCS calculation range @ Character (40) that indicates the start of block format Communications unit No. A number within the range 0 to 99 can be set in BCD. No response will be returned if a number other than this is set. Header code 2-character alphabet code that indicates the command type Data code Set “02” only when reading and writing alarm value 2. Otherwise, set “...

  • マニュアル

    ...ACK BEL BS HT LF DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB 2 SPACE ! “ # $ % & ‘ ( ) * VT FF CR SO SI ESC FS GS RS US + , . / 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : @ A B C D E F G H I J P Q R S T U V W X Y Z ‘ a b c d e f g h i j p q r s t u v w x y z ; < = > ? K L M N O [ \ ] ^ _ k l m n o { | } ~ DEL 193 Index Symbols °C/°...

  • マニュアル

    ................................ 4-9 4-1 SECTION 4 SYSWAY (E5@J and E5@X Format) Communications Procedures 4.1 Data Format ■ Command Frame Format @ Communi- Header cations unit num- code ber Data code FCS Text Terminator * ...

  • マニュアル

    ................................ 4-9 4-1 SECTION 4 SYSWAY (E5@J and E5@X Format) Communications Procedures 4.1 Data Format ■ Command Frame Format @ Communi- Header cations unit num- code ber Data code FCS Text Terminator * ...

  • マニュアル

    ...I X Y h i x y A B LF VT SUB ESC * + : ; J K Z [ j k z { C D FF CR FS GS , - < = L M ¥ ] l m | } E F SO SI RS US . / > ? N O ^ _ n o ~ DEL 173 Appendix Sensor Input Ranges Sensor Input Ranges Input type Platinum resistance thermometers Temperature inputs Thermocouple Analog inputs ES1B Infrared Thermosensor Specification Set value Setting range °C °F Indication range °C °F 0 1 −200 to 850 −199.9 to 500.0 −300 to 1500 −199.9 to 900.0 −220 to 870 −340 to 1540 −219.9 to 520....

  • マニュアル

    ................................ 4-9 4-1 SECTION 4 SYSWAY (E5@J and E5@X Format) Communications Procedures 4.1 Data Format ■ Command Frame Format @ Communi- Header cations unit num- code ber Data code FCS Text Terminator * ...

  • マニュアル

    ...1 1 B VT ESC + ; K [ k { 1 1 0 0 C FF FS , < L \ l | 1 1 0 1 D CR GS - = M ] m } 1 1 1 0 E SO RS . > N ^ n ~ 1 1 1 1 F SI US / ? O _ o DEL R Troubleshooting Troubleshooting ■ Before Requesting Repairs If communications are not functioning properly, check the items in the following table before requesting repairs. If normal operation cannot be restored even after checking everything, return the product to your OMRON representative. Problem: Communications are not possible or communications errors occur. Item Confirmation Page Correct the wiring. 1-4...

  • マニュアル

    ...i y A LF SUB * : J Z j z B VT ESC + ; K [ k { C FF FS , < L ¥ l | D CR GS - = M ] m } E SO RS . > N ^ n ~ F SI US / ? O _ o DEL Appendix 0 Lower A-5 Appendix Setting Lists The setting lists give the addresses for CompoWay/F communications and Modbus communications. Refer to the addresses of the protocol that you are using. The hexadecimal values in the Setting/monitor value column are the setting ranges in CompoWay/F and Modbus communications, and the values in parentheses ( ) are the actual setting ranges. Monitor and set values ...