全 50426 件が検索されました。(2021 - 2040件を表示)

  • マニュアル

    ... Designation: A A byte of ID Tag data is sent directly as ASCII code or as JIS8 code. A single character sent corresponds to one byte of data in the ID Tag. Character data can be written or read directly. Do not use the ...

  • マニュアル

    ... Mode Com Mode Com Mode Interface Prefix Suffix FCS Multidrop Unit # 1. Make the settings for each item. SECTION 5 Setting the Communications Mode 40 2. Select OK. : Normal : RS-232C : None : CR : OFF : ON : [ 1] OK Item Selections Cancel Description Com Mode Normal (default), Host Select Normal to communicate in a no-protocol format. Link Interface RS-232C (default), RS-422 Set the data transfer method used to connect the Controller and host. Prefix None (default), STX, ESC Set the code used to indicate the beginning of the command format. Suffix ...

  • マニュアル

    ... output. It is also possible to reference measurement values from expressions and other processing units. Data name Character string Description Judge JG The judgement result for the unit. 1: OK 0: Not yet measured -1: NG Correlation value ...

  • マニュアル

    ... ン ド ・ レ スポ ン ス フ ォ ーマ ッ ト RS-232Cではフ レームの先頭のス タ ー ト コ ー ド と タ ー ミ ネー タ 前にチ ェ ッ ク コ ー ド と [CR]が入 り ます。 区切 り 文字の ‘ ’ (スペース)の複数指定を許可する こ と に よ り 、PLCな どか ら の コ マ ン ド 発行を容易に し ます。...

  • マニュアル

    ... ン ド ・ レ スポ ン ス フ ォ ーマ ッ ト RS-232Cではフ レームの先頭のス タ ー ト コ ー ド と タ ー ミ ネー タ 前にチ ェ ッ ク コ ー ド と [CR]が入 り ます。 区切 り 文字の ‘ ’ (スペース)の複数指定を許可する こ と に よ り 、PLCな どか ら の コ マ ン ド 発行を容易に し ます。...

  • マニュアル

    ...手順) シリアル PLC リンク(子局) シリアル PLC リンク(親局) NT リンク(1:N) 設定なし (固定値) なし/設定受信バイト/CR,LF/エンコード設定 PPLC システム設定から移行 RXD 命令に CS 制御設定あり 0~31 0~9999ms 周辺サービス 通信速度モード - スタートコードエ...

  • マニュアル

    ...ード時の値(Hex) エンドコード設定 0 なし(受信データ数指定) 1 あり(エンドコード指定) 2 エンドコードを CR + LF に設定無手順モード時の値(Hex) スタートコード設定 0 なし 1 あり アドレス 166 □□□□ RS-232C 通信ポート値(Hex) NT リンクモード時最大号機 ...

  • マニュアル

    ...を開閉する場合は、下記のように負荷または接点と並列にサージキラー・ダイオードなどを接続してください。 回 CR 方式 ダイオード 方 式 バリスタ方 式 路 例 適用 AC ○ × ○ 特長その他 素子の選び方 負荷がリレー、ソレノイドなどの場合は復帰...

  • マニュアル

    ...組み込んだ装置全体にて負荷の開閉頻度が1分間に5回以上の場合は、対策が必要となります。 [対策例] 回 路 例 CR方式 式 バリスタ 方 AC DC ○ ダイオード 方 適用 式 ○ × ○ ○ ○ 特長その他 素子の選び方 負荷がリレー、ソレノイドなどの場合は復帰時間...

  • マニュアル

    ...能スタートコードエンドコード 「あり」 ・送信ディレイ時間(命 「あり」 (00∼FFHex)、 令実行から実際に指 (00∼FFHex)、 または CR+LF、 定ポートからデータまたはまたは「なし」 を送信するまでの時 「なし」 (「なし」のとき間):0∼99990ms は、受信データ数 (10ms 単位) を 1∼256 で指定)・RS、ER 信...

  • マニュアル

    ...列ダイオードによって、電流の形でコイルへ流し、誘導負荷の抵抗分でジュール熱として消費させます。 この方式は CR 方式よりもさらに復帰時間が遅れます。 ダイオードは、逆耐電圧が回路電圧の 10 倍以上のもので順方向電流は負荷電...

  • マニュアル

    ...、下記のように負荷または接点と並列にサージキラー・ダイオード等を接続してください。 回路例 C 誘導負荷 CR方式 電源 適用 AC DC R ○ × ○ 誘導負荷 バリスタ方式 電源 誘導負荷 ダイオード方式 30 電源 ○ ○ ○ 特長その他 素子の選び方 負荷がリレ...

  • マニュアル

    ...列ダイオードによって、電流の形でコイルへ流し、誘導負荷の抵抗分でジュール熱として消費させます。 この方式は CR 方式よりもさらに復帰時間が遅れます。 バリスタの定電圧特性を利用して、接点間にあまり高い電圧が加わらないよ...

  • マニュアル

    ...RP S MS RT1 PO 1 OR TW NE L LY PP SU R N RT0 R AD T PR DE RO 1-P K POWE NO OM S CR 2 RT PO X1 0 3] X1 -6 [0 24V DC UT INP マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うこと...

  • マニュアル

    ...フィラメント型)はツイストペア線で配線してください。 • 必要によっては、入力機器や出力負荷機器の雑音発生源を CR サージアブゾーバ、ダイオードなどで対策してください。 NY シリーズ 産業用パネル型 PC マシンコントローラ ユーザー...

  • マニュアル

    ...イオードによって、電流の形でコイルへ流し、誘導負荷の抵 ○ 抗分でジュール熱として消費させます。 この方法は、CR方式よりもさらに復帰時間が遅れます。 バリスタの定電圧特性を利用して、接点間にあまり高い電圧が加わらないように...

  • マニュアル

    ...であることを確認して トは次のようになっています。 から実行してください。 @ EX 号機No. ヘッダコード * CR 送信データ(ASCIIコード) 最大122文字 FCS @∼ヘッダとFCS∼↓は、設定に応じて自動的に付けます。 ・TXD命令は、送信できる状態であることを確認して...

  • マニュアル

    ...回路例 特長その他 AC DC 素子の選び方 負荷がリレー、ソレノイドなどの場合は復帰時間が誘導負荷 C CR 方式 ∼ 電源 R 遅れます。 ○ ○ 電源電圧が 24、48V の場合は負荷間に、100∼200V の場合は接点間のそれぞれに接続すると効果的です。 コイルに貯えら...

  • マニュアル

    ...∼15 0Hex 無手順モードエンドコード有無設定 ・無手順 0Hex:なし(受信データ数設定) 1Hex:あり(エンドコード指定) 2Hex:CR、LF 指定 DM6559 DM6554 00∼07 00Hex 無手順モードスタートコード ・無手順 00∼FFHex 08∼15 00Hex 無手順受信データ数 (DM6558/6553 ビット 12∼15 に 0Hex 指定時) 00Hex(初期値):...

  • マニュアル

    ...し 1:あり上記以外:なし システム設定継続異常 AR1302 ON 0:なし(受信データ数指定) 1:あり(エンドコード指定) 2:CR/LF設定上記以外:なし システム設定継続異常 AR1302 ON DM6648の8∼11ビットが「1」のとき 00∼FF DM6648の12∼15ビットが「0」のとき 00:256バイト 01∼FF:...