全 1430 件が検索されました。(1061 - 1080件を表示)
- マニュアル
... Manual. Note 2: For the signal line, use a twisted shield wire and apply the shield coating as illustrated below. Keep the length to 20 m or less. If the wiring length should be 20 m or more by necessity, use a VX application control device RCD-...
- マニュアル
.... When turning OFF the main circuit power supply, turn OFF the RUN command (RUN) at the same time. Residual voltage may cause the Servomotor to continue rotating and result in injury or equipment damage even if the main circuit power supply is turned OFF externally, ...
- マニュアル
...-circuit, causing failure of the Inverter. In addition to avoiding condensation, avoid installing the Inverter under direct sunlight. Avoid an environment where the Inverter may be exposed to dust, gases (corrosive, explosive, and/or flammable), grinding fluid mist, or salt. If a foreign object (...
- マニュアル
...ធ⛯ᤨߦ߅ߡߪޔવㅍ〝ߩਔ┵ߦ⚳┵ᛶ᛫ 120 1/2Wផᅑࠍขࠅߟߌߡ ᓥዪᯏེ ߊߛߐޕ RS-485 A : PWR (緑LED) B : RD (黄LED) C : SD (黄LED) D : 設定ス イ ッ チ E : USB コ ネ ク タ F : 端子カバー 項目通信速度 (bps) ●↑ ○↓ 1200 2400 4800 9600 19200 38400 データビット 7 8 ストップビット 2 1 パリティ EVEN(偶数) ODD(奇数) NONE(無し) USB(主局)...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 D)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 E)その他、上記のA) ∼D)に準ずる、高度な安全性が 必要とされる用途・上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カ...
- マニュアル
...システム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続 運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記のa)∼d)に準ずる、高度な安全性が必 要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合 カタ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...グ&モニタリングリレー ■ タイムチャート ●取り外し方 設置環境 T1=5s T1=1s Phase-Neutral Phase-Phase Measuring Ranges P-P P-N E A B F C G D H : ON : OFF ご 使 用 に 際して の ご 承 諾 事 項 2-M 4ネジ マタハ 2−φ4.5穴 ※表面ネジ取り付け時は製品下部の フックを左右に引き出...
- マニュアル
...)整定ボリュームは最小側から最大側へ回して設定し てください。 T1=5s T1=1s Phase-Neutral Phase-Phase Measuring Ranges P-P P-N E A F B G C H D 5 (1)推奨する圧着端子で配線してください。 (2)放熱を妨げないよう本機の周辺をふさがないでくだ さい。 (放熱スペ...
- マニュアル
... ディップスイッチ整定一覧 ●取り付けについて SW 1 2 34 5 T1=5s T1=1s Phase-Neutral Phase-Phase Measuring Ranges P-P P-N E A B F C G D H ※取リ付ケ方法: DINレール取リ付ケ マタハ 表面ネジ取リ付ケ ※表面ネジ取リ付ケ 加工寸法. 102 ●ノイズ対策について (1)相順を正...
- マニュアル
... both OVER Alarm operation status for OVER Light-on = Alarm output status UNDER Alarm operation status for UNDER Light-on = Alarm output status T1=5s T1=1s Phase-Neutral Phase-Phase Measuring Ranges P-P P-N ...
- マニュアル
...) SW設定、BUTTON操作時は小型のドライバをご使用ください。 5 6 7 K ラッチ有り J ラッチ無し T 励磁 E :ON 非励磁 Pt100 :OFF ℃ Pt100 ゚F Pt100 電源 R_SW2 100℃(゚F)単位(0∼9) R_SW1 10℃(゚F)単位(0∼9) ゚F ℃ 上限 K 0 399 0 399 J 0 399 0 T 0 399 ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a) ∼ d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
....180°100%(定格電圧) 形K8ABはDINレールに取り付けてください。 ・DINレール 形PFP-100N(1,000mm) 形PFP-50N (500mm) ■ 概要 c All Rights Reserved 9419051-1 E 安全上の要点以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。 1. 下記の環境では使用、...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a) ∼ d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
....180°100%(定格電圧) 形K8ABはDINレールに取り付けてください。 ・DINレール 形PFP-100N(1,000mm) 形PFP-50N (500mm) ■ 概要 c All Rights Reserved 9419052-0 E 安全上の要点以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。 1. 下記の環境では使用、...
- マニュアル
... requirements of IEC60947-1 and IEC60947-3, and label them appropriately. 11. Do not turn a setting volume beyond the scope of movement. AL2 AL2 EN61000-4-11 : 0.5 Cycle, 0.180°each polarity 100% (Rated Voltage) 9419060-0 ...