全 336 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- マニュアル
...します。 警報種別 LL(下下限警報) L(下限警報) H(上限警報) HH(上上限警報) DV(偏差警報) MH(MV リミット上限) ML(MV リミット下限) タグ ITEM LL(ITEM016) L(ITEM015) H(ITEM014) HH(ITEM013) DVA(ITEM042) MHA(ITEM078) MLA(ITEM079) ・ 7:PV 表示ラベルで固定文字“PV”が表示されます。 ・ 8:PV 数値表示数値表示&入力部...
- マニュアル
... またはリモート(CAS)時 MV 開方向無効 AUTO またはリモート(CAS)時 MAN 時 MAN 時 置き針あり 置き針なし 出力制限(ML) 出力制限(MH) 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います。 5-5-2 項の「制御画面を登録する」を参照してください。...
- マニュアル
...、1 パルスあたりの重みが 1ml となるため、CPU ユニット側で本ユニットからの積算値(n+5∼n+8 CH の値)をもとに工業単位(ml)を単純に(スケーリングせずに)算出したいとき、1 パルスあたり 1ml で計算するだけで済みます。 *1:CPU ユニット側で...
- マニュアル
...最大外部入力信号外部入力インピーダンス分解能 A/D変換時間精度 出力データ外部接続端子 80 CRT1-VAD04 ML CRT1-VAD02 S CRT1-VAD02M LD 2点/ユニット CRT1-VAD02 SD 2ms/2点 MILコネクタ e-CON コネクタ < CompoNet 各種アナログ出力ユニット 機能比較 > 形式 CRT1-DA02 出力点数 2...
- マニュアル
...ンジ 最大外部入力信号外部入力インピーダンス分解能 A/D変換時間精度 出力データ外部接続端子 CRT1-VAD04 ML CRT1-VAD02 S CRT1-VAD02M LD 2点/ユニット CRT1-VAD02 SD 2ms/2点 MILコネクタ e-CON コネクタ 73 < CompoNet 各種アナログ出力ユニット 機能比較 > 形式 CRT1-DA02 出力点...
- マニュアル
...ンジ 最大外部入力信号外部入力インピーダンス分解能 A/D変換時間精度 出力データ外部接続端子 CRT1-VAD04 ML CRT1-VAD02 S CRT1-VAD02M LD 2点/ユニット CRT1-VAD02 SD 2ms/2点 MILコネクタ e-CON コネクタ 73 < CompoNet 各種アナログ出力ユニット 機能比較 > 形式 CRT1-DA02 出力点...
- マニュアル
...能があります。 2 この機能をもつユニットは以下の形式です。 デジタル I/O スレーブ MIL コネクタタイプ 形 DRT2- □ D □□ ML(X)(-1) サンプルシステムでの立上げ 例:形 DRT2-ID32ML の場合 突起物 接続関連機器の取付取付が必要な接続関連機器には、以下のも...
- マニュアル
...を挿入してプライヤで押し込むだけ)。 各社 e-CON コネクタと互換性があります。 MIL コネクタタイプを用意(形 CRT1-V □ D □□ ML(-1)/形 CRT1-VAD04ML / 形 CRT1-VDA02ML) 電子部品/半導体業界で使用率の高い MIL コネクタを搭載しているため、省配線が可能です。 クランプ端子...
- マニュアル
...イバの制御入力信号配線以下のように配線をします。 形 CJ1W-NCF71 セットア ッ プ手順 2 形 FNY-NS115 形 R88D-WT シリーズ ML コネクタ端子台変換ユニット形 XW2B-20G□ +24VIN CN1 CN6A 1 コネクタ端子台用ケーブル形 XW2Z-□J-B15 形 FNY-W6003-01 CN6B 原点近傍信号 DEC 8 POT 9 NOT 10 EXT1...
- マニュアル
...下のように配線をします。 形 CJ1W-NCF71 セットアップ手順 2 コ ネク タ 端子台変換ユニッ ト形 XW2□-20G□ G シ リ ーズ ML +24VIN 1 STOP 7 DEC 8 POT 9 NOT 10 EXT1 11 EXT2 12 EXT3 13 OUTM1COM 16 OUTM1 17 +24VIN 3 即停止入力原点近傍信号 CN6A 形 FNY-W6003-01 正転方向限界入力 CN6B 終端抵抗形 FNY-W6022 CN1...
- マニュアル
...40 3Ø V 3A POWE 50/60 1.6A R Hz SERIA 0~50 L No 0. . A0 200W 0Hz 9070 OM RO 001 N Co rpo ration -ML 2 200-2 40V MA DE IN JA PAN 警告ラベル表示位置 (形R88D-KN02H-ML2) 警告ラベルの内容 廃棄について 電池を廃棄する場合、電池をテープなどで絶縁して、自治体の条例に従って廃棄...
- マニュアル
...ます。 l 各種キャリブレーションプログラムは、拡張子「cal」を使用します。 l ロボット仕様ファイルは、拡張子「x ml」を使用します。 l オプションである弊社のAIMソフトウェアは、拡張子「ovr」、「ov2」、「db」、 「mnu」および「rfd」を使用します。 eV+ディスクファイルの...
- マニュアル
...グ 6−3−3 ファンクションブロックによるプログラミング 参 考 TestOut Mode 表記 N ST Not Used Standard input P PW ML Pulse Test Power Supply Output Muting Lamp Output ワークエリア上に配置された I/O タグには、I/O の設定情報は表示されません。 ● 使用中 I/O タグの検索プログラム上で使...
- マニュアル
.... This function can be used for Example 1: scaling instantaneous values To obtain a pulse input of 0 to (pulses x pulse weight/time unit), 2,000 pulses/s for a flow of 0 to i.e., setting data with respect to 300.0 ...
- マニュアル
... ITEM related to MV to be 0-100% Select this option to set the data range’s lower limit to 0.00% and upper limit to 100.00% for the three items MV (MV output value or manual MV during MAN mode), MH_LMT (high MV limit), ...
- マニュアル
...Step cess cess Setting Ladder All Tool Monitor block Progra Blocks *1 m Parameter 076 MH High MV limit ±320.00% 105.00 – R/W(O) R/W W – S/R 2 077 ML Low MV limit ±320.00% -5.00 – R/W(O) R/W W – S/R 2 *3 Contact output 078 U1 High MV limit arrival output 0, 1 0 Yes – R – R S 1 1: High limit or higher Vaild for AUTO mode only; always 0 for Manual mode. 079*3 U2 Low MV limit arrival output 0, 1 0 Yes – R – R S 1 1: ...
- マニュアル
.... The rotary switch settings are read when the power is turned ON. 7 8 2 3 4 5 6 9 0 1 5 6 7 8 9 2 3 4 2. The rotary switches of the DRT2-@D@@ML(X)(-1) are located on the top of the Terminal. Refer to the Components of the DRT2-ID32ML and DRT2ID32ML-1 on page 165 for detalis. 0 1 Node address setting (one's digit) Node address setting (ten's digit) When removing the cover of the rotary switch on the DRT2-@ D @@ ...
- マニュアル
... Model 168) is used together with the Basic PID block (Block Model 011), Advanced PID block (Block Model 012), or Blended PID block (Block Model 013). Up to 8 sets (bank numbers 1 to 8) can be recorded for each of the P, I, D, MH, ...
- マニュアル
.../low alarm) are displayed in the rough font. Refer to the following table of tag ITEMs for addresses. Alarm type LL (Low/low alarm) L (Low alarm) H (High alarm) HH (High/high alarm) DV (Deviation alarm) MH (High MV limit) ...
- マニュアル
... Alarm Reset] will be turned ON to make the concerned axis usable again. Command and Operation Name Axis Alarm Reset Specifications 0: Nil 1: Does not turn ON the bit [Axis Alarm Occurring] ↑: Clears alarm occurring on axis level and warning on ...