全 113 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ... to 15 (4 to 20 mA). 15 l.0 inp.1 3. Press the M Key repeatedly to select inp.1 (Scaling Input Value 1). Set the scaling input value to 5 with the U and D Keys. 5 l.0 dsp.1 4. Press the M Key to select ...

  • マニュアル

    ...クで決めた1∼4が入ります。 m m .r s t M 3 2 1 prot:プロテクト設定モード 1秒以上 電源ON 2 (dsp.1 0 s v * .h h s .b a n k reset 1秒以上 3 2 1 ・個別入力センサやスイッチとつなげる場合に使用します。 (INA入力が加算、INB入力が減算になり...

  • マニュアル

    ...が表示されてい ます。 ・周期を設定すると、設定した更新周期時点 での計測値を表示します。 表示点灯時間(min) dsp.t ・PV表示を点灯する時間を設定します。 ・運転レベルにて計測値を表示している状態で、 設定時間の間キー操作が無い場合、PV表...

  • マニュアル

    ... Model 13. Press the Mode Key to display the sU.hh HH set value setting. Set Value LED Display Model 26 Basic Model Setting Mode Section 3-2 3-2-4 Scaling Menu (scale) inp.2 Input Value 2 dsp.2 Display Value 2 inp.1 Input Value 1 ...

  • マニュアル

    ... generate a lower-limit signal action and the OUT lower-limit value is set to "0.500 m". Level Initial setting Advancedfunction setting Operation setting Parameter Set value in-t 4-20 inp.1 4.00 dsp.1 5200 inp.2 20.00 ...

  • マニュアル

    ...元指定 PV 異常接点発信元指定 ES100X 調節計端子 (形式 045) RSP 021 − − − − 外部比率設定発信元 PV 指定 − SP_DSP − MV_C SP 比率設定 (形式 033) 計器ブロック図 データ内容 アナログ出力の ITEM 表示記号基準入力発信元指定 SP PV 異常接点発信元 MV_C 指定外部比率設定...

  • マニュアル

    ...指定 PV 異常接点発信元指定 − − − − − − RSP 021 021 測定値 − − − − 外部比率設定発信元 PV 指定 − SP_DSP − MV_C SP 022 023 029 設定値操作出力値カレント SP 設定値表示 指示設定 (形式 031) 指示操作 (形式 032) 比率設定 (形式 033) 3-24 ~ ファジィ推論 (形式 016) ~ 計器ブロックの作成 3 3−1 ...

  • マニュアル

    ...指定 PV 異常接点発信元指定 − − − − − − RSP 021 021 測定値 − − − − 外部比率設定発信元 PV 指定 − SP_DSP − MV_C SP 022 023 029 設定値操作出力値カレント SP 設定値表示 比率設定 (形式 033) ~ 指示操作 (形式 032) ~ 指示設定 (形式 031) 3-27 計器ブロックの作成 3 ファジィ推論 (形式 016) 3−1 ...

  • マニュアル

    ...指定 PV 異常接点発信元指定 − − − − − − RSP 021 021 測定値 − − − − 外部比率設定発信元 PV 指定 − SP_DSP − MV_C SP 022 023 029 設定値操作出力値カレント SP 設定値表示 付-5 付録 付 付−3 折れ線プログラムの設定付−3−1 折れ線プログラム 2 の設定 付−3 折れ線プログラムの...

  • マニュアル

    ...中のトレンドグラフ表示の更新を再開します。 NTH25/NTH25C では、再開タッチスイッチはグループ内で一括して働きます。 DSP CLR 表示クリアタッチスイッチ(NT シリーズ PT とは機能が異なります) 「記録クリアタッチスイッチ」による表示停止状態を...

  • マニュアル

    ...比較値メニュー(svset) …………………………… 4-5 比較値(sv.hh,sv.h,sv.l,sv.ll) ……………………… 4-5 スケーリングメニュー(scale) …………………… 4-7 入力値、表示値(inp.2,inp.1,dsp.2,dsp.1) ……… 4-7 小数点位置(dec-p) …………………………………… 4-7 セットアップメニュー(setup) ………………… 4-10 入力レンジ(in-t) ………………………………… 4-10 電源周波数(fre) …………………………………… 4-11 通信ユニットNo.、ボー...

  • マニュアル

    ... ………………………………… 4-4 比較値メニュー(svset) …………………………… 4-5 比較値(sv.hh,sv.h,sv.l,sv.ll) ……………………… 4-5 スケーリングメニュー(scale) …………………… 4-7 入力値、表示値(inp.2,dsp.2,inp.2,dsp.1) ……… 4-7 小数点位置(dec-p) …………………………………… 4-7 セットアップメニュー(setup) ………………… 4-10 入力レンジ(avg) …………………………………… 4-10 電源周波数(fre) …………………………………… 4-11 通信ユニットNo.、...

  • マニュアル

    ...、 動作状態を応答 し ます。 " " (スペース) : 通常動作 し てい る場合の応答 <= : 表示範囲はまた測定範囲を超えた場合の応答 ・ DSP、 DSB、 MES、 MSB実行後の受信デー タ の先頭か ら 3文字は、 極性を示 し ます。 " " (スペース) : プ ラ ス - (マ イ ナス) : マ イ ナス 【 コ マ ン ド 送信 : 受信...

  • マニュアル

    ...ス現在のMACアドレスを表示 [MAC.ADR] エラー履歴エラー履歴を削除/表示 [ERR.LOG] エラー履歴 NO.01*/…/NO.64 表示 [LOG.DSP] エラークリア OK[OK]/キャンセル[CAN] [LOG.CLR] センサヘッド情報 [H.INFO] 形式 [MODEL] 形式を表示 p.254 p.254 − − − p.254 シリアルNo. シリアルNo.を表示 [SER.NO] RUN(...

  • マニュアル

    ...ス現在のMACアドレスを表示 [MAC.ADR] エラー履歴 エラー履歴を削除/表示 [ERR.LOG] エラー履歴 NO.01*/…/NO.64 表示 [LOG.DSP] エラークリア OK[OK]/キャンセル[CAN] [LOG.CLR] センサヘッド情報 [H.INFO] 形式 [MODEL] 形式を表示 p.328 p.328 − − − p.328 シリアルNo. [SER.NO] シリアルNo.を表示 セ...

  • マニュアル

    ...ベル:in-t) : DC4-20mA(4-20) スケーリング入力値 1(初期設定レベル:inp.1) : 4mA(4.00) スケーリング表示値 1(初期設定レベル:dsp.1) : 0(00000) スケーリング入力値 2(初期設定レベル:inp.2) : 20mA(20.00) スケーリング表示値 2(初期設定レベル:...

  • マニュアル

    ...択します。 行します。 0.0 0.0 認します。 15 l.0 UD キーを使用して、「5」に設定してください。 5 l.0 dsp.1 4. M キーを押し、「dsp.1:スケーリング表示値 1」を選択します。 UD キーを使用して、「0」に設定してください。 0 l.0 inp.2 5. M キーを押し、「inp.2:ス...

  • マニュアル

    ... のとき 100.0 と表示させる場合 25.0 0.0 01.01 基本制御に必要な設定 i1-t 15 l.0 inp.1 5 l.0 dsp.1 0 l.0 inp.2 20 l.0 dsp.2 1000 l.0 dp 1 l.0 1. L キーを 3 秒以上押し、「運転レベル」→「入力初期設定レベル」に移行します。 2. 「i1-t:入力 1 種別」が「15:...

  • マニュアル

    ...警報動作とし、比較値を「0.500m」とします。 レベル 初期設定 高機能設定運転 パラメータ 設定値 in-t inp.1 dsp.1 inp.2 dsp.2 dp out1.t out2.t avg z-lim lim-p out1 out2 4-20 4.00 5200 20.00 0 ,,.,,, hi lo 4 on 50 4.500 0.500 パラメータの詳細については、「第 5 章 オペレーション」...

  • マニュアル

    ...]--------------------- NumeralEditing Section2・8 2・8・t 3.TheNumeralEditingfunctionusestheIowerportionofthedisplay.When numeraleditingiSsetonascreenwherecharactersandnumeralsare displayed,thecharactersand/ornumeralsmaybehidden. N◎rmalNumeralECtiting lfyouselectNUMEDITfromthelnitialEditDisplay,thefollowingdisplaywill appear・ InMalNumeralEditinDisla NumeralTableEntry LnputtinglnitialValue Theheadingshavethefollowingmeanings: No.:TheorderthathasbeensetfOrnumeralediting. MTbS=Thenumbero杜henumeraltableentrywhichisused. Snd:Numberoftransmissiondigits. Inp:Numberofinputdigits. ...