全 113 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
... selection Display lighting time Incorrect voltage wiring detection Simple Temperature unit temperature Temperature setting correction value 0 to 99 off, on c, f -50.0 to 50.0 61.rtt rtim 62.d.sl 63.dsp...
- マニュアル
...ネモードキー操作がない場合表示を消灯する機能です。 *消灯までの間隔を設定できます。 *関連設定パラメータ:63.dsp 16) 電圧誤結線検出電圧入力の誤結線を検出します。 誤結線された場合、 「e-s4」が表示されます。 *関連設定パラメータ:64.v-e...
- マニュアル
...ネモードキー操作がない場合表示を消灯する機能です。 *消灯までの間隔を設定できます。 *関連設定パラメータ:63.dsp 16) 電圧誤結線検出電圧入力の誤結線を検出します。 誤結線された場合、 「e-s4」が表示されます。 *関連設定パラメータ:64.v-e...
- マニュアル
...Initial setting Set value analg 4-20 4.00 100 20.00 0 ,,,,, lo 4 20 APPLICATION EXAMPLES Advanced-function setting Operation setting Parameter in-t range inp.1 dsp.1 inp.2 dsp.2 dp out1.t avg out1 Set the analog output characteristic mode of the sensor to “decrease”. For details on sensor setting, refer to the Operation Manual for the sensor. Operation Remaining quantity of soup OUT1 lower limit value (20) Comparative output 1 • Comparative output 1 turns on when the remaining quantity of soup decreases to 20%. 17 CHAPTER 3 APPLICATION EXAMPLES 3.2 Monitoring the ...
- マニュアル
... generate a lower-limit signal action and the OUT lower-limit value is set to "0.500 m". Level Initial setting Advancedfunction setting Operation setting Parameter Set value in-t 4-20 inp.1 4.00 dsp.1 5200 inp.2 20.00 ...
- マニュアル
...) Parameter Input adjustment level (L 1) Characters Set value Calculation cal 0 Input type A in-ta 4-20 Scaling input value A1 inp. a1 4. 000 Scaling display value A1 dsp. a1 -4. 00 Scaling input value A2 inp. a2 20. 000 Scaling display value A2 ...
- マニュアル
... Level (L 0) Parameter Input Adjustment Level (L 1) 3-4 Characters Set value Input type A in-ta d ad Scaling input value A1 inp. a1 4. 00 Scaling display value A1 dsp. a1 3500 Scaling input value A2 inp. a2 20. 000 Scaling display value A2 ...
- マニュアル
...(7) 0000 Calculation 0001 Input type A 0002 Power supply frequency 0003 Scaling input value A1 inp . a1 H’FFFFB1E1 to H’0001869F (−19,999 to 99,999) 0004 Scaling display value A1 dsp . a1 H’FFFFB1E1 to H’0001869F (−19,999 to 99,999) in-ta X(VD): H’00000000: ±199.99 V(0), H’00000001: ±19.999 V(1), H’00000002: ±1.9999 V(2), H’00000003: 1.0000 to 5.0000 V(3) X(AD): H’00000000: ±199.99 mA(0), H’00000001: ±19.999 mA(1), H’00000002: ±1.9999 mA(2), H’00000003: 4....
- マニュアル
... of the PASS output. Displayed comparative set value pass (PASS output change) HH H L LL ll l pass h hh "5.16 Allocating Another Output to PASS Output" → P. 5-52 * When sv. dsp (comparative set value display) is set to OFF, comparative set values are not displayed during operation but are displayed with key operations. 5-7 Section 5 Functions and Operations 123.4 :9999 123.4 :9999 L 123.4 123.0 L 123.4 :9999 Functions and Operations LL 5-8 M 5 7 M Parameter Setting Procedure A Press the M [MODE] Key several ...
- マニュアル
...指定 PV 異常接点発信元指定 − − − − − − RSP 021 021 測定値 − − − − 外部比率設定発信元 PV 指定 − SP_DSP − MV_C SP 022 023 029 設定値操作出力値カレント SP 設定値表示 付-5 付録 付 付−3 折れ線プログラムの設定付−3−1 折れ線プログラム 2 の設定 付−3 折れ線プログラムの...
- マニュアル
...ス 現在のMACアドレスを表示 [MAC.ADR] エラー履歴 [ERR.LOG] エラー履歴を削除/表示エラー履歴 NO.01 to NO.64 表示 [LOG.DSP] エラークリア [LOG.CLR] OK[OK]/キャンセル[CAN] 累積通電累積通電時間[h] 時間*2 [RUN.TIM] センサヘッド情報 [H.INFO] 形式形式を表示 [MODEL] p.258 − − − p.191 p....
- マニュアル
...に切り替えて確認することができます。 システム設定[SYSTEM]−コントローラ情報[C.INFO]−エラー履歴[ERR.LOG]−エラー履歴表示[LOG.DSP] エラー履歴を削除したい場合は、エラークリアを実行してください。 システム設定[SYSTEM]−コントローラ情報[C.INFO]−エラー履...
- マニュアル
...ことが可能なアナログ-デジタルコンバータを使用して画像をピクセルに変換すること。 デジタル信号プロセッサ(DSP)— 超高速演算処理用に設計されたVLSIチップのこと。 多くの場合、画像エンジンに埋め込まれています。 デフォルト — ROMやフ...
- マニュアル
...ことが可能なアナログ-デジタルコンバータを使用して画像をピクセルに変換すること。 デジタル信号プロセッサ(DSP)— 超高速演算処理用に設計されたVLSIチップのこと。 多くの場合、画像エンジンに埋め込まれています。 デフォルト — ROMやフ...
- マニュアル
...ことが可能なアナログ-デジタルコンバータを使用して画像をピクセルに変換すること。 デジタル信号プロセッサ(DSP) — 超高速演算処理用に設計された VLSI チップのこと。 多くの場合、画像エンジンに埋め込まれています。 デフォルト — ROM やフ...
- マニュアル
...ベル:in-t) : DC4-20mA(4-20) スケーリング入力値 1(初期設定レベル:inp.1) : 4mA(4.00) スケーリング表示値 1(初期設定レベル:dsp.1) : 0(00000) スケーリング入力値 2(初期設定レベル:inp.2) : 20mA(20.00) スケーリング表示値 2(初期設定レベル:...
- マニュアル
...択します。 行します。 0.0 0.0 認します。 15 l.0 UD キーを使用して、「5」に設定してください。 5 l.0 dsp.1 4. M キーを押し、「dsp.1:スケーリング表示値 1」を選択します。 UD キーを使用して、「0」に設定してください。 0 l.0 inp.2 5. M キーを押し、「inp.2:ス...
- マニュアル
...パラメータの設定 形 K3GN のパラメータは次のように設定します。 レベル 初期設定 設定値 in-t range inp.1 dsp.1 inp.2 dsp.2 dp out1.t avg out1 analg 4-20 4.00 100 20.00 0 ,,,,, lo 4 20 アプリケーション例 高機能設定運転 パラメータ 形 E4PA-LS50-M1 のアナログ出力特性モ...
- マニュアル
...警報動作とし、比較値を「0.500m」とします。 レベル 初期設定 高機能設定運転 パラメータ 設定値 in-t inp.1 dsp.1 inp.2 dsp.2 dp out1.t out2.t avg z-lim lim-p out1 out2 4-20 4.00 5200 20.00 0 ,,.,,, hi lo 4 on 50 4.500 0.500 パラメータの詳細については、「第 5 章 オペレーション」...
- マニュアル
...演算式 cal 0 入力種別 A in-ta 4-20 スケーリング入力値 A1 inp. a1 4. 000 スケーリング表示値 A1 dsp. a1 -4. 00 スケーリング入力値 A2 inp. a2 スケーリング表示値 A2 dsp. a2 4. 00 小数点位置 dp ,,,. ,, パラメータ キャラクタ 設定値 タイミングホールド tmg-h s-h...