全 113 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...gscc-334a.pdf (1/9) ミニタイマ 最新版推奨代替品ガイド 2020 年 10 月現在 形DSP 資料№ GSCC-334A 1990 年 4 月生産終了商品 (一部、生産終了時期が異なる場合があります) 生産終了商品と推奨代替商品 ●スターデルタタイマ生産終了品取付タイプ 表面取付タイ...
- カタログ
...4 3.5 1 4 t0.6×1.3 5 3 6 2 51 max. 40 L = 40 mm MK2(Z)P L = 74 mm PU, AMD-S, MM2(X)P, CZ, STP, H3L, TDS, DTS, DSP, TDF, TDV L = 86 mm 61F-LS/-AO/-WL, G4Q-212S, RD2P, RDA, TDA, AGF, SE, SAD, K2CU, SDV-F Two 3.5-dia. or two M3 Socket mounting holes 7 1 30 dia. 8 MK2(Z)P 31-dia. hole 40±0.3 (Bottom View) 16 35 max. 35 max. PLE08-0 15 14 Two 3.5-dia. Hold-down Clip mounting holes...
- カタログ
... of a device that outputs five pulses per rotation: D = f × 1/5 × 60, and, 0 Input value 0 Input value f (Hz) If f=1, D = 12, so The setting will be completed by inputting inp:1 and dsp:12. Output 2 Type Output 1 Type Output type Parameter Function Output type Parameter Function Upper limit hi Output turns ON if the measurement value ≥ comparative set value 1. Upper limit hi Output turns ON if the measurement value ≥ comparative set value 2. Lower limit lo Output turns ON if the measurement value ≤ comparative set value 1....
- カタログ
... to 5 kHz (5k).” Scaling When the desired display value is set for a corresponding input, the value will be displayed on a line between two points determining the zero point. Parameter Setting value Meaning inp 0 to 99999 Input value for ...
- カタログ
..., and DISPLAY2 is set for INPUT2, a line will be displayed joining the two points. (Raise shift, reverse scaling, plus/minus display, etc., can be adjusted as desired.) Parameter Setting value Meaning Parameter inp. 1 -19999 to 99999 Input value for ...
- カタログ
... of each measurement parameter can be set ON or OFF. * Related parameter: 62.d.sl Energy-saving Mode The display is turned OFF whenever there is no key operation. * The time it takes until the display is turned OFF can be specified. * Related parameter: 63....
- カタログ
... of each measurement parameter can be set ON or OFF. * Related parameter: 62.d.sl Energy-saving Mode The display is turned OFF whenever there is no key operation. * The time it takes until the display is turned OFF can be specified. * Related parameter: 63....
- カタログ
... of each measurement parameter can be set ON or OFF. * Related parameter: 62.d.sl Energy-saving Mode The display is turned OFF whenever there is no key operation. * The time it takes until the display is turned OFF can be specified. * Related parameter: 63....
- カタログ
... of each measurement parameter can be set ON or OFF. * Related parameter: 62.d.sl Energy-saving Mode The display is turned OFF whenever there is no key operation. * The time it takes until the display is turned OFF can be specified. * Related parameter: 63....
- カタログ
...社の HP 等でご確認ください。 *関連設定パラメータ: 10.co2 *消灯までの間隔を設定できます。 *関連設定パラメータ: 63.dsp ■料金換算 ■電圧誤結線検出電圧入力の誤結線を検出します。 誤結線された場合、「e-s4」が表示されます。 計測した電力量を料金...
- マニュアル
... 20 mA DC are scaled to 0.0 to 100.0°C. Input type (initial setting level: in-t): 4 to 20 mA DC (4-20) Scaling input value 1 (initial setting level: inp.1): 4 mA (4.00) Scaling display value 1 (initial setting level: ...
- マニュアル
...モード キー操作がない場合表示を消灯する機能です。 *消灯までの間隔を設定できます。 *関連設定パラメータ:63.dsp 耐電圧 また、入力モードを以下の2種類から設定できます。 ・ノーマルオープン イベント入力が有のとき判定がONとなり、無...
- マニュアル
...モード キー操作がない場合表示を消灯する機能です。 *消灯までの間隔を設定できます。 *関連設定パラメータ:63.dsp 15) 電圧誤結線検出 電圧入力の誤結線を検出します。 誤結線された場合、「e-s4」が表示されます。 *関連設定パラメータ:64.v-e 7....
- マニュアル
...定 rtim 3 自動ローテーションON時のみ設定可能 計測パラメータ表示選択 off、on 表示点灯時間 0∼99 63.dsp 0 電圧誤結線検出 off、on 64.v-e on c、f 65.d-u c -50.0∼50.0 t.ad 0.0 簡易温度設定 温度単位 温度補正値 -w:積算回生電力量、var.d:積算進み...
- マニュアル
... OFF/ON can be set to each item. * Related setting parameter: 62.d.sl 14) Energy saving mode This function turns off the light when key operation is not implemented. * User can set the time interval to turn off the light. * Related setting parameter: 63....
- マニュアル
... OFF/ON can be set to each item. * Related setting parameter: 62.d.sl 14) Energy saving mode This function turns off the light when key operation is not implemented. * User can set the time interval to turn off the light. * Related setting parameter: 63....
- マニュアル
...display selection off, on 62.d.sl Display lighting time Incorrect voltage wiring detection Simple Temperature unit temperature Temperature correction value setting 0 to 99 off, on c, f -50.0 to 50.0 63....
- マニュアル
...電圧と力率を設定、周波数は50Hz固定 0.0∼9999.9 vlt 110.0 簡易計測ON時のみ設定可能 表示点灯時間 0∼99 63.dsp 0 力率固定値 0.00∼1.00 pf 1.00 簡易計測ON時のみ設定可能 off、on 09. bz on キー操作のブザー音の有無を設定 64.v-e 65.d-u on c 10.co2 0....
- マニュアル
... OFF/ON can be set to each item. * Related setting parameter: 62.d.sl 15) Energy saving mode This function turns off the light when key operation is not implemented. * User can set the time interval to turn off the light. * Related setting parameter: 63....
- マニュアル
... OFF/ON can be set to each item. * Related setting parameter: 62.d.sl 15) Energy saving mode This function turns off the light when key operation is not implemented. * User can set the time interval to turn off the light. * Related setting parameter: 63....